ABB Ability™ 시스템 800xA 6.1는 DCS 아키텍처 전반에 엄청난 혁신을 일으킨다. 프로젝트 실행에 필요한 시간을 단축하는 기술을 선사하며, 늦은 변동사항에 따른 영향을 최소화하고, 시스템의 확장성을 향상시켜 자본 프로젝트에 중요한 가치를 제공한다. 이는 새로 출시된 이더넷 I/O 솔루션, 추가된 하이 인테그리티 컨트롤러, 새로운 이더넷 I/O 필드 키트와 같은 일련의 새로운 엔지니어링 툴, 현장 커미셔닝을 위한 이더넷 I/O 위저드 및 컨트롤 빌더로부터 받는 신호를 엔지니어링할 수 있게 됨에 따라 가능해졌다.

ABB 시스템 800xA 제품 매니저인 Luis Duran은 “우리가 새로이 출시한 유연성 높은 I/O 솔루션과 엔지니어링으로 인해 미래에 프로젝트가 수행되는 방식이 획기적으로 변화할 것이다”며 “새로운 시스템은 대형 자본 프로젝트의 비용을 엄청나게 절감할 것이다. 표준화 작업을 거치면 동시 과업 수행이 가능해져 사용자가 늦은 변동사항을 더 쉽게 수정을 할 수 있게 된다”고 언급했다.
셀렉트 I/O는 프로젝트 완성 기간을 단축하기 위해 xStream 엔지니어링을 사용하는 이더넷 기반 단일 채널 I/O다. 각 팀은 동시에 과업을 수행하고 추후 정확하고 효율적으로 결과물을 합칠 수 있다. 그렇게 되면 프로젝트 중간에 생긴 수정사항, 특히 늦은 변경사항으로 인한 영향을 줄일 수 있고 커미셔닝 시간 역시 효과적으로 줄일 수 있다. 또한 테스팅에 드는 노력과 하드웨어가 차지하는 범위 역시 크게 줄어든다. 사전 테스팅을 거친 표준화된 캐비닛은 현장 장치에 바로 연결할 수 있으므로 물리적 마샬링 캐비닛의 필요성이 사라져서 도안, 장비와 노동의 비율을 줄여준다.
신규 버전은 IEC 61850 Ed 2를 지원하기 때문에 디지털 변전소와 같은 새로운 디지털 솔루션에도 적합하다. 시스템 800xA에 들어있는 전기 통합 기술은 개별 수준의 자세한 전력 소비 정보까지 실시간으로 제공하며 신뢰도와 안전성 높은 전력 공급을 보장한다. 본 시스템은 정전 및 운영 방해요소를 차단하는 동시에 에너지 비용을 조절하고 안전성을 높이며 환경 및 자산 상태에 대한 악영향을 최소화한다. 또한, 시스템 800xA의 엔지니어링 환경 내 IEC 61850 네트워크는 구성과 통합이 용이하기 때문에 프로젝트 실행에 유연성을 부여하고 프로젝트 과업 간 분리를 촉진해 설계 및 커미셔닝 타임 역시 단축시킨다.

시스템800xA의 하드웨어는 크고 가용성 높은 통합 자동화 애플리케이션은 물론 작은 하이브리드 시스템에도 효과적이다. 서브시스템의 모듈성이 실제 요구사항을 충족하는데 필요한 특정 기능을 선택할 수 있는 유연성을 제공하여 수익성을 높인다.
본 시스템은 신형 안전 조종장치인 PM857와 PM863도 지원하기 때문에 미션 수행이 매우 중요한 애플리케이션에 유연성을 더해준다. 이러한 특징을 최신 셀렉트 I/O 세이프티 싱글 채널 모듈과 합치면 기존 기능을 확장하고 유연성을 증대시킬 수 있다. 하이 인테그리티 컨트롤러는 네트워크 설계에 유연성을 부여한다. 통합적이면서도 개별적인 안전 작업에도 사용 가능하고 안전과 비즈니스 핵심 프로세스에 대한 제어를 한 컨트롤러에서 관장하는 완전 통합 애플리케이션에도 안정성에 대한 타협 없이 사용될 수 있기 때문이다.
ABB AbilityTM 시스템 800xA 및 이보다 확장된 자동화 개념은 현재 전세계적으로 11,000개 이상이 설치되어 사실상 모든 산업 분야에 걸쳐 공정을 자동화하고 있고, 전기 장비를 조종하고 모니터링하고 있으며 고도의 안전 시스템을 통해 위험성은 낮추고 있다. 해당 시스템은 고객들이 안전한 데이터 통합 및 수집, 광범위한 산업 데이터와의 결합, 빅데이터와 예측 분석 적용, 성능 및 생산성 향상을 위한 통찰 제공을 가능하게 하는 ABB AbilityTM 플랫폼의 일부이다. www.abb.com/800xA
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)는 전기제품, 로봇 및 모션, 산업 자동화 및 전력망 분야의 글로벌 기술 리더로서 전 세계 유틸리티, 산업, 운송 및 인프라 고객에게 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 130년 이상 혁신 역사를 바탕으로 ABB는 산업계 디지털 미래를 조성 중이다. 이와 함께, 발전설비부터 전기 소비지점에 이르기까지 전기를 제공하고, 천연자원부터 완제품에 이르기까지 산업 전반을 자동화하는데 집중하고 있다. 국제자동차연맹(FIA) 순수 전기 모터스포츠 경기인 포뮬러 E(Formula E)의 타이틀 스폰서로서, ABB는 전기차 한계를 넓히며 지속가능한 미래를 위해 기여하고 있다. 전 세계 약 100여국에 147,000명이 근무 중이다. www.abb.com