ABB, GE 인더스트리얼 솔루션 인수 완료

- 전기화 분야에서 세계 2위 입지 강화

- 북미 시장에 대한 접근성 확대

- 첫해 내에 영업EPS1 증가

- 5년간 연간 비용 시너지 약 2억 달러 예상

ABB는 GE社의 글로벌 산업 솔루션 비즈니스인 GE인더스트리얼 솔루션(GEIS)인수를 2018년 6월 30일 완료했다고 밝혔다. 지난 2017년 9월 25일 발표한 거래이며, 첫 해에 영업 EPS에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

인수 금액은 26억 달러이다. 이번 인수를 통해 ABB는 자사 디지털 솔루션 ABB Ability™와 GEIS의 대규모 설치 기반이 결합되면서 긍정적인 영향을 주어 성장 기회를 창출할 것으로 보고 있다. ABB는 5년간 연간 약 2억 달러 비용 시너지를 실현할 것으로 기대한다.

ABB 최고경영자 울리히 스피스호퍼는 "GE 인더스트리얼 솔루션이 ABB로 합류한 것에 대해 기쁘게 생각한다. 금번 결합으로 전기화 분야의 선두주자라는 입지를 강화하고, 북미 등 주요 시장에서 성장를 촉진하면서 경쟁력을 높이게 되었다. GEIS는 토마스 에디슨의 초창기 사업 중 하나이다. 우리가 보존하고 구축할 유산이기도 하다. 이제는 ABB의 일부가 되었다."고 전했다.

GEIS는 신규 사업부 인더스트리얼 솔루션 (Industrial Solutions, EPIS)으로 조직되어, 타락 메타 대표가 총괄하고 있는 전기제품 (Electrification Products, EP)사업본부 산하로 귀속된다. 이전 GE 인더스트리얼 솔루션의 대표 겸 CEO였던 스테파니 메인스는 새로운 사업부의 총괄대표를 맡는다. 인수거래의 일환으로, ABB는 GE와 장기간 전략적 공급관계를 구축하여 기존 ABB 포트폴리오와 함께 공급할 계획이다. 금번 인수는 GE브랜드의 장기간 사용권리를 포함한다.

"GE 인더스트리얼 솔루션과 ABB 포트폴리오는 매우 상호 보완적이다. 우리는 이제 종합적으로 합친 포트폴리오를 보유하고, 또한 전세계 설치기반 확장과 영업 및 유통망을 갖추게 되었다. " 전기제품 사업본부 사장 타락 메타는 이같이 언급하며, "ABB는 기존 설치된 GEIS 제품을 지원하는데 전념하고, 이와 함께 기술적으로 진보된 솔루션, 디지털 연결성을 강화한 솔루션을 전세계 고객에게 제공할 수 있게 되었다. ABB는 전기화 분야에서 2위 입지를 강화하고, 북미 시장에 접근을 확대해 나가고자 한다." 덧붙였다.

ABB는 전기제품, 로봇 및 모션, 산업자동화 그리고 파워 그리드 분야의 기술 주도 기업으로서 전 세계 유틸리티, 산업, 운송 및 인프라 분야에서 고객에게 다양한 솔루션을 제공하며 130년 이상 혁신의 역사를 지속하고 있다. ABB는 산업 디지털화의 미래를 조성하고 에너지 변혁과 4차 산업혁명을 주도하고 있다. 세계적인 FIA motorsports Formula E의 메인 파트너로서 e-mobility 지원을 통해 지속 가능한 미래에 기여하고 있다. 전 세계 약 100여국에 135,000명이 근무 중이다. www.abb.com

Important notice about forward-looking information: This press release contains "forward-looking statements" relating to the acquisition of GE Industrial Solutions by ABB. Such forward-looking statements can be identified by words such as plans, intends, expects, commits and other similar terms. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in the press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect ABB's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in ABB's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2017. ABB undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

용어설명:
1.영업EPS - 영업이익(손실)을 EPS 계산시와 동일하게 가중평균한 발행주식수로 나눈값

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp