ABB, ‘세계에서 가장 윤리적인 기업’으로 4년 연속 선정

에티스피어 인스티튜트의 평가선정은 윤리적이고 투명한 기업활동을 ABB가 장기간 실천해왔다는 점을 여실히 보여준다.

ABB는 세계적인 기업윤리연구소 에티스피어 인스티튜트가 주관하는 '세계에서 가장 윤리적인 기업'명단에 4년 연속 선정되었다. 에티스피어는 윤리적 행동기준을 정의 및 발전시키는 글로벌 선도업체이다.

'세계에서 가장 윤리적인 기업'으로의 등재는 해당 기업이 조직 내 모든 단계에서 윤리적이고 투명한 경영문화를 육성하고 실천하고 있음을 의미한다.

ABB CEO 울리히 스피스호퍼는 "기업윤리는 ABB 핵심가치 중 하나이다. 우리는 지속적인 관심이 필요한 기업윤리 부문에서 좋은 성과를 이끌어내기 위해 매년 노력하고 있다."고 언급했다. 그는 "세계 최고의 윤리기업 명단에 4년 연속 선정된 것을 자랑스럽게 생각한다."며 "수준 높은 기업윤리를 달성하기 위한 직원들의 헌신과 ABB가 제공하는 서비스, 기업운영 및 일상업무에서 실천 임직원 모두에게 감사의 뜻을 전한다."고 말했다.

ABB법률고문 겸 최고경영진인 다이앤 드 세인트 빅터는 "ABB에서는 기업윤리를 지속적으로 실천해야 할 행동가치로 여기고 있다. ABB는 '모른척 하지 않기' 기업문화를 궁극적으로 이루고자 하며, 안전과 기업윤리를 팀 및 개인의 성과로 나타내는 지표로 활용하고 있다."고 말했다. 이어 "올해에도 세계 최고의 윤리적 기업 명단에 등재된 것을 기쁘게 생각한다. ABB는 전세계적으로 행하는 모든 사업영역에 있어 매일 기업윤리를 성취할 것이다." 라고 강조했다.

'세계에서 가장 윤리적인 기업' 평가는 수년간의 연구 끝에 개발된 에티스피어 인스티튜트의 EQ 윤리지수 프레임워크를 바탕으로 평가된다. 또한 에티스피어의 '세계 최고의 윤리기업' 방법론 전문가 패널의 자문에 의해 점수가 검토된다.

EQ지수는 객관성, 일관성, 표준화된 방식으로 조직의 성과를 평가하는 정량적인 방법이다. 수집된 정보는 기업 경영구조, 위험(리스크), 지속가능성, 규제준수, 윤리의 모든 측면이 아닌 핵심 역량 기준을 명확하게 나타낸 포괄적인 샘플링을 제공한다. 윤리와 규제 준수 프로그램(35%), 기업 시민의식 및 책임(20%). 윤리문화(20%), 경영구조(15%), 리더십, 혁신 및 평판(10%)의 5개 주요 항목별로 채점되며, 평가 과정에 참여한 모든 기업들에게 점수를 공개하고 있다.

에티스피어의 CEO 티모시 어블리치는 "125년이 넘는 기간 동안 ABB는 기술부문에 있어 선구적인 역할을 해오며, 혁신 및 품질에 최상의 가치를 두고 협력업체 및 공급사의 높은 기대치를 충족해왔다."고 말했다. "ABB는 사회공헌활동에 대한 노력과 더불어 주주들에게 지속가능한 사업 이점 및 가치를 창출한다."고 "ABB의 모든 임직원에게 '2016 세계에서 가장 윤리적인 기업' 선정된 것을 축하한다."고 덧붙였다.

'2016 세계에서 가장 윤리적인 기업' 전체 리스트는 다음 사이트에서 확인할 수 있다. http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees

ABB(www.abb.com)는 전력 및 자동화 분야를 선도하는 글로벌 기술 기업으로 유틸리티, 산업, 운송 및 인프라 고객의 생산성은 향상시키는 반면 환경적 영향은 줄여나가고 있다. ABB 그룹은 전세계 100여개국에서 운영되고 있으며, 현재 135,000명의 임직원이 근무 중에 있다.

에티스피어 인스티튜트는 기업 특성, 시장 신뢰도 및 사업 성공과 연관된 윤리적 기업 행동기준을 정의 및 발전시키는 글로벌 선도기업이다. 데이터 기반의 통찰을 통해 기업의 특성을 강화하고 있으며, 핵심적 윤리기준을 평가 및 정의하는데 깊이 있는 전문지식을 보유하고 있다.

에티스피어는 '세계 최고 윤리 기업(World's Most Ethical Companies®) 평가 프로그램'을 통해 윤리 경영에 대한 우수한 업적을 기리고 있다. 에티스피어는 산업 전문가 커뮤니티를 위한 '기업윤리 리더십 연합(Business Ethics Leadership Alliance, BELA)'을 제공하고 있으며 '에티스피어 매거진(Ethisphere Magazine)'의 발간을 통해 기업윤리 동향과 모범 사례를 소개하고 있다. 에티스피어에 대한 자세한 정보는 http://ethisphere.com에서 확인할 수 있다.

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp