ABB Turbocharging(터보차징)은 Kongsberg Digital(콩스버그 디지털)사가 구축한 디지털 생태계 Kognifai에서 구동되는 선박 인사이트(Vessel Insight)라는 선박용 데이터 기반 솔루션을 활용하게 되며, 또한 ABB Turbocharging 디지털 솔루션의 추가적인 데이터 인프라 서비스로도 사용될 예정이다. 클라우드 플랫폼 간의 데이터 교환은 선박 엔진을 원격으로 진단하는데 있어 필수적이다. 최근 소개된 엔진용 자문 소프트웨어 ABB AbilityTM Tekomar XPERT(테코마 엑스퍼트)의 연속 성능 측정 기능은 시계열 엔진 데이터(엔진 상태를 시간의 변환에 따라 기록한 데이터)의 플랫폼 간 전송이 가능하다.
“주요 업체들 간의 파트너십은 조선 해양 분야에 저렴한 비용과 더 빠른 속도로 고부가가치 디지털 솔루션을 제공하는데 있어 핵심이다. Kongsberg Digital과 ABB Turbocharging이 협력해 고객에 대한 가치제공을 확대함으로써, 선사 및 운항사에게 보다 매력적인 투자 대비 수익 기회를 제공할 수 있게 되었다. ABB Turbocharging과 함께 고객의 디지털 미래를 가속화하게 되어 기쁘게 생각한다” Kongsberg Digital대표 Hege Skryseth 가 소감을 밝혔다.
ABB Turbocharging 과 Kongsberg Digital 은 더 안전하고, 더 똑똑하고, 더 친환경적인 해양 산업을 위한 솔루션 제공을 목표로 안전하고, 신뢰할 수 있고, 지속 가능한 방식으로 디지털 기술의 채택을 가속화하는 데 공통의 관심을 가지고 있다. 이 파트너십을 통해 센서에 의해 지원되는 완전 자동화 솔루션을 통해 엔진의 성능 분석이 가능해지고, 이는 데이터에 대한 투명성과 신뢰감을 준다. 이후 다른 당사자와 엔진빌더, OEM들과 쉽게 공유되어 보다 많은 가치를 창출할 수 있다. 선원들의 업무량도 줄일 수 있다.
"이번 협업을 통해 고객은 한 층 더 빠르게 도약할 수 있게 되었다. 우리의 목표는 선주와 운항사가 엔진 데이터로부터 최대의 가치를 추출할 수 있도록 하는 것이다. 이러한 협력은 필요한 엔진 성능에 대한 분석 수단과 통찰력을 제공하여 선박 운영의 개선, 선단 관리의 효율성 및 비즈니스 수익성과 지속가능성을 높이는 데 도움이 될 것이다.” “운항의 투명성과 선박의 디지털화를 위한 간단하고도 효과적인 선택”이라고 ABB Turbocharging 사업본부 디지털 고객 솔루션 Cristian Corotto부사장이 말했다.
선박 인사이트(Vessel Insight)는 기존의 선박 대 클라우드 데이터 전송 방식을 뛰어넘는 획기적인 솔루션으로, Tekomar XPERT, ABB , Kongsberg 의 고객과 결합하여 모두 언제 어디서나 완전 자동화된 엔진 성능 측정 시스템의 혜택을 제공한다.
두 시스템은 완전히 독립적이지만 다른 데이터 소스와 통합하거나 상대방과 데이터를 공유할 수 있으며, 패키지가 원활하게 작동하고 최고 수준의 사이버 안전 기준을 적용해 각 선박에 맞게 맞춤 제작된다. 본 협약은 프로젝트를 최대한 간소하게 유지하고 성과를 빠르게 가시화할 수 있는데 초점을 두고 있다.
ABB와 KONGSBERG 양사의 솔루션이 각자의 분야에서 굳건히 선두를 유지하고 있기 때문에, 이번 제휴는 최첨단 기술력 구현을 원하는 선주 및 선주 감독들과 운항사들에게 무수한 혜택을 제공할 것으로 기대된다.
ABB는 업계 최고의 디지털 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있다. ABB Ability™ 는 지난 40년 이상 산업 디지털 리더십, 진보한 연결성 및 최신의 디지털 기술을 결합하여 독보적인 고객 가치 창출에 이바지 해왔다.
본 계약은 체결과 함께 즉시 효력을 발생한다.

Kongsberg Digital(콩스버그 디지털)
Kongsberg Digital은 해양, 석유, 가스, 재생 에너지 및 유틸리티 분야의 고객에게 차세대 소프트웨어 및 디지털 솔루션을 제공하는 기업이다. 사물인터넷, 스마트데이터, 인공지능, 해양 시뮬레이션, 자동화, 자율운영 등에서 주도적 역량을 갖춘 소프트웨어 전문가 500여명으로 구성돼 있다. www.kongsbergdigital.com
Kongsberg Digital은 석유 및 가스 산업, 해저, 상선, 방위 및 항공우주 분야의 고객에게 첨단 기술과 솔루션을 제공하는 지식 기반 국제적인 그룹인 KONGSBERG(콩스버그, OSE-ticker: KOG)의 자회사다. KONGSBERG는 40여 개국에 11.000명의 직원이 근무하고 있다.
—
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 새로운 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개 국에서 110,000명의 유능한 직원들이 ABB의 성공을 주도 중이다. www.abb.kr
ABB Turbocharging (www.abb.com/turbocharging)은 출력 500kW 이상 80MW 디젤과 가스 엔진용 터보차저를 전세계 산업군에 제조, 공급하며, 그에 따른 유지 보수를 책임지고 있다. 혁신적이고 최첨단의 기술이 집약된 제품으로 고객사의 성과를 높이고, 배기가스 배출물을 절감하여, 열악한 환경에서도 연비 개선이 가능하다. 지금까지 약 200,000대의 ABB 터보차저가 전세계의 선박, 발전소, 엔진발전기, 디젤기관차, 오프로드 차량에 적용되었으며, 전세계 50개국 100여곳 이상의 서비스 스테이션 보유로 순정 제품과 순정 서비스를 신속하게 공급할 수 있다.