ABB 터보차징은 현대 글로벌 서비스가 고객사에게 장기적인 정비 및 서비스 제공을 지원하며, 이 일환으로 현대 글로벌 서비스는 전세계 ABB 터보차저 서비스 스테이션 네트워크와 직접 교류할 수 있게 된다. 터보차저 서비스 역량을 추가함으로써 현대글로벌서비스는 고객사 엔진 및 터보차저까지 포함하는 온전한 생애주기 서비스 제공이 가능해진다.
현대중공업 엔진기계사업부, 현대글로벌서비스 그리고 ABB는 데이터 공유에서도 협력하게 되는데, 높은 수준으로 엔진 효율성을 유지하여 고객사가 운영비를 줄이고 배기가스 배출을 최소화하도록 지원할 계획이다. 또한 데이터 공유로 축척한 통찰력을 바탕으로 향후 데이터 기반 서비스 제품을 개발하여 고객 서비스 만족도를 높이는데 도움을 줄 것으로 예상한다.
추가적으로, 현대중공업 엔진기계 사업부와 ABB는 기존 HiMSEN (힘센) 중형 엔진에 대해 환경 친화적이고 효율적인 업그레이드 솔루션 개발을 위해 협력하며 고객사의 보다 안정적인 운항을 지원할 예정이다.
현대글로벌서비스 이기동 대표이사는 “ABB 터보차징 사업본부와의 협약은 현대글로벌서비스가 엔진 및 터보차저 원스톱 서비스 회사로 도약을 의미한다. ABB와 협력 관계를 시작으로 고객사에게 보다 많은 혜택을 제공할 수 있게 되어 기쁘다”고 밝혔다.
ABB 터보차징 글로벌 서비스 부문 총괄 롤란드 슈와츠(Roland Schwarz)는 “현대글로벌서비스와 현대중공업 엔진기계사업부 간의 관계 강화로 ABB 터보차저 사용 고객의 서비스 선택 확대가 기대된다. 글로벌 네트워크와 데이터 공유를 활용한 제품 특화를 통해, 현대글로벌서비스가 우리 제품에 대해서도 최고의 서비스를 공급할 수 있도록 지원하겠다” 고 말했다.
현대글로벌서비스(www.hyundai-gs.com)는 디지털 혁신과 첨단 기술을 활용하여 선박과 육상플랜트의 전 생애주기 별 서비스를 제공하고 있다. 제품 에너지 효율을 높이고 성능을 최적화하는 등 고객의 자산가치를 극대화할 뿐만 아니라 인류의 지속 가능한 미래를 위해 탄소 배출을 감축시킬 수 있는 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 현대글로벌서비스는 전 세계 700개 이상의 고객사에 3,600척 이상의 선박과 40개 이상의 육상플랜트에 토탈 서비스 솔루션을 제공하고 있다.
현대중공업 엔진기계사업부 (http://www.hyundai-engine.com) : 세계 대형 엔진 시장의 35%를 점유하고 있는 현대중공업 엔진기계사업부는 세계최대의 대형/중형엔진 제작업체이며, 2015년에 대형엔진 1.5억 마력과 힘센 엔진 10,000대 생산을 달성하였다. 현대중공업 엔진기계사업부는 선박용 엔진, 추진시스템, 대형 프로펠러, BWTS 및 친환경 이중연료 공급시스템을 생산하여 국ㆍ내외 고객에게 공급함으로써 조선 및 해운산업에서 중추적인 역할을 담당하고 있다. 또한, 이동식 발전설비 (PPS)를 포함한 육상용 엔진발전설비(EPP)를 쿠바, 브라질, 중동, 아프리카, 아시아 등에 공급하는 등 다양한 범위로 사업을 확대하고 있다.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 새로운 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개 국에서 110,000명의 유능한 직원들이 ABB 성공을 주도 중이다. www.abb.kr
ABB Turbocharging (www.abb.com/turbocharging)은 출력 500kW 이상 80MW 디젤과 가스 엔진용 터보차저를 전세계 산업군에 제조, 공급하며, 그에 따른 유지 보수를 책임지고 있다. 혁신적이고 최첨단의 기술이 집약된 제품으로 고객사의 성과를 높이고, 배기가스 배출물을 절감하여, 열악한 환경에서도 연비 개선이 가능하다. 지금까지 약 200,000대의 ABB 터보차저가 전세계의 선박, 발전소, 엔진발전기, 디젤기관차, 오프로드 차량에 적용되었으며, 전세계 50개국 100여곳 이상의 서비스 스테이션 보유로 순정 제품과 순정 서비스를 신속하게 공급할 수 있다.