ABB, 최신 전력 보호 기술을 경험하는 ‘UPS 체험단 모집’

가정과 소규모 사무실을 위한 최신 전력 보호 기술을 경험할 수 있도록 ABB UPS 체험단을 온라인 모집한다

전력거래소는 올여름 전력 최소 예비력 전망치를 1.9배 상향 조정한 바 있다. 재택근무, 원격수업 등의 확대로 가정 내 전기 사용이 증가하는 가운데산업 현장도 제조 활동을 재개하면서 산업 전력 수요가 상승할 것으로 예상된다.

선도적인 글로벌 기술 기업 ABB는 당사 홈페이지를 통해 9월 12일까지 UPS 체험단을 모집해 소규모 사무실 또는 가정에서의 전력 공급 유지를 위한 무정전 전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply)의 역할과 이점에 대해 알아볼 수 있도록 지원한다.

국내 온라인 시장에도 런칭한 소형 UPS 제품에 대한 온라인 체험단은 ABB 코리아 홈페이지를 통해 신청 가능하다. ABB는 UPS 기술에 대한 필요성 증가에 따라 온라인 체험단을 운영하여 고객이 직접 ABB의 PowerValue 11RT/11T UPS 제품을 개인의 필요에 맞게 사용해 보고 해당 제품에 대한 신뢰 높은 후기를 공유할 수 있는 기회를 제공한다.

ABB 소형 UPS 제품인 PowerValue 11RT/11T는 이중 변환 온라인 UPS로 최대 10kVA의 깔끔하고 안정적인 전력을 중요 단상 응용 장치에 공급한다. 정전과 같은 갑작스러운 전원공급 중단 시 발생할 수 있는 데이터의 손실을 줄이도록 일정 시간 동안 안정적으로 전기를 공급해 주어 전자 제품의 전원 및 서지 보호를 제공하며, 이와 함께 중요한 정보 및 디바이스를 안전하게 보호할 수 있다.

PowerValue 11RT/11T는 독립형 UPS 장치로 활용할 수 있으며, 표준 19인치 랙 (rack) 구성에도 설치 가능하다. 이번 체험단이 사용할 제품은 현재 컴퓨존, 다나와, 롯데하이마트, 지마켓, 인터파크, 11번가 등 온라인 판매처에서도 바로 구매할 수 있다.

UPS의 주요 사용처로는 자택에서 컴퓨터를 많이 사용하는 개인 사용자를 포함한 중소형 오피스이며, CATV(cable television), 유튜버 등 방송 기기를 사용하는 업체, 의료·광학기기 업체, 중형 생산 설비 뿐 아니라 게이머, NAS(Network Attached Storage) 사용자 등 점차 그 범위가 확대되고 있다.

선정된 체험단은 일정 기간동안 UPS를 무상으로 제공받아 사용하고 체험 후기를 온라인에 기록한다. 또한 사용 후기 완료 후에 참가자에게 추가적으로 사은품을 제공할 예정이다.

선도적인 글로벌 기술 기업 ABB는 정전 시 전자기기에 대해 최고 수준의 전원 및 서지 보호를 위한 최신 UPS 제품을 제공한다.

체험단 참여 정보는 ABB코리아 웹사이트에서 확인 및 지원 신청할 수 있다. [체험단 신청페이지 바로가기]

     

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 다음 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개 국에서 110,000명의 유능한 직원들이 ABB의 성공을 주도 중이다. www.abb.kr

ABB 전기화 비즈니스 영역(Electrification Business Area)은 전기 제품 및 솔루션의 글로벌 리더로서100여 개 국가에서 200개가 넘는 제조 현장을 운영하고 있으며, 50,000 명 이상의 직원들이 안전하고 스마트하며 지속가능한 전기화를 제공하고자 헌신하고 있다.  ABB의 핵심적인 포트폴리오인ABB AbilityTM  디지털 솔루션들은 유틸리티, 산업, 빌딩, 인프라 및 모빌리티에 있어 보다 스마트한 배전을 위해 전기 에너지의 흐름을 보호, 연결 및 최적화한다. 상세 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. https://go.abb/electrification

링크

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp