ABB E-mobility, 프리IPO 사모 발행 2차 및 최종 라운드에서 4개 투자사로부터 3억2500만 스위스 프랑 추가 조달

ABB E-mobility, 프리IPO 사모 발행 2차 및 최종 라운드에서 4개 투자사로부터 3억2500만 스위스 프랑 추가 조달

· 신규 투자사는 General Atlantic의 Beyond NetZero(미국), GIC(싱가포르), Just Climate(영국), Porsche SE(독일) 등

전기차 충전 솔루션의 글로벌 리더인 ABB E-모빌리티(ABB E-mobility)는 현지 시간 기준(스위스) 2월 1일 회사의 12% 지분 보유 대가로 4개 투자사와 3억2500만 스위스 프랑(한화 약 4300억원)의 추가 자금 조달 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래는 ABB E-모빌리티의 프리 IPO 신규 발행 주식 사모 가운데 2차 및 마지막 차수로 2023년 2월 초 마감이 예상된다.

2차 라운드에 참여하는 투자자는 글로벌 성장주기업 제너럴 애틀랜틱의 기후솔루션 펀드 ‘비욘드넷제로(BeyondNetZero)’, 글로벌 기관투자사 및 싱가포르 국부펀드인 ‘GIC’, 제너레이션 인베스트먼트 매니지먼트가 설립한 영국의 기후주도 투자기업 ‘저스트 클라임(Just Climate)’, 독일의 ‘포르쉐 지주사(Porsche Automobil Holding SE)’ 등이다. 포르쉐 지주사는 모빌리티 및 산업 기술 분야에 투자하고 있으며, 폭스바겐 AG와 포르쉐 AG의 주요 주주다.

ABB E-모빌리티는 수익금을 하드웨어·소프트웨어에 대한 유기적·M&A 투자 성장 전략의 실행을 계속하는 데 사용할 계획이다. 2차 라운드 이후, ABB는 ABB E-모빌리티 지분 약 80%를 보유한다.

ABB E-모빌리티는 사모 발행으로 e-모빌리티 사업을 위한 총 5억2500만 스위스 프랑 (한화 약 7000억원) 자금을 조달했으며, 두 번의 투자 라운드 모두 동일한 회사 평가 및 계약 조건을 기반으로 한다. 2022년 11월 ABB E-모빌리티는 프리 IPO 사모펀드의 1차 라운드를 약 2억 스위스 프랑으로 마감했다고 발표했다. 1차 라운드에는 스위스 본사를 둔 재단 소유의 국제 투자 그룹 인터고 홀딩(Interogo Holding, ABB E-모빌리티 이사회 대표 예정)의 장기 주식 전략 펀드, 자동차 산업에서 오랜 역사를 가진 스위스 단독 가문에게 종합 자산관리 서비스를 제공하는 모야레알 홀딩가(Moyreal holding ag)가 포함됐다.

ABB CEO 비요른 로젠그렌은 “투자사와 e-모빌리티 비즈니스 성장에 대한 자신감과 신뢰를 공유하게 돼 기쁘다. 게다가 ABB는 별도로 건설적인 시장 상황을 전제로 한 사업 대상을 선별하는 전략에 전념하고 있다”고 말했다.

ABB E-모빌리티는 배출이 없는 스마트한 EV 충전 솔루션을 통해 배출 제로 미래를 구축하는 글로벌 시장 선도 업체다. ABB E-모빌리티는 In-Charge, 차지랩(Chargelab), 누모시티(Numocity)를 포함해 다수의 인수·투자뿐만 아니라 이탈리아에 최첨단 생산 시설을 오픈 및 최근 미국 제조 확장을 진행한 바 있다.

2차 사모 발행에서 재무 자문은 릴자, 모건 스탠리, UBS가 맡았고 외부 법률 자문은 렌츠 & 스테헬린사가 담당했다.

ABB는 전기화, 자동화 분야의 기술 선도 기업이며 지속가능한 자원 효율적인 미래를 만들어가고 있습니다. 회사 솔루션은 엔지니어링 노하우와 소프트웨어를 결합해 제조, 이동, 동력 공급 및 운영을 최적화합니다. 130년 이상의 우수성을 기반으로 10만5천여 명의 직원이 산업 전환을 가속화하는 혁신을 주도합니다.

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp