ABB ir „Nüvü“ technologijos NASA projekte leis užfiksuoti egzoplanetų vaizdus

ABB ir „Nüvü“ technologijos NASA projekte leis užfiksuoti egzoplanetų vaizdus

ABB sudarė dviejų metų sutartį su "NASA Jet Propulsion Laboratory", kuria ABB/„Nüvü Camēras“ technologijos bus pritaikytos skrydžiui į kosmosą 2025 metais, kurio metu bus siekiama užfiksuoti pirmuosius už Saulės sistemos esančių planetų vaizdus.

"The Nancy Grace Roman" kosminis teleskopas - tai būsima NASA kosminė observatorija, kuri turėtų nuo 2025 metų pradėti ieškoti kitų į Žemę panašių pasaulių. Joje bus du dalykai: vienas skirtas tamsiosios energijos pasiskirstymo kosmose paslapties tyrimui; kitas - pirmoji kosmose CGI (CoronaGraph Imager) vaizdo kamera. ABB kartu su „Nüvü“ sukurtos dvi didelio jautrumo kameros bus įtaisytos CGI.

Už Saulės sistemos esančias planetas yra labai sunku stebėti iš didelio atstumo, nes jos yra gerokai blankesnės už gretimą žvaigždę bei sunkiai atskiriamos viena nuo kitos. NASA CGI kompleksinis optinių komponentų išdėstymas galės užblokuoti žvaigždės šviesą ir persiųsti greta esančios planetos šviesą į labai jautrią kamerą. Šioje vietoje atsiskleidžia unikalus ABB / Nüvü vaizdo sprendimas, parodantis tą tašką, kuris nebuvo anksčiau matomas.

„3,2 milijardų dolerių vertės "Roman mission" projektas, fiksuojant egzoplanetų vaizdus, bus 100–1000 kartų galingesnis, nei iki šiol turimos galimybės. Mes labai didžiuojamės, kad mūsų komponentas bus toks svarbus šiame novatoriškame projekte. Tai labai įdomus projektas, kurio sėkmei reikalinga pažangiausia technologinė patirtis,“ - teigė "ABB Measurement & Analytics" vadovas Kanadoje Marc Corriveau.

„Esame dėkingi Kanados kosmoso agentūros (CSA) kosminių technologijų plėtros programai, kuri leido šiai revoliucinei kamerų technologijai pasiekti tokį lygį, kad "NASA Jet Propulsion Laboratory" imtų ją svarstyti“, - sakė "Nüvü Camēras" technologijų vadovas Olivier Daigle.

ABB optinė įranga  jau daugiau nei 90 metų veikia kosmose. Nuo 2003 m. SCISAT jutiklis stebi ilgalaikius žemės taršos atmosferoje sudėties pokyčius iki trilijono dalių daugiau nei 60 molekulių.

Viso pasaulio meteorologinės agentūros naudojasi ABB technologijomis, kurios sudaro JAV nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) poliarinių palydovų pagrindą.  Taip saugomos gyvybės, nes oro prognozių tikslumas ir savalaikiškumas pagerinamas iki septynių dienų. ABB jutikliai taip pat nuo 2009 metų skraido japonų „GOSAT 1“ ir „2“ palydovuose, kurie ypač tiksliai stebi šiltnamio efektą sukeliančių dujų didėjimą visame pasaulyje.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) yra pasaulinė technologijų lyderė, kuri skatina visuomenės ir pramonės virsmą link produktyvesnės ir tvaresnės ateities. Apjungdama programinę įrangą su elektrifikacijos, robotikos, automatikos ir pavarų produktų asortimentu, ABB praplečia technologijų ribas ir perkelia efektyvumą į naują lygmenį. ABB patirtis siekia daugiau nei 130 metų, o sėkmę lemia apie 110 000 aukštos kvalifikacijos darbuotojų daugiau nei 100 šalių. www.abb.com

Nüvü Camēras - nuo 2010 metų lyderiauja itin jautrių vaizdų sprendimų srityje. Kanadoje įsikūrusi įmonė projektuoja ir gamina kameras ir valdiklius kosmoso tyrinėjimui ir stebėjimui, kokybės kontrolei pramonėje, fizikoje ir gyvybės mokslų diagnostikoje. www.nuvucameras.com

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp