Terra AC mūsu autoparkā: kā mēs paši izmantojam savas elektroauto uzlādes stacijas

Kā elektroauto uzlādes iekārtu ražotājs mēs ne tikai ražojam inovatīvas iekārtas, bet arī paši tās izmantojam ikdienā. Mūsu autoparks ir gandrīz pilnībā elektrisks, un, lai darbiniekiem nodrošinātu ērtu un efektīvu elektroauto uzlādi, esam uzstādījuši Terra AC uzlādes iekārtas mūsu autostāvvietā.

Elektroauto uzlāde darba vietā ir ne tikai ērts, bet arī efektīvs risinājums

Darbiniekiem vairs nav jādomā, kur uzlādēt savus elektroauto, un nav jāvelta laiks papildu braucieniem uz publiskām vai attālām uzlādes vietām. Terra AC ļauj lādēt tieši darba dienas laikā, padarot uzlādi ērtu, drošu un videi draudzīgu.

Turklāt, Terra AC stacijas ir viegli pielāgojamas zīmola un uzņēmuma vajadzībām — gan vizuāli, gan tehniski. Tas nozīmē, ka uzlādes risinājumu var integrēt uzņēmuma identitātē, saglabājot profesionālu un vienotu tēlu.

Trīs galvenās priekšrocības uzņēmumu autoparkam

1. Gudra jaudas pārvaldība un izmaksu kontrole

Terra AC uzlādes stacija ir aprīkota ar iebūvētu enerģijas skaitītāju, kas nodrošina gudru jaudas sadali. Tas ļauj izvairīties no elektrotīkla pārslodzes, optimizēt uzlādes laiku un samazināt elektrības izmaksas, pat ja vairākas automašīnas tiek lādētas vienlaicīgi.

ABB Terra AC uzlādes nodrošina:
- efektīvu enerģijas sadali starp vairākām iekārtām;
- vienmērīgu uzlādi visiem elektroauto; 
- drošu uzņēmuma elektrotīkla darbību bez pārslodzēm.

2. Vienkārša uzstādīšana un paplašināšana

Terra AC uzlādes stacijas ir kompakta izmēra un ar elastīgām montāžas iespējām, kas ļauj tās uzstādīt dažādās vietās — gan iekštelpās, gan ārā. 

Ja uzņēmuma autoparks aug, Terra AC sistēmu var:
- ātri paplašināt,
- savienot vairākās zonās,
- pārvaldīt attālināti.

Tas ir ideāls risinājums uzņēmumiem, kas plāno pāreju uz elektrisko autoparku vai jau aktīvi to paplašina.

3. Elastīga savienojamība un autoparku pārvaldības integrācija

Terra AC atbalsta OCPP 1.6-J protokolu integrācijai ar jebkuru uzlādes tīkla pārvaldības programmatūru, kā arī vairākas savienojamības iespējas, tostarp
- Wi-Fi,
- Ethernet.,
- 4G,
- Bluetooth,
- RFID

Uzlādes stacijām ir pieejams arī īpašs tīmekļa portāls datu analītikai un iekārtu pārvaldībai — ideāli lieliem autoparkiem, kuriem nepieciešama pilnīga uzlādes procesu kontrole.

Ar intuitīvo lietotni iespējams:
- pārvaldīt uzlādes sesijas,
- sekot līdzi patēriņam,
- autentificēt vadītājus,
- analizēt autoparka uzlādes paradumus.

Papildu priekšrocība — Terra AC nodrošina līdz 22 kW uzlādes jaudu un atbilst visiem IEC un EN drošības standartiem.

Praktiska pieredze, kas iedvesmo citus uzņēmumus

Izmantojot Terra AC savā autoparkā, mēs paši ikdienā pārliecināmies par risinājuma efektivitāti un uzticamību. Tas apliecina, ka mūsu elektroauto uzlādes risinājumi strādā ne tikai teorijā, bet arī praksē.
Šī pieredze palīdz mums labāk izprast klientu vajadzības un parādīt, ka ilgtspējīga mobilitāte uzņēmumā ir sasniedzama vienkārši, droši un ekonomiski.

Secinājums: moderns uzņēmums sākas ar modernu uzlādi

Elektroauto uzlāde darba vietā ir ne tikai ērtība — tā ir stratēģiska investīcija uzņēmuma ilgtspējā, darbinieku labklājībā un izmaksu efektivitātē.
Ar Terra AC uzlādes stacijām, kas ir pielāgojamas, drošas un viegli mērogojamas, uzņēmumi var nodrošināt pilnvērtīgu elektroauto uzlādi visam autoparkam. Mēs ticam, ka nākotnes mobilitāte sākas šodien — ar gudriem, ilgtspējīgiem un uzticamiem uzlādes risinājumiem.

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn X WhatsApp