Revolutie
Constructie is een van de oudste industrieën in de geschiedenis van de mensheid. Door de jaren heen zijn bouwtechnieken geperfectioneerd en zijn er constructies gebouwd die de grenzen verlegden van de vindingrijkheid van de mens. De uitdagingen die de bouwindustrie vandaag de dag tegenkomt gaan echter verder dan enkel engineering. We hebben te maken met een aantal megatrends die de industrie dwingt om te veranderen en te innoveren. Niet enkel in hoe er gewerkt wordt, maar ook in wát er gebouwd wordt en hóe er gebouwd wordt.
Verstedelijking, vergrijzing, arbeidstekorten, aangescherpte eisen op het gebied van veiligheid van werknemers, klimaatverslechtering… Al deze issues zorgen voor de noodzaak om te innoveren, op een manier dat er meer huizen gebouwd kunnen worden in kortere tijd, en tegelijkertijd de kwaliteit en de duurzaamheid van deze huizen te verhogen.
De kern van deze transitie binnen de bouwwereld bestaat uit het eigen maken van nieuwe technologieën, waarin software, automatisering, en robotisering een hoofdrol spelen. Constructie is echter veel meer dan een industrie, het is ambacht. De uitdaging is dus niet enkel technologisch, we hebben ook te maken met mensen en de wil om te veranderen.

Drivers for change
De automobielindustrie heeft de afgelopen decennia de productiviteit met 30% kunnen verhogen dankzij moderne productietechnieken. De constructie-industrie is hierin tot nu toe achtergebleven. Maar als een constructiebedrijf de tijd op de bouwplaats kan reduceren door sneller te bouwen, krijgt ze eerder uitbetaald, met lagere totale kosten. Het verkorten van looptijden van projecten maakt het bovendien mogelijk om meer projecten in dezelfde tijd aan te nemen en het personeel effectiever in te zetten.
Modulair bouwen
Momenteel hebben weersomstandigheden een behoorlijke invloed op de productietijd. Maar ook de kwaliteit van bouwen en reduceren van faalkosten spelen een rol. Een van de oplossingen is modulair bouwen. Het biedt diverse voordelen:
- Kortere doorlooptijd
- Verbeterde en consistentere kwaliteit
- Lagere productiekosten, door efficiënter werken
- Betere werkomstandigheden
- Duurzamer en milieuvriendelijker bouwen, door minder afval
- Minder risico voor de bouwer: betere planning en overzicht dankzij software
Vier D’s
Hoe helpen robots hierbij? Bij Robotica worden vier D’s onderscheiden als beweegredenen. Robots worden toegepast als het werk aan minimaal één van de D’s voldoet:
- Dangerous - bij (arbo-technisch) gevaarlijk werk
- Dirty - vieze of ongezonde werkomgeving
- Dull - saai of geestdodend werk
- Delicate - werk dat zeer grote precisie vraagt
Juist bij personeelsschaarste biedt de inzet van robots veel extra’s voor medewerkers. Denk aan minder tillen en dragen van zware last, maar juist ook het samenwerken met robots kan het werk leuker, afwisselender en veiliger maken. Kennis en ambacht blijven hierbij net zo belangrijk als eerst en robotica kan ook een nieuwe type, jongere medewerker aantrekken.

White paper
ABB heeft een white paper geschreven over hoe robotisering de bouwindustrie kan en zal veranderen. Het volledige Engelstalige white paper ‘Building the Future’ is via deze link te vinden. Hierin wordt ook nader uitgelegd hoe robotisering kan helpen om duurzamer, sneller, slimmer en beter te bouwen met voorbeelden uit de praktijk. Inclusief tips om rekening mee te houden bij de eerste stappen richting robotisering. Of kijk eens op de microsite van ABB Robotics Global: Transforming the future of construction. Hier vindt u ook enkele korte video’s.
Bent u benieuwd wat robotisering voor uw bedrijf kan betekenen, of wilt u een keer vrijblijvend praten over de toekomst van robotisering in de bouw? U kunt altijd contact opnemen met ABB Robotics Benelux, wij zijn graag uw sparringpartner hierin.
Let’s write the future of Robotics. Together.