Nieuwe verpakkingen MD4050-LS (N)

Nieuwe verpakkingen MD4050-LS (N)

Nieuwe verpakkingseenheden MD4050-LS en MD4050-B: minder plastic nu voor alle installateurs binnen handbereik.

ABB introduceert grootverpakkingen van 100-stuks (in plaats van 150 stuks) voor de MD4050-LS N en MD4050-B N. Voor installateurs met ‘kleinere’ projecten waren 150-stuks vaak net teveel. Met de nieuwe 100-stuks verpakkingen kunnen nu meer installateurs profiteren van een plasticvrije levering, tegen een aantrekkelijkere bulkprijs en bijdragen aan minder plastic op de bouw.

De MD4050 is natuurlijk geen onbekende. In 2007 al introduceerde ABB als allereerste deze universele inbouwdoos. En nog steeds vindt deze alleskunner zijn weg naar menige woning en bedrijfsruimte. Niet voor niets, want met zijn vertrouwde kwaliteit, flexibiliteit en installatiegemak zorgt hij voor snellere doorlooptijden en een beter resultaat. Bovendien volstaat één inbouwdoos voor verschillende toepassingen, wat het werk gemakkelijker maakt.

Minder plastic afval op de bouw

De bouw in Nederland is een grote producent van afval. Ongeveer de helft van het afv op een actieve bouwplaats bestaat uit verpakkingsmateriaal, waaronder veel folie en plastic. Het is zaak om dat terug te dringen. Niet alleen vanwege de milieu-impact, maar ook omdat installateurs dit afval veelal zelf af moet voeren, wat extra werk met zich meebrengt.

Steeds meer producenten werken dan ook met grootverpakkingen, waaronder de MD4050-verpakkingen van 150 stuks. Voor installateurs met ‘kleinere’ projecten was dit aantal echter te veel, waardoor vaak gekozen werd voor meerdere 10 stuks verpakkingen in plastic. Met de nieuwe 100-stuks verpakkingen kunnen alle installateurs profiteren van een plasticvrije levering tegen een aantrekkelijkere ‘bulk’prijs en bijdragen aan minder plastic op de bouw.

Ergonomische voordelen

De nieuwe N-verpakkingen bieden ook ergonomische voordelen voor logistiek personeel en installateurs. De dozen zijn namelijk een stuk handzamer dan hun voorgangers en ruim 2 kilo lichter in gewicht. Dat verkleint het risico op rugklachten en maakt het werk sneller.

center

1 van 1

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp