Door de steeds groter wordende impact van energiekosten op de winst wordt aan energie-efficiëntie een hogere prioriteit toegekend, maar kosten en stilstand zijn nog wel belangrijke obstakels voor investeringen. Dit blijkt uit een wereldwijde enquête in opdracht van ABB.
Het onderzoek geeft inzicht in de huidige en toekomstige plannen van bedrijven waarin investeringen in energie-efficiëntie zijn opgenomen om Net Zero te realiseren.
In de komende vijf jaar wil 90 percent zijn uitgaven verhogen, 52 percent wil in dezelfde periode Net Zero realiseren.
Investeringen opschroeven
De wereldwijde industrie zal in de komende vijf jaar steeds meer investeren in energie-efficiëntie in een cruciale poging om Net Zero zo snel mogelijk te realiseren. De Energy Efficiency Investment Survey 2022 is opgezet naar aanleiding van een recent rapport van de VN, waarin landen werden opgeroepen gezamenlijk actie te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen.
Het rapport belicht ook zorgwekkende aandachtspunten. De helft van de respondenten beschouwt kosten als het grootste obstakel om energie-efficiëntie te verbeteren, en voor 37 percent is stilstand een hinderpaal. Reden tot ongerustheid is ook dat slechts 41 percent van de respondenten het gevoel had over voldoende informatie te beschikken met betrekking tot energie-efficiënte maatregelen.
Elektrische motoren cruciaal
De wereldwijde enquête werd uitgevoerd door Sapio Research en richtte zich tot 2294 ondernemingen in 13 landen, met personeelsbestanden variërend van 500 tot 5000 en meer medewerkers. Ze schetst een actueel beeld van hoe de industriële wereld plannen maakt om te investeren in energie-efficiënte maatregelen om Net Zero te realiseren. Een belangrijke constatering is dat meer dan de helft (54 procent) van de ondernemingen al investeert in de verbetering van energie-efficiëntie terwijl 40 procent plannen heeft om dat dit jaar te doen.
Vooral industriële motor-aangedreven systemen bieden veel mogelijkheden voor energie-efficiënte maatregelen. Bijna twee derde van de respondenten wil versneld upgraden naar apparatuur met de beste efficiëntiescores, zoals zeer efficiënte elektrische motoren die worden aangestuurd door aandrijvingen met variabele snelheden. Motoren zijn misschien niet altijd zichtbaar, maar ze zijn wel cruciaal: voor het verwerken van voedsel en water tot het aandrijven van transport en de koeling van datacenters. De elektrische motoren van vandaag verbruiken meer dan 45% van de elektriciteit in de wereld. En met een groeiende bevolking en economie, zal het aantal motoren in 2040 zijn verdubbeld. Het upgraden van 300 miljoen motor- aangedreven industriële systemen wereldwijd, door geoptimaliseerde, efficiënte apparatuur, kan het mondiale elektriciteitsverbruik met maximaal 10% verminderen. Dat is meer dan 90% van het jaarverbruik van de hele EU.
Net Zero is niet gelijk aan net cost
"Als de overheden en de industrie hun inspanningen niet verhogen, zal een aanzienlijke groei van de bevolking en de economie de klimaatverandering versnellen tot een kritiek punt wordt bereikt. De groeiende verstedelijking en de stijgende geopolitieke spanningen zullen ervoor zorgen dat energievoorziening en duurzaamheid nog belangrijker worden," zei Tarak Mehta, Voorzitter van ABB Motion. "Het verbeteren van de energie-efficiëntie is een essentiële strategie om deze potentiële crisissen aan te pakken. Daarom zijn de versnelde investeringen die in de enquête worden vermeld goed nieuws."
Mehta vervolgt: "Het is van cruciaal belang dat belanghebbenden in de industriële wereld beseffen dat Net Zero niet alleen gaat over netto kosten. Zowel leveranciers als overheden hebben een rol te spelen in de communicatie dat het gebruik van energie-efficiënte technologie de CO2-uitstoot beperkt en bovendien deze investeringen sneller laat renderen. We kunnen constateren dat energie-efficiëntie goed is voor het zakenleven en goed is voor het milieu”.
Overige belangrijke uitkomsten:
• Respondenten geven aan dat gemiddeld 23 percent van de jaarlijkse operationele kosten zijn toe te wijzen aan energieverbruik;
• Negen op tien respondenten zien de stijgende energiekosten op zijn minst als een kleine bedreiging voor hun winstgevendheid, terwijl meer dan de helft (53 procent) ze beschouwen als een matige tot substantiële dreiging;
• Ondanks dat de hogere kosten een belangrijke belemmering vormen voor investeringen in het verbeteren van de energie-efficiëntie, waren kostenbesparingen de belangrijkste reden om te investeren (59 procent).
Energy Efficiency Movement
De enquête maakte deel uit van #energyefficiencymovement, een initiatief dat ABB in 2021 samen met andere belanghebbenden in gang heeft gezet. De beweging sluit aan bij de strategie omtrent duurzaamheid, Sustainability 2030, waarin de onderneming zich engageert om de klanten van ABB te ondersteunen in hun streven naar een gezamenlijke jaarlijkse daling tegen 2030 van de CO2-voetafdruk met 100 megaton, wat overeenkomt met jaarlijks 30 miljoen wagens met verbrandingsmotoren van de weg halen. De Energy Efficiency Movement heeft zich daarom tot doel gesteld het bewustzijn te verhogen en initiatieven te starten om de klimaatverandering te bestrijden via beperking van het energieverbruik en vermindering van de CO2-uitstoot. Er wordt aan ondernemingen gevraagd om deel uit te maken van de beweging en zich publiek te engageren zodat ze anderen inspireren en aanzetten tot actie. Voor meer informatie: https://www.energyefficiencymovement.com/en/
De Energy Efficiency Investment Survey 2022 is hier beschikbaar:
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is een vooraanstaand technologiebedrijf op wereldvlak dat zich inzet voor de transformatie van maatschappij en industrie om een productievere, duurzame toekomst tot stand te brengen. Door software te verbinden met haar portfolio op gebied van elektrificatie, robotica, automatisering en bewegingstechniek, verlegt ABB de grenzen van technologie om prestaties naar nieuwe dimensies te brengen. Met een geschiedenis van uitmuntendheid die meer dan 130 jaar teruggaat, wordt het succes van ABB gedragen door 105.000 getalenteerde medewerkers in meer dan 100 landen. www.abb.com
‘ABB Motion keeps the world turning while saving energy every day’. We innoveren en verleggen de grenzen van technologie om voor onze klanten, industrieën en maatschappijen een toekomst met lage koolstofuitstoot mogelijk te maken. Dankzij onze digitaal geactiveerde aandrijvingen, motoren en diensten bereiken onze klanten en partners betere prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid. We bieden een combinatie van domeinexpertise en technologie om een optimale drive- en motoroplossing te bieden voor een ruime waaier aan toepassingen in alle industriële segmenten. Via onze wereldwijde aanwezigheid zijn we altijd dichtbij om onze klanten te dienen. Via onze ervaring in elektrische aandrijflijnen, opgebouwd in een tijdsspanne van meer dan 130 jaar, leren en verbeteren we elke dag.
|
— |
|||
|
Mediarelaties Lokaal perscontact : Ann Wittemans +32 470880471 ann.wittemans@be.abb.com |
Investor Relations |
ABB Ltd |
|