Une nouvelle enquête révèle que l’industrie mondiale accélère ses investissements dans l’efficacité énergétique.

Une nouvelle enquête révèle que l’industrie mondiale accélère ses investissements dans l’efficacité énergétique.

• Une enquête mondiale, commandée par ABB, met en évidence les plans actuels et futurs des entreprises en matière d’investissement dans l’efficacité énergétique, afin d’atteindre la neutralité carbone.

• 90 % d’entre elles vont augmenter leurs dépenses au cours des cinq prochaines années, tandis que 52 % prévoient d’atteindre la neutralité carbone au cours de la même période.

• L’impact grandissant des coûts énergétiques sur la rentabilité signifie que l’efficacité énergétique devient prioritaire, mais les coûts et les temps d’arrêt restent des obstacles majeurs à l’investissement.

Une nouvelle enquête révèle que l’industrie mondiale accélère ses investissements dans l’efficacité énergétique, sur les cinq années à venir, alors que la course essentielle à la neutralité carbone s’intensifie. L’enquête sur les investissements en matière d’efficacité énergétique pour 2022 s’inscrit dans le sillage d’un récent rapport de l’ONU appelant à une action concertée des pays pour réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre.

L’enquête mondiale menée par Sapio Research a ciblé 2 294 entreprises, de 500 à 5 000 employés ou plus, dans 13 pays. Elle offre l’aperçu le plus récent de la manière dont les industries du monde entier prévoient d’investir dans des mesures d’efficacité énergétique pour atteindre la neutralité carbone. L’une des principales conclusions est que plus de la moitié (54 %) des entreprises investissent déjà, tandis que 40 % prévoient d’améliorer leur efficacité énergétique cette année.

« La forte croissance démographique et économique accélérera le changement climatique jusqu’à un point critique si les gouvernements et l’industrie n’intensifient pas leurs efforts. L’urbanisation croissante et la montée des tensions géopolitiques rendront la sécurité énergétique et la durabilité encore plus essentielles, » a déclaré Tarak Mehta, Président d’ABB Motion. « L’amélioration de l’efficacité énergétique est une stratégie essentielle pour faire face à ces crises potentielles. Par conséquent, l’accélération des investissements, mise en évidence par cette enquête, est une bonne nouvelle. »

Les systèmes industriels motorisés, en particulier, présentent un énorme potentiel d’application de mesures d’efficacité énergétique. Près des deux tiers des personnes ayant répondu à l’enquête mettent à niveau leurs équipements pour atteindre la meilleure efficacité du marché, en utilisant par exemple des moteurs électriques à haut rendement contrôlés par des variateurs de vitesse.

Le rapport met également en évidence les sujets de préoccupation. La moitié des participants à l’enquête ont indiqué que le coût était le principal obstacle à l’amélioration de l’efficacité énergétique et 37 % ont estimé que les temps d’arrêt constituaient un obstacle. Il est également inquiétant de constater que seulement 41 % des personnes interrogées estiment disposer de toutes les informations nécessaires concernant les mesures d’efficacité énergétique.

« Il est essentiel d’aider les parties prenantes de l’ensemble de l’industrie à comprendre que la neutralité carbone n’implique pas forcément des coûts nets. Les fournisseurs et les gouvernements ont un rôle à jouer pour faire accepter le fait que l’adoption d’une technologie économe en énergie offre un retour sur investissement rapide tout en réduisant les émissions de CO2. En résumé, l’efficacité énergétique est bonne pour les affaires et bonne pour l’environnement », a déclaré M. Mehta.

Autres enseignements clés de l’enquête :

• Les personnes interrogées ont indiqué qu’en moyenne, 23 % de leurs coûts d’exploitation annuels sont imputables à la consommation d’énergie.

• Neuf participants sur dix ont indiqué que la hausse des coûts de l’énergie représentait au moins une menace mineure pour la rentabilité, tandis que plus de la moitié (53 %) ont déclaré la percevoir comme une menace modérée ou importante.

• Bien que le coût soit un obstacle important à l’investissement dans l’amélioration de l’efficacité énergétique, les économies financières sont la principale raison des investissements (59 %).

Energy Efficiency Movement

L’enquête a été réalisée dans le cadre du #energyefficiencymovement, une initiative multipartite lancée par ABB en 2021. Le mouvement est conforme à la stratégie Sustainability 2030 de l’entreprise qui s’engage à aider les clients d’ABB à diminuer leur empreinte CO2 d’ici à 2030 d’un total de 100 mégatonnes par an, ce qui équivaut à retirer 30 millions de voitures à combustion de la circulation chaque année. L’objectif de l’Energy Efficiency Movement est donc de sensibiliser et d’initier des actions pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone, afin de lutter contre le changement climatique. Les entreprises sont invitées à rejoindre le mouvement et à s’engager publiquement, afin d’inciter les autres à agir. Pour plus d’informations : https://www.energyefficiencymovement.com/en/

L’enquête sur les investissements en matière d’efficacité énergétique pour 2022 est disponible ici :

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique leader au niveau mondial qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie, pour un avenir plus productif et plus durable. En alliant des logiciels à sa gamme de produits d’électrification, de robotique, d’automatisation et de mouvements, ABB repousse les limites de la technologie pour des performances toujours plus importantes. Nous travaillons l’excellence depuis plus de 130 ans et la réussite d’ABB repose sur ses quelque 105 000 employés talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

ABB Motion fait tourner le monde, tout en économisant de l’énergie chaque jour. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie pour offrir à nos clients, aux industries et aux sociétés, un avenir à faible niveau d’émissions de carbone. Grâce à nos variateurs, moteurs et services numériques, nos clients et partenaires obtiennent de meilleures performances, une plus grande sécurité et une plus grande fiabilité. Nous allions expertise et technologie pour fournir la solution optimale de variateur et de moteur pour une large gamme d’applications dans tous les segments industriels. Grâce à notre présence mondiale, nous sommes toujours à proximité, pour servir nos clients. Forts de plus de 130 ans d’expérience cumulée dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques, nous apprenons et nous nous améliorons chaque jour.

—
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations avec les médias
+41 43 317 71 11
media.relations@ch.abb.com

Contact de presse local :

Ann Wittemans

+32 470880471

ann.wittemans@be.abb.com

Relations avec les investisseurs
+41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Suisse

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp