ABB skal levere avansert kontrollanlegg til ett av Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for laks

ABB skal levere avansert kontrollanlegg til ett av Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for laks

• Kvarøy Arctic Seafarm skal i samarbeid med Total Betong og Eyvi oppføre et anlegget på Langsettvågen i Nesna kommune i Nordland
• Landbaserte gjennomstrømningsanlegg sikrer en mer miljøvennlig lakseproduksjon
• Anlegget skal overvåkes og styres ved hjelp av ABB-teknologi.

Det er Eyvi som har inngått avtale med ABB om leveranser til anlegget. ABB skal levere automasjon til prosessanlegget, og i dette inngår blant annet kontrollrom, instrumentering, elektrotavler og frekvensomformere. I tillegg kommer styring av lys i vekstkarene. ABB har også ansvaret for elektro- og instrumentinstallasjon, som utføres av vår konsortiumpartner, Fokus Elektro AS.  

Anlegget er et gjennomstrømningsanlegg der vann fra havet skal strømme gjennom anlegget før det renses og føres tilbake. Dette gir en mer miljøvennlig lakseproduksjon, samtidig som det beskytter mot lakselus, hindrer rømning og gir bedre fiskevelferd.  

– Vannkvalitet påvirker både vekst og helse, og det er viktig at denne overvåkes og justeres automatisk på en sikker måte. Operatørene må til enhver tid ha fullstendig oversikt over status i anlegget, kunne betjene og gjøre tilpasninger i styreparametre fra kontrollsystemet for best mulige forhold for vekst og helse. Vi er trygge på at ABB sin løsning vil sikre god fiskevelferd, noe som er en sentral prioritet i alle våre prosjekter, sier prosjektleder i Eyvi, Vegard Wigstøl.  

Når alle komponenter er på plass vil ABB også ha ansvar for testing av anlegget.  

Gjennomstrømmingsanlegget skal bygges i to moduler, hvor modul to først skal bygges etter at modul én er ferdig og satt i produksjon. Ifølge tidsplanen kan anlegget være i full produksjon med begge modulene i 2027.   Første byggetrinn legger til rette for produksjon av 10.000 tonn laks i året og vil gi 40 nye arbeidsplasser. Anlegget skal stå klart for full produksjon høsten 2027. Den første smolten vil settes ut i anlegget i 2026. Når anlegget er fullt utviklet, vil det gi arbeid til opptil 100 personer på Nesna.  

Det høyteknologiske lakseanlegget skal også være svært energieffektivt. Blant annet er det planer om å utstyre anlegget med solceller for produksjon av ren energi. At anlegget ligger på land vil selvsagt også ha fordeler for de som skal jobbe der.  

– For ABB er avtalen med Eyvi en tillitserklæring. Det er mange underleverandører som bidrar på systemsiden, noe som gjør at ABB får nyttiggjort seg sin kompetanse og teknologi for å integrere de ulike systemene i en komplett kontrollromsløsning som styrer alle prosessene, sier Lars Wasa Andersen, segmentansvarlig for akvakultur i ABB.  – Denne kontrakten er viktig i den stadig økende satsingen ABB har innenfor akvakultursegmentet. Nå håper vi på flere slike kontrakter fremover, sier han.  

ABB er en global teknologileder innen elektrifisering og automasjon, som muliggjør en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Ved å kombinere sin ekspertise innen teknologi og digitalisering, hjelper ABB industrier med å prestere på et høyt nivå, samtidig som de blir mer effektive, produktive, bærekraftige og i stand til å øke sin konkurransekraft. Hos ABB kaller vi dette "Engineered to Outrun". Selskapet har over 140 års historie og rundt 110 000 ansatte over hele verden. ABBs aksjer er notert på SIX Swiss Exchange (ABBN) og Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com  

Kontakt oss

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp