- GCP100 er den første gasskromatografen på markedet med innebygd cybersikkerhet
- Den setter en ny standard innen cybersikkerhet og sanntidsanalyse av komplekse gassblandinger, og støtter operatører innen naturgass-, biogass-, olje- og petrokjemisk industri med forbedret nøyaktighet og datasikkerhet
- GCP100 dekker et bredere spekter av bransjer og bruksområder takket være et utvidet temperaturområde på 60–100 °C og et deteksjonsområde på 1 ppm (del per million)
ABB har lansert gasskromatografen GCP100, som setter en ny standard innen cybersikkerhet og sanntidsanalyse av komplekse gassblandinger i naturgass-, biogass-, olje- og petrokjemisk industri. GCP100 er en del av den nye GCPro-serien, og hjelper operatører på anlegg med å overvåke prosess-stabilitet og produktkvalitet i sanntid. Ved å integrere funksjoner for cybersikkerhet, forvandler GCP100 tradisjonell prosessanalyse og gir operatører innsikt som forbedrer effektiviteten på en sikker måte.
GCP100 er den første gasskromatografen (GC) på markedet med innebygd cybersikkerhet og integrert Wi-Fi. I motsetning til andre GC på markedet, må ikke denne kobles til tredjepartsenheter, noe som eliminerer hull i kryptering og sikkerhet. Med alle krypteringselementer innebygd i GCP100-analysatoren er konfidensielle prosessdata sikrere enn noen gang før. Cybersikkerhet er avgjørende for gasskromatografer, siden disse enhetene ofte brukes i kritiske infrastruktursektorer som energi og miljøovervåking.
«ABBs neste generasjon gasskromatografer inneholder svært innovative fremskritt innen GC-teknologi og digitalisering», sa Jean-René Roy, Global Business Line Manager, ABB Measurement & Analytics. «Vi jobbet målrettet med å sikre at den nye GCPro-serien skulle bli den referanse som bransjen stoler på i fremtiden – og det starter med dagens lansering av GCP100. I over 60 år har ABB vært i forkant av gasskromatografiteknologien og levert sanntids gassanalyse til prosessindustrien».
GCP100 er laget for omfattende fleksibilitet i industrien og applikasjonene, og vil hjelpe industrielle operatører med å transformere prosessanalysen med høy presisjon og nøyaktighet, nye digitale tilkoblingsmuligheter, lavt forbruk av gassprøver og bæregass samt lavt energiforbruk. Dette åpner for kontinuerlig overvåking av systemer uten å øke den tekniske og vedlikeholdsmessige byrden for operatørene. Takket være et utvidet temperaturområde på 60–100 °C (140–212 °F) og et deteksjonsområde på 1 ppm (part per million) med avansert modularitet, dekker GCP100 et bredere spekter av bransjer og bruksområder.
Gjennom fremskritt innen både maskinvare og programvare, inkludert dynamiske QR-kodefunksjoner og AI-drevne funksjoner, er løsningen utviklet for å redusere vedlikeholdsrelatert nedetid med opptil 75 prosent. Med en 4-tommers berøringsskjerm og patentert modulær design setter GCP100 en ny bransjestandard for servicevennlighet.
Integrert med ABBs AI-drevne My Measurement Assistant+ med ABB Ability™ Genix Copilot, kan operatører umiddelbart få tilgang til dokumentasjon, feilkoder og reservedelsinformasjon for strømlinjeformet diagnostikk, prediktivt vedlikehold og tilstandsovervåking.
GCP100 er konstruert for lavt strømforbruk på 12 watt, og vil støtte industrielle operatører på deres energisparingsreise. I tillegg bidrar mindre innkapsling og i noen tilfeller installasjoner uten innkapsling, med lavere kostnader til oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg, til lavere kapitalkostnader, noe som gjør GCP100 til GC-en med de laveste totale eierkostnadene i sin klasse.
ABB er en global teknologileder innen elektrifisering og automasjon, som muliggjør en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Ved å kombinere sin ekspertise innen teknologi og digitalisering, hjelper ABB industrier med å prestere på et høyt nivå, samtidig som de blir mer effektive, produktive, bærekraftige og i stand til å øke sin konkurransekraft. Hos ABB kaller vi dette "Engineered to Outrun". Selskapet har over 140 års historie og rundt 110 000 ansatte over hele verden. ABBs aksjer er notert på SIX Swiss Exchange (ABBN) og Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABBs prosessautomatiseringsvirksomhet automatiserer, elektrifiserer og digitaliserer industrielle operasjoner som dekker et bredt spekter av viktige behov – fra å levere energi, vann og materialer til å produsere varer og transportere dem til markedet. Med sine ~20 000 ansatte, ledende teknologi og serviceekspertise, hjelper ABB Process Automation prosess-, hybrid- og maritime industrier med å løpe forbi – slankere og renere. go.abb/processautomation