ABB med verdens kraftigste høyspennings likestrømstransformator

ABBs UHVDC-transformator har en spenning på over én million volt og gjør det mulig å overføre store mengder strøm energieffektivt over lange avstander.

ABB har gjennomført en vellykket utvikling og testing av sin egen 1100 kilovolt (kV) ultra høyspennings likestrøms transformator (ultra high-voltage direct current, UHVDC). Det er ny rekord for spenningsnivå og muliggjør effektiv overføring av mer kraft over lange avstander.

Kraftforbindelsen mellom Xiangjiaba og Shanghai, som ABB satte i drift, var verdens første kommersielle 800 kV UHVDC-forbindelse. Den har en kapasitet på 6400 MW og strekker seg over 2000 kilometer, noe som gjør den til verdens lengste av sitt slag. Den nye 1100 kV-transformatoren gjør det mulig å overføre mer enn 10000 megawatt (MW) elektrisitet over så lange avstander som 3000 kilometer.

Høyere spenningsnivå gjør det mulig å overføre større mengder elektrisitet over veldig lange avstander, med minimale tap, takket være HVDC-teknologi. Transformatoren spiller en viktig rolle i HVDC-forbindelser ved å være en viktig kobling mellom DC-linjen og AC-nettverket. Under utviklingen av transformatoren på 1100 kV støtte man på mange utfordringer, blant annet selve størrelsen og elektrisk isolasjonsevne, inklusive gjennomføringer og termisk ytelse.

- Den nye teknologien bak transformatoren på 1100 kV gjør det mulig å overføre enda mer elektrisitet, effektivt og pålitelig, med høyere spenningsnivå, over større avstander og med lavere tap, sier Bernhard Jucker, global leder for divisjon Power Products. - Teknologi og innovasjon er kjernen i ABBs kultur, og dette er bare nok et eksempel på vår innovasjonsevne, sier han.

UHVDC-overføring er en videreutvikling av HVDC, en teknologi som ble oppfunnet av ABB for mer enn 50 år siden og representerer det største spranget i kapasitet og effektivitet på mer enn to tiår. ABB er et verdensledende selskap innen HVDC-teknologi, med mange banebrytende meritter og over 70 slike prosjekter over hele verden, som har en total overføringskapasitet på 60000 MW.

Transformatoren er en kritisk komponent i strømnettet og avgjørende for effektiv og sikker omforming av elektrisitet mellom ulike spenningsnivåer. ABBs portefølje av transformatorer inkluderer krafttransformatorer, tørrisolerte og oljeisolerte distribusjonstransformatorer, transformatorer for spesielle bruksområder og tilhørende servicetjenester og utstyr.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2100 ansatte og en årlig omsetning på rundt 6,7 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp