Rekordomsetning for ABB i Norge i 2012

I 2012 passerte ABB i Norge 9 milliarder kroner i omsetning for første gang, takket være sterk vekst i nasjonal og internasjonal olje- og gassvirksomhet.

ABB AS fortsetter å levere solide tall. Omsetningen økte med 35 prosent til drøyt 9 milliarder kroner i 2012. Samtidig økte driftsresultatet med 58 prosent til 777 millioner kroner i forhold til året før. Ordreinngangen endte på 9,3 milliarder kroner.

- Vi kan ikke gjøre annet enn å glede oss over god utvikling på så nær som alle deler av vår kraft- og automasjonsvirksomhet. Resultatene for 2012 er imponerende, og noe hele ABB kan være stolt av, sier administrerende direktør Steffen Waal.

Rundt 70 prosent av ABBs omsetning i Norge kommer fra olje- og gassindustrien. Alle fem divisjoner går i pluss og kan vise til en betydelig framgang, som ser ut til å fortsette.

- Vi har tenkt til å sette nye rekorder i ABB i Norge. Samfunnet vil alltid ha behov for løsninger som gir en mer energieffektiv kraftforsyning og økt produktivitet i industrien. Vi forventer at den gode utviklingen vedvarer, sier Waal.

I 2012 startet ABB byggingen av den nye likestrømsforbindelsen til Troll A-plattformen og installerte sitt første likestrøms kraftforsyningssystem for offshorefartøyer ved Kleven verft. ABB ble også markedsleder innen hurtigladestasjoner for elektriske biler, også disse basert på likestrømsteknologi.

- ABB er ledende i verden på likestrømsteknologi. Vi tror sentraliserte datasentre basert på energieffektive og kompakte likestrømsløsninger blir det neste store, også her i Norge. Ingen kan levere en mer komplett løsning for kraftforsyning til datasentre, enten det er med likestrøm eller vekselstrøm, enn ABB, sier Waal.

En god produktmiks innen kraft- og automasjonsteknologi, økt satsing på servicetjenester, høyt fokus på kostnader og bedre prosjektgjennomføring har lagt grunnlaget for rekordresultatene til ABB i Norge.

- Resultatene viser først og fremst at vi har satset på de riktige områdene. Innen elektrifisering på sokkelen har vi vunnet alle hovedkontrakter de siste ti årene. Nå venter vi at elektrifisering av undervannsinstallasjoner vil komme for fullt, sier Steffen Waal.

9 milliarder kroner i omsetning og 777 millioner kroner i resultat er rekord for ABB AS etter salget av oppstrømsvirksomheten i 2004.

Den globale ABB-gruppen la 14. februar fram sine resultater for 2012, som viser at selskapet nok en gang nådde drøyt 40 milliarder dollar i ordreinngang og hadde rekordinntekter på mer enn 39 milliarder dollar. Resultat før renter og skatt (EBIT) endte på over 4 milliarder dollar og årsresultatet endte på 2,7 milliarder dollar.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2200 ansatte og en årlig omsetning på rundt 9 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp