ABB leverer hurtiglader nummer 100

ABB har installert og igangkjørt sin 100. hurtigladestasjon for elektriske biler i Norge. Den er nå i drift i Eikelandsosen, med Fusa Kraftlag SA som eier og Grønn Kontakt som operatør.

Den 4. mai 2015 kunne ABB i samarbeid med eier Fusa Kraftlag SA og operatør Grønn Kontakt gjøre de siste forberedelser og tester som gjør at hurtigladeren av typen Terra 53 CJ nå er i drift i Eikelandsosen i Hordaland. Med den har ABB levert et tresifret antall hurtigladere på det norske markedet.

- Hurtiglader nummer 100 er en milepæl både for oss i ABB og for alle som har et forhold til miljøvennlige biler og hurtiglading her i Norge. Det er omtrent på dagen fire år siden vi idriftssatte den første hos Lyse i Sandnes, sier hurtigladeransvarlig i ABB, Arne Sigbjørnsen.

Hurtigladeren står midt i Eikelandsosen sentrum og tilbyr likestrøms (DC 50 kW) hurtiglading med CHAdeMo (Nissan Leaf, Mitsubishi MiEV og Outlander PHEV, Kia Soul mfl.) og CCS/Combo (BMW i3, VW eUp og eGolf mfl.). Hurtigladeren vil typisk kunne nesten fulllade batteriet på mindre enn 30 minutter.

ABB har levert om lag halvparten av hurtigladerne i Norge, om vi holder Teslas superladere utenom.

- Vi hadde gjerne sett en enda større utbredelse, men likevel kan vi fastslå at infrastruktur for elektriske biler er et helt annet sted i dag enn for bare få år siden. Dessuten er det mange hurtigladere i bestilling, slik at det stadig blir enklere å være elbilist her til lands, sier Arne Sigbjørnsen.

Hurtigladeren i Eikelandsosen i Fusa kommune er den første hurtigladestasjonen til Fusa Kraftlag SA. Operatør er Grønn Kontakt, som er en nasjonal operatør av ladere for elbiler og som eies av 23 kraft- og nettselskaper i hele landet.

Oversikten over ladestasjoner og hvordan du kan betale finner du på gronnkontakt.no.

- Hurtigladeren i Eikelandsosen vil inngå i vårt raskt voksende nettverk av hurtigladere over hele Norge. Vi planlegger å bygge ut mange slike i tiden fremover, slik at det blir enda enklere å være elbilist. På alle ladestasjonene kan du betale med Grønn Kontakt sin ladebrikke eller mobiltelefonen din, sier daglig leder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt.

Den 28. mai vil det være offisiell åpning av hurtigladestasjonen i Eikelandsosen. Med den nye hurtigladeren baner Fusa Kraftlag SA vei for økt bruk av elektriske biler i området vest og nord for Hardangerfjorden.

- Vi håper at tilgang på hurtiglading i vårt distrikt bidrar til å legge til rette for økt elbilisme og mer miljøvennlig trafikk i nærområdet. Hurtigladeren gjør det også enda enklere for de som ønsker å bruke elbil til å pendle til eller fra Bergen, Sunnhordland eller Hardanger, sier driftsleder Rolf Oen i Fusa Kraftlag SA.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2 500 ansatte og hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i 2014. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 140 000 ansatte i cirka 100 land.

center

Stor milepæl mandag 4. mai 2015 da ABBs hurtiglader nr 100 i Norge ble satt i drift foran Fjord'n Senter i Eikelandsosen i Fusa kommune, Hordaland. Eier er Fusa Kraftlag og operatør Grønn Kontakt. Fra venstre serviceingeniør Lasse Lislerud (ABB), driftsleder Rolf Oen, montør Aleksander Bang og adm dir Bernt Grimstvedt, alle Fusa Kraftlag.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp