ABB leverer hurtigladere for elbil til EV Power

Denne uken åpner EV Power sine første ladestasjoner i Trondheim, og ABB er valgt som leverandør til den første operatøren i Norge som utelukkende skal drive med kommersiell drift av hurtigladestasjoner for elektriske biler.

Kontrakten mellom ABB og EV Power ble inngått i fjerde kvartal 2011 og innebærer levering av tre hurtigladestasjoner inklusive serviceavtaler.

- ABBs målsetting er å sikre mobilitet for norske elbilister. Vi er veldig fornøyde med at EV Power mener at våre hurtigladestasjoner er det beste alternativet når de skal starte kommersiell drift i Midt-Norge. Våre hurtigladere er en fremtidsrettet løsning for både operatører og sluttkunder. De leveres komplett med nødvendig infrastruktur og er klare til å integreres i det lokale distribusjonsnettet, sier administrerende direktør Steffen Waal i ABB.

De tre første ladestasjonene ble satt i drift i begynnelsen av januar 2012. Hurtigladerne skal plasseres ved TrønderTaxi sin sentral på Moholt, hos NTNU på Gløshaugen og på flyplassen Værnes. Ladestasjonene skal finansieres ved hjelp av abonnementsløsninger eller betaling pr. minutt lading. Ytterligere åtte ladestasjoner er planlagt i løpet av året. EV Power er et selskap etablert av en annen viktig ABB-kunde, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), med intensjon om omfattende utbygging av infrastruktur for elbiler i regionen.

ABB satser globalt på infrastruktur til elbiler og tar ansvar for installasjon og service av komplette hurtigladestasjoner, inklusive tilkopling til nettet, betalingsløsninger og datakommunikasjon. Effektive ladepunkter for elbil både hjemme og langs landeveien er en viktig del av ABBs visjon for det smarte strømnettet. Hurtiglading fikk sitt store gjennombrudd i 2011, og ABB anslår et salg på opp mot 20 hurtigladestasjoner pr. uke i Europa fra årsskiftet, i tillegg til enkelte betydelig større ordrer. Estland bestilte nettopp 200 av ABBs hurtigladestasjoner til et landsomfattende nettverk av ladepunkter for elbil.

- Vi skal fortsatt lade elbilene våre hjemme, men sentralt plasserte hurtigladere er et supplement som gjør det mulig å bruke elbilene på lengre etapper. Hurtigladere og biler med stadig forbedret batteriteknologi vil gjøre elbil enda mer attraktivt som framkomstmiddel. Nå er det ikke bare miljøvennlig, men praktisk også, sier Steffen Waal.

ABBs hurtigladere bruker likestrømsteknologi basert på den internasjonale CHAdeMO-lademetoden, som eliminerer behovet for konvertering av vekselstrøm fra nettet til likestrøm som brukes til å lade bilens batterier. Stadig flere modeller leveres med denne teknologien, som betyr at man kan lade raskere og frigjøre plass i bilen. I september 2011 fikk ABB som den første leverandøren i verden CE-sertifisering av et eksternt laboratorium for sin hurtigladerteknologi.

- Med vår lange erfaring innen kraftdistribusjon, automatisering og kommunikasjonsløsninger, sitter ABB i førersetet når det gjelder teknologi for lading av elbiler. Vi har store forventninger til markedet i Norge og opplever stor interesse fra potensielle operatører, myndigheter, miljøorganisasjoner og sluttkunder, forteller Waal.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2000 ansatte og en årlig omsetning på rundt 7,5 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 130 000 ansatte i ca. 100 land.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp