Offshore vindkraftforbindelsen DolWin2 overfører kraft fra inntil tre offshore vindparker i Nordsjøen til kraftnettet i Tyskland.
DolWin2 er den tredje offshore vindkraftforbindelsen ABB har levert til TenneT i den tyske delen av Nordsjøen, etter BorWin1 og DolWin1. Høyspent likestrømforbindelsen (HVDC) kobler offshore vindparker til kraftnettet på land og har en kapasitet til å forsyne over én million tyske hjem med fornybar energi. DolWin2 bidrar til det grønne skiftet i Tyskland ("Energiewende"), som har som mål å generere over 6,5 gigawatt (GW) offshore vindkraft i 2020 og 15 GW i 2030.
- Vi er veldig fornøyde med idriftsettelsen av DolWin2-prosjektet og vil takke TenneT for samarbeidet og for at de har vist oss kontinuerlig tillit, sier Claudio Facchin, leder for divisjon Power Grids i ABB.
- HVDC-teknologien er det foretrukne valget for pålitelig og effektiv overføring av elektrisk kraft over lange avstander med minimale tap. Den er ideell for integrasjon av fornybar energi i fjerntliggende områder i kraftnettet og spiller en viktig rolle i å gjøre ABB til en foretrukket partner for et mer solid, smartere og grønnere kraftnett, i tråd med vår Next Level-strategi, sier han.
Kraftforbindelsen på 916 megawatt (MW) benytter ABBs HVDC Light® med såkalt Voltage Source Converter-teknologi (VSC) og inkluderer en 320 kilovolt omformerstasjon på en plattform 45 kilometer fra land. Omformerstasjonen kobler opptil tre offshore vindparker til kraftnettet i Tyskland. ABB har designet, levert, installert og satt i drift de kompakte offshore og onshore omformerstasjonene og kabelsystemene på havbunnen og i jorda.
ABB utviklet VSC-basert HVDC-teknologi på midten av nittitallet og er i dag markedsleder med 19 av 25 systemer i drift over hele verden. I den øvre enden av skalaen når teknologien ±640 kilovolt (kV) og kan levere 3000 megawatt, nok energi for flere millioner husstander, med overføring av kraft over 2000 kilometer. Systemdesignet muliggjør kompakte omformerstasjoner, en stor fordel i applikasjoner som offshore vindkraft.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no
For mer informasjon kontakt:
| Media Relations Tel: +41 43 317 65 68 media.relations@ch.abb.com |
ABB Ltd. Affolternstrasse 44 8050 Zürich Switzerland |