Fabrikken i Shanghai vil kombinere digitalt oppkoblede teknologier, avanserte samarbeidsroboter og forskning på kunstig intelligens (AI) for å skape den mest sofistikerte, automatiserte og fleksible fremtidsfabrikken.

- Investeringen på 150 millioner dollar, nærmere 1,3 milliarder kroner, vil utvide ABBs ledende posisjon i verdens største robotmarked
- Integrert forsknings- og utviklingssenter vil akselerere digital innovasjon og framskritt innen kunstig intelligens
- Innovativt fabrikklayout for maksimal utnyttelse av anlegget
Kjøpte 138 000 roboter
Den nye fabrikken skal etter planen åpne i slutten av 2020. Satsingen er en viktig milepæl for ABB som Kinas største robotprodusent, som også er verdens største robotmarked. I 2017 ble hver tredje robot globalt solgt i Kina, som kjøpte nærmere 138 000 roboter.
ABB og Shanghai kommune har også signert en omfattende, strategisk samarbeidsavtale for å støtte industri, energi, transport og infrastruktur i regionen samt “Made in Shanghai”-initiativet.
– Kinas produksjonstransformasjon er forbilde for resten av verden, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer. – Landets strategiske omfavnelse av de nyeste teknologier for kunstig intelligens, avansert robotteknologi og skybasert databehandling er en oppskrift for ett hvert land som ønsker å ha produksjon i verdensklasse.
Storstilt skreddersøm
Den nye Shanghai-fabrikken får et antall maskinlærings-, digital- og samhandlingsløsninger som vil gjøre den til verdens mest avanserte, automatiserte og fleksible fabrikk i robotindustrien. Et integrert forskings- og utviklingssenter vil akselerere innovasjoner innen kunstig intelligens. Ved å benytte en ny, global designtilnærming vil fabrikken dramatisk øke både bredden av roboter og varianter av dem. Det betyr større og raskere kundetilpasning.
ABB vil også kunne kombinere den utvidede porteføljen av roboter til et ubegrenset antall skreddersydde løsninger.
– Konseptet bak fabrikken er det samme vi forteller kundene hver dag: Invester i automatiseringsløsninger som gir fleksibilitet og smidighet for å vokse uansett hvilken retning markedet går i, forteller Sami Atiya, leder for divisjon Robotics and Motion i ABB. – Vi er stolte over å hjelpe kunder over hele verden med løsninger som fullt ut utnytter de siste teknologier som møter utfordringene med masseskreddersøm, raskere syklustider i produksjonen og kontinuerlige endringer, som har blitt den nye normalen – også i våre egne fabrikker.
Digital tvilling
Hele Shanghai-fabrikken vil bli modellert som en digital tvilling, og får intuitive, skreddersydde dashboard slik at ledelse, ingeniører, operatører og vedlikeholdseksperter kan foreta de beste beslutninger. Dette inkluderer innsamling og analyse via ABB AbilityTM-oppkobling for helsetilstand og ytelser fra ABBs roboter i fabrikken for tidlig identifikasjon av potensielle problemer. I tillegg til å unngå kostbar nedetid, tilbyr ABB AbilityTM avanserte, digitale løsninger som kan forbedre ytelser, pålitelighet og energibruk, samt gi aksess til verdens beste it-plattformer som Microsoft Azure skyløsning.
Den nye fabrikken får en innovativ, fleksibel layout basert på sammenkoblede øyer med automatisering istedenfor faste produksjonslinjer. ABBs automatiserte logistikkløsninger vil benyttes for hele anlegget, inkludert selvkjørende trucker som autonomt kan følge robotene gjennom produksjonen og forsyne dem med deler fra lokale produksjonsceller. Produksjonen kan således tilpasses og skaleres effektivt til endringer i robotmarkedet uten ekstra kapasitetsutvidelse.
Robot og menneske i tospann
– Konvensjonelt syn på fabrikkstørrelse og investeringer for å møte fremtidens behov er på vei ut, sier Per Vegard Nerseth, leder for ABBs robotvirksomhet. – Konseptet med vår nye fabrikk er å lage den smarteste og mest fleksible bruken av hver eneste meter i produksjonen. Det gjør vi ved å kombinere smidige automatiseringsløsninger med våre medarbeideres fremragende kapabiliteter.
For å hjelpe overgangen til masseskreddersøm i produksjonen og sikre maksimal produktivitet og fleksibilitet, vil den nye Shanghai-fabrikken i stor grad benytte ABBs SafeMove2 programvare, som muliggjør tett samarbeid mellom mennesker og roboter. I tillegg vil ABBs YuMi-roboter muliggjøre tett samhandling i mange av sammenstillingslinjene for små deler som trengs for å produsere en ABB-robot.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering og roboter og drivsystemer, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for ABB Formel E, den helelektriske internasjonale FIA motorsportklassen, flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 147 000 ansatte. www.abb.no