Serce cementowni z niezawodnym zasilaniem

Zastąpienie rozwiązań analogowych cyfrowymi i ujednolicenie technologii – niby prosta modernizacja, ale diametralnie zmieniająca warunki pracy, bezpieczeństwo i niezawodność zasilania. Szczególnie gdy produkujemy cement, a serce zakładu jest wyjątkowo energochłonne…

Na takie rozwiązanie zdecydowano się w zakładzie Cemex w Rudnikach k. Częstochowy. To jeden z największych w Polsce producentów cementu. Na terenie cementowni działa młyn do przemiału surowca oraz piec obrotowy do wypalania klinkieru. Piec jest sercem zakładu, napędzającym cały proces produkcyjny. Oczywiście do tego potrzeba energii – nawet 50 proc. tego, co konsumuje cały zakład.

fot. arch. CEMEX Polska
fot. arch. CEMEX Polska
center

Samo rozpalenie takiego pieca trwa do 36 godzin. Jednak nawet krótkie awarie zasilania, przez które piec nie zdąży całkowicie wystygnąć, nie wchodzą w grę, ponieważ wyłączają produkcję na kilka, kilkanaście godzin. A to już realne straty finansowe.

Do coraz nowocześniejszego i rozbudowywanego zakładu przestała pasować rozdzielnica dystrybucyjna, zasilająca piec, a wyposażona w przestarzałe wyłączniki i analogowy układ pomiarowy.

Monitoring jakości energii

Modernizacji podjęła się firma ABB. Przede wszystkim wymieniono stacjonarne wyłączniki. W razie awarii nie było możliwości, aby je szybko wyjąć i wymienić. Zainstalowano najnowsze, bardziej niezawodne wyłączniki Emax 2, które dzięki swojej modułowej budowie można dowolnie zamieniać. W praktyce, gdy operator chce np. zbadać transformator, wystarczy że wysunie dany wyłącznik, odizoluje napięcie i może pracować całkowicie bezpiecznie.

Wymieniono również układ sterowania i układ pomiarowy. Analogowe rozwiązanie, oparte na amperomierzach, zastąpiono cyfrowymi analizatorami. Obecnie, oprócz prądu i napięcia, można monitorować dodatkowe parametry, jak współczynnik mocy czy obciążenie. Innymi słowy – cementownia może sprawdzać również jakość energii i lokalizować miejsca, w których energia jest marnowana, np. gdy dane urządzenia pobiera więcej mocy niż wartość deklarowana.

fot. Kamil Schabiński, archiwum prywatne
fot. Kamil Schabiński, archiwum prywatne
center

– Rozdzielnica przestawała spełniać coraz większe potrzeby zakładu. Szukaliśmy niezawodnej i kompaktowej technologii. Ryzyko nieplanowanych przerw w zasilaniu zostało zminimalizowane, a zastosowanie wysuwnego rozwiązania poprawiło nasze bezpieczeństwo. Możemy teraz po prostu odizolować część rozdzielnicy, nie odłączając pieca od zasilania, i rozpocząć prace serwisowe. To znacznie wydłuża ciągłość pracy pieca, który jest kluczowym urządzeniem w zakładzie – mówi Paweł Małolepszy, ekspert ds. utrzymania ruchu w Cementowni Rudniki.

Gotowa do integracji z chmurą

Dzięki modernizacji zakład zyskał nową, bardziej niezawodną i kompaktową rozdzielnicę. W efekcie prac, z oryginalnego, ponad 20-letniego urządzenia, pozostało niewiele, bo zupełnie nietknięte zębem czasu szyny główne oraz obudowa. Serwis ABB wymienił praktycznie całą resztę. Co więcej, bez podnoszenia kosztów projektu, które i tak były znacznie mniejsze niż posadowienie nowej rozdzielnicy, zainstalowano cyfrowe analizatory i dodatkowe blokady na wyłączniki.

– To doskonały przykład kompleksowego retrofitu, dopasowanego do konkretnych potrzeb użytkownika, a nie do portfolio firmy realizującej projekt. Klient zyskał niezawodne zasilanie i bezpieczeństwo obsługi. Jednocześnie rozdzielnica została dostosowana do wymogów przemysłu 4.0. Zakład będzie mógł w każdej chwili podłączyć wyłączniki do chmury obliczeniowej, co jeszcze podniesie jej funkcjonalność i da większe pole manewru w zakresie zarządzania energią – mówi Kamil Schabiński z biznesu serwisu Elektryfikacji ABB w Polsce.

Modernizacja rozdzielnicy wpisuje się w strategię cementowni Rudniki Cemex w zakresie m. in. zrównoważonego rozwoju. Zakład znacznie zmniejszył stosowanie klinkieru, co przekłada się na stosunkowo niski wskaźnik emisji CO2 na tonę wyprodukowanego cementu, a także na szeroką skalę wykorzystuje paliwa alternatywne w swoich piecach.

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp