Szkolenie w Centrum Szkoleniowym czy na własnej linii?

Szkolenie w Centrum Szkoleniowym czy na własnej linii?

W dobie automatyzacji i robotyzacji przemysłu, umiejętność programowania robotów przemysłowych staje się kluczowa dla inżynierów, techników i operatorów. Rozwój i zwiększanie kompetencji jest kluczowe dla zapewnienia ciągłej, prawidłowej i bezawaryjnej pracy.

Jednym z kluczowych elementów, przy planowaniu szkolenia jest miejsce prowadzenia go. Producenci robotów oferują możliwość szkolenia zarówno w Centrach Szkoleniowych jak i na miejscu u klienta. Wizja braku delegacji i wysłania pracowników często na drugi koniec Polski oraz praca na własnym sprzęcie często bywa bardzo kusząca.

center

Jednak szkolenie w dedykowanym Centrum Szkoleniowym na wiele zalet, oto najważniejsze z nich:

  1. Profesjonalne cele szkoleniowe i sprzęt. Centra szkoleniowe oferują dostęp do dedykowanych stanowisk szkoleniowych, wyposażonych w różne modele robotów, kontrolery, czujniki i narzędzia. Uczestnik może bezpiecznie testować programy i funkcje, bez ryzyka zatrzymania produkcji czy uszkodzenia sprzętu. Podczas szkolenia jest czas na popełnianie błędów, a nawet lekkie kolizje – pracując na sprzęcie szkoleniowym nie ma ryzyka zniszczenia linii produkcyjnej i zatrzymania produkcji, co zawsze wiąże się z wysokimi kosztami.
  2. Nauka bez presji. W odróżnieniu od zakładu pracy, centrum szkoleniowe to środowisko wolne od stresu związanego z terminami, awariami czy ciągłą produkcją. Można popełniać błędy, zadawać pytania i uczyć się we własnym tempie. Dodatkowo, kiedy nie ma pracownika na miejscu, nikt nie zawraca mu głowy i nie woła co chwilę na linię produkcyjną, dzięki czemu uczestnik może w pełni poświęcić się szkoleniu co przynosi znacznie lepsze zaangażowanie i przyswajania wiedzy.
  3. Doświadczeni instruktorzy. Szkolenia prowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z robotami. Dzięki temu uczestnicy otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczne wskazówki i rozwiązania najczęstszych problemów.
  4. Ustrukturyzowany program. Centra szkoleniowe oferują sprawdzone programy nauczania, które prowadzą uczestnika od podstaw po zaawansowane funkcje. Dzięki temu nic nie zostaje pominięte, a wiedza jest przekazywana w logiczny i przystępny sposób. Przygotowane stanowiska i pomoce dydaktyczne ułatwiają przyswojenie wiedzy. Podczas szkoleń na linii często poruszanie robotem, czy testowanie niektórych funkcji jest wręcz niemożliwe.
  5. Certyfikaty i materiały. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności, co może być atutem na rynku pracy. Dodatkowo, otrzymuje materiały szkoleniowe, które można wykorzystać później w codziennej pracy.
  6. Wymiana doświadczeń Szkolenia często gromadzą uczestników z różnych branż i firm. To świetna okazja do networkingu i wymiany doświadczeń, co może zaowocować nowymi pomysłami i r.ozwiązaniami.

Szkolenie w centrum szkoleniowym to inwestycja w bezpieczną, efektywną i kompleksową naukę, która przekłada się na lepsze wykorzystanie robotów w zakładzie pracy. To także sposób na rozwój zawodowy i zdobycie cennych kompetencji.

Jeśli chcesz poznać ofertę szkoleń z obsługi i programowania robotów ABB to zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertę i do kontaktu z nami:

Centrum Szkoleniowe Robotyki ABB Paweł Dziedzic Kierownik Zespołu ds. Szkoleń Technicznych Serwis i Platforma Cyfrowa Dywizja Robotyki tel.: +48 609 991 641 email: pawel.dziedzic1@pl.abb.com Link do aktualnego Katalog szkoleń Harmonogram szkoleń https://new.abb.com/products/robotics/pl/szkolenia

zdjęcia: arch. ABB, tekst: Paweł Dziedzic ABB

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp