ABB partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

ABB partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

Po raz kolejny Katowice stały się stolicą europejskiej przedsiębiorczości - liderzy biznesu i eksperci z całej Europy spotkali się podczas XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), by porozmawiać o najważniejszych wyzwaniach gospodarki: transformacji energetycznej, cyfryzacji, odpowiedzialności społecznej oraz kierunkach rozwoju biznesu.

Nie mogło tam także zabraknąć głosu naszych ekspertów oraz technologicznej perspektywy na rozwój przemysłu i transformacji energetycznej. ABB jest partnerem EEC od 2018 roku - to już wiele lat intensywnej współpracy, podczas których nasi eksperci dzielą się swoimi doświadczeniami w obszarze automatyzacji, nowoczesnej infrastruktury, efektywności energetycznej i transformacji cyfrowej.

Cztery sesje z ekspertami ABB - praktyczne odpowiedzi na współczesne wyzwania

EEC daje rzadką możliwość spojrzenia na biznes z różnych perspektyw - od konkretnych wdrożeń po długofalowe strategie rozwoju. Eksperci ABB skupili się na technologii, która - zgodnie z hasłem przewodnim Kongresu "Siła Dialogu" - ma łączyć inżynierię, człowieka i konkretne zastosowania biznesowe. A jednocześnie może odpowiadać na najważniejsze wyzwania, z jakimi boryka się polski przemysł i energetyka.

Forum współpracy gospodarczej Polska–Szwajcaria – Katarzyna Komulainen, wiceprezes zarządu ABB Sp. z o.o.

Optymalizacja zużycia energii i surowców staje się jednym z kluczowych elementów konkurencyjności firm. Katarzyna Komulainen otworzyła dyskusję o tym, jak w praktyce wdrażać założenia gospodarki obiegu zamkniętego w zgodzie z regulacjami ESG.

Panel dyskusyjny: Efektywność energetyczna z udziałem Sebastiana Skały, dyrektora biznesu Systemów Napędowych ABB w Polsce

Jak przekuć efektywność energetyczną w przewagę biznesową? Jeśli chodzi o przemysł, warto zwrócić uwagę na wydajność urządzeń napędzających kluczowe instalacje.

- Według naszych analiz, za 60-70 procent energii wykorzystywanej w przemyśle odpowiadają silniki elektryczne. Jeszcze dwie dekady temu efektywność energetyczna takiego silnika nie była priorytetem. Jego sprawność oscylowała wokół 90 procent. Dzisiaj dochodzimy do 99,13 procent w przypadku zastosowania średnionapięciowych napędów. To pokazuje znaczenie technologii – powiedział Sebastian Skała.

Panel dyskusyjny: Cyfryzacja przemysłu z udziałem Piotra Szkody, dyrektora Biznesu Automatyki ABB w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Jak wygląda droga od automatyzacji do Przemysłu 5.0? To przejście od technologii, która w koncepcji Przemysłu 4.0 była celem samym w sobie, do człowieka, którego ta technologia ma wspierać.

- Procesy w zakładach są już na tyle stabilne, że operatorzy mogą przez długi czas w ogóle nie mieć styczności z sytuacjami awaryjnymi. Cyfrowy bliźniak pozwala też takie sytuacje przećwiczyć - powiedział Piotr Szkoda. - Taki właśnie jest Przemysł 5.0... Tutaj technologia wspiera kreatywność i umiejętności operatora, zamiast go zastępować. 

Panel dyskusyjny: Inwestycje w sieci z udziałem Pawła Kujawskiego, dyrektora sprzedaży w Biznesie Elektryfikacji ABB w Polsce

Energetyka znajduje się na etapie dynamicznej modernizacji. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaprezentowały plany rozwoju do 2036 roku, a operatorzy dystrybucyjni intensyfikują inwestycje. Przy tak ambitnych planach wyzwaniem staje się sama skala tej modernizacji.

– Jednym z kluczowych aspektów modernizacji jest bilansowanie, które nie zaczyna się z poziomu operatora, ale ma swój początek już na etapie łańcucha dostaw – powiedział Paweł Kujawski, dyrektor sprzedaży w biznesie Elektryfikacji ABB w Polsce. – Do budowy stabilnej i zautomatyzowanej sieci potrzebny jest dialog pomiędzy operatorami, dostawcami technologii i regulatorami.

Dyskusje trwały nie tylko w salach konferencyjnych, ale i w kuluarach, a ekspertów i przedstawicieli ABB można było spotkać również m.in. na stoisku SWISS POINT

Zachęcamy do obejrzenia paneli dyskusyjnych. Retransmisje dostępne są na stronie: eecpoland.eu

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp