ABB uroczyście otwiera Fabrykę Urządzeń Energoelektroniki w Polsce

Nowo powstała fabryka będzie produkować urządzenia energoelektroniki, które bezpośrednio mają wpływ na zmniejszenie emisji CO2 oraz wspierają rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii.

Aleksandrów Łódzki, 21 października 2010 - ABB, wiodący na światowym rynku dostawca technologii energetyki i automatyki, rozpoczyna produkcję w nowo wybudowanej fabryce urządzeń energoelektroniki w Aleksandrowie Łódzkim. Jest to druga już inwestycja ABB na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obok wybudowanej w zeszłym roku fabryki silników elektrycznych. Nowa fabryka urządzeń energoelektroniki będzie produkowała napędy średniego napięcia, pozwalające na optymalne wykorzystanie energii elektrycznej, przekształtniki oraz prostownikowe systemy zasilania prądem stałym do 3 kV DC dla czystego ekologicznie transportu szynowego oraz przekształtniki dla farm wiatrowych. Inwestycja ABB jest odpowiedzią na stale rosnący, globalny popyt na tego typu produkty.

"Polska jest istotnym krajem dla ABB zarówno pod względem rynku jak i dostaw. Nasza działalność w Polsce odgrywa kluczową rolę w strategii rozwoju Grupy ABB. Przewidujemy dalsze inwestycje w Polsce nie tylko w rozwój bazy produkcyjnej, ale również w inżyniering oraz działalność badawczo-rozwojową," powiedział Ulrich Spiesshofer, członek Zarządu Grupy ABB i szef Dywizji Napędy i Automatyzacja Produkcji.

Budowa fabryki urządzeń energoelektroniki to inwestycja rzędu 90 mln złotych. Kamień węgielny pod budowę fabryki wmurowano we wrześniu 2009 roku podczas uroczystego otwarcia fabryki silników elektrycznych, a już w lipcu 2010 roku rozpoczęto zasiedlanie nowych przestrzeni produkcyjnych i biur. W sumie powstało 20 tysięcy m2 powierzchni użytkowej, z czego na część produkcyjną przypada 10 tys. m2, na magazyn ponad 5 tysięcy m2, a na biura 4 tys. m2. W chwili obecnej w fabryce pracuje już 50 osób, docelowo do końca 2011 roku zatrudnienie osiągnie poziom 72 osób. Dodatkowo w części biurowej pracuje około 60 osób przeniesionych z lokalizacji łódzkiej, niezwiązanych z nową produkcją.

Po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej fabryka stanie się znaczącym, globalnym dostawcą urządzeń dla energetyki odnawialnej oraz trakcji kolejowej. Na terenie nowo zbudowanej fabryki powstał centralny magazyn i centrum logistyczne obsługujące sprzedaż aparatury niskonapięciowej ABB w Polsce. Obszerna powierzchnia magazynowa pozwala na rozszerzenie oferowanego asortymentu jak i zwiększenie ilości towarów pozostających do dyspozycji klientów ABB. Nowy centralny magazyn znacznie usprawni współpracę z klientami ABB w Polsce, polepszy proces obsługi klientów zapewniając też szybsze dostawy.

Wraz z uruchomieniem nowej fabryki rozpoczął się proces tworzenia zaplecza naukowego dedykowanego rozwojowi produkowanych w niej urządzeń. W efekcie powstanie w Polsce Centrum Badawczo Rozwojowe Urządzeń Energoelektroniki ABB, obok istniejącego od 1997 roku Centrum Badawczo Rozwojowego ABB w Krakowie. Na przestrzeni kilku najbliższych lat w nowym Centrum zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób. Ulokowanie w Aleksandrowie Łódzkim nowoczesnej fabryki urządzeń energoelektroniki, jak i utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Urządzeń Energoelektroniki będzie miało znaczący wpływ na rozwój wiedzy technicznej zatrudnionych tam naukowców i inżynierów. Jest to tym bardziej znaczące, iż energoelektronika jest nową i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, która w najbliższych dwudziestu latach będzie miała ogromny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz rozwój energetyki odnawialnej.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększyć swoją efektywność przy zminimalizowaniu oddziaływania na środowisko. Grupa ABB zatrudnia
117 tysięcy pracowników w ponad 100 krajach. W Polsce firma posiada fabryki w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Przasnyszu i Wrocławiu, zatrudniając łącznie 2500 pracowników.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp