ABB nabywa firmę Ventyx w celu wzmocnienia biznesu zarządzania sieciami

Ten zakup gwarantuje ABB pozycję kluczowego gracza na rynku inteligentnych sieci i oprogramowania do zarządzania sieciami energetycznymi.

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, zdecydował się na zakup firmy Ventyx za kwotę ponad 1 miliarda dolarów od Vista Equity Partners. To nabycie ma zagwarantować ABB wiodącą pozycję w branży oprogramowania do zarządzania sieciami energetycznymi.

Ventyx to wiodący na świecie dostawca oprogramowania dla branży energetycznej, komunikacyjnej i innych biznesów zasobochłonnych, mający w swojej ofercie szeroki wachlarz rozwiązań obejmujących: zarządzanie zasobami, zarządzanie pracą w terenie, zarządzanie ryzykiem i obrotem energii, zarządzanie energią i wykonywanie analiz. Firma dostarcza również oprogramowanie do planowania i prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną, także ze źródeł odnawialnych.

ABB połączy posiadane w ramach dywizji Systemów Energetyki zasoby związane z biznesem zarządzania sieciami energetycznymi z zasobami Ventyx i wydzieli obszar biznesu odpowiedzialny za informatyczne rozwiązania dla zarządzania energią. Zapewniając ABB szerszy dostęp do zakładów energetycznych zarządzających energią, ten zakup trzykrotnie powiększy rynek dostępny w tym zakresie dla ABB.

"Dużą korzyścią dla zakładów energetycznych i klientów przemysłowych jest fakt, że będą miały obecnie pojedynczego dostawcę informatycznych platform technologicznych obejmujących swoim zasięgiem całe przedsiębiorstwo oraz systemów automatyki dla energetyki," powiedział Joe Hogan, prezes zarządu ABB. "Korzyść dla naszych akcjonariuszy płynąca z tej decyzji to nabycie biznesu, generejuącego przepływy pieniężne na rosnącym rynku, z silnym zespołem zarządzającym, bardzo komplementarną do naszej ofertą produktów i obszarem działania oraz atrakcyjnym zwrotem z zaangażowanego kapitału."

Firma Ventyx z siedzibą w Atlancie, w Stanie Georgia może pochwalić się licznymi realizacjami na rynku amerykańskim i europejskim. Ventyx jest aktywna w ponad 40 krajach. Jej klienci to wiodące zakłady energetyczne w Stanach Zjednoczonych, jak również klienci przemysłowi. Firma zatrudnia 900 osób, a w 2009 roku zaraportowała obroty na poziomie około 250 milionów dolarów.

To nabycie wpisuje się w strategię ABB zakładającą wychwytywanie szans wzrostu, które uzupełniają nasze portfolio produktów, technologii i zasięgu działania. Transakcja stanowi przedmiot zwyczajowych uzgodnień wydawanych przez organy regulacyjne i ABB spodziewa się, że zostanie sfinalizowana w drugim kwartale br. Za nabycie Ventyx ABB planuje zapłacić gotówką.

"Z połączenia wiodących na rynku pakietów oprogramowania firmy Ventyx z systemami ABB i wiedzą na temat przemysłu energetycznego, który jest absolutną domeną ABB, powstanie biznes idealny do oferowania rozwiązań pozwalających stawić czoła gwałtownie rozwijającym się sieciom energetycznym," powiedział Vince Burkett, prezes zarządu Ventyx.

Jedno z kluczowych oprogramowań Ventyx dostarcza zakładom energetycznym i operatorom sieci informacje potrzebne do lepszego łączenia podaży energii elektrycznej z popytem na nią, nawet na poziomie gospodarstw domowych. Dzięki dostarczanej w czasie rzeczywistym informacji na temat zapotrzebowania na energię elektryczną, cen i gotowości operacyjnej, oprogramowanie Ventyx oferuje zakładom energetycznym praktyczny model biznesowy do generowania dochodów z inteligentnych sieci i obrotu węglem.

Inne oprogramowanie Ventyx odpowiedzialne za prognozowanie obciążenia sieci pomaga we włączaniu do sieci dużych ilości energii pochodzących z nieprzewidywalnych źródeł odnawialnych takich jak wiatr, czy słońce. Firma dostarcza również rozwiązanie zarządzania zasobami pozwalające na pełną integrację biznesów i systemów zakładów energetycznych w całym łańcuchu wartości, a także kompletny serwis umożliwiający skuteczne usuwanie usterek pojawiających się w sieci.

Vista Equity Partners z siedzibą San Francisco to skuteczny inwestor, wnoszący doświadczenie zawodowe i dostarczający wielopoziomowe wsparcie firmom chcącym wykorzystywać cały swój potencjał. http://www.vistaequitypartners.com

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększyć swoją efektywność przy zminimalizowaniu oddziaływania na środowisko. Grupa ABB zatrudnia
117 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp