ABB z Pucharem Ministra Gospodarki za transformatory z zastosowaniem rdzenia amorficznego

Liczba kilku tysięcy sprzedanych sztuk pokazuje, że branża energetyczna doceniła nowoczesną technologię energooszczędnych transformatorów ABB z zastosowaniem rdzenia amorficznego. Teraz urządzenia zostały również oficjalnie docenione przez ekspertów. Za transformatory amorficzne firma ABB otrzymała Puchar Ministra Gospodarki, najwyższe wyróżnienie w konkursie na najbardziej innowacyjny produkt prezentowany na tegorocznych Targach ENERGETAB.

Eligiusz Hasiak (w środku) i Andrzej Kapczyński (z prawej) z Lokalnej Jednostki Biznesu Transformatory ABB podczas rozdania nagród targowych. Fot. Janusz Mazurkiewicz
Eligiusz Hasiak (w środku) i Andrzej Kapczyński (z prawej) z Lokalnej Jednostki Biznesu Transformatory ABB podczas rozdania nagród targowych. Fot. Janusz Mazurkiewicz
center

Dzięki zastosowaniu blachy amorficznej do produkcji rdzeni, a co za tym idzie obniżeniu strat jałowych transformatora, popularne "amorfiki" stają się skutecznym narzędziem w wypełnianiu wymogów nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej, która przewiduje ograniczenie zużycia energii w państwach członkowskich do 2020 roku.

center

"Nasz transformator to przede wszystkim innowacyjna technologia i działanie przyjazne środowisku. Należy bowiem pamiętać, że mniejsze straty energetyczne przekładają się na zmniejszoną emisję CO2, która powstaje podczas generowania energii" - powiedział Eligiusz Hasiak, Dyrektor Sprzedaży Krajowej Lokalnej Jednostki Biznesu Transformatory ABB. "Cały czas prowadzimy kampanię społecznościową dotyczącą ekologicznego charakteru naszych produktów, na przykład zmniejszania strat jałowych lub stosowania płynu biodegradowalnego zamiast oleju. Przyznanie Pucharu Ministra Gospodarki może pokazywać, że kwestia efektywności energetycznej i ekologii ma coraz większe znaczenie w sektorze energetycznym".

center

Pod koniec 2010 roku w Zakładzie Transformatorów Rozdzielczych ABB w Łodzi rozpoczęto montaż transformatorów amorficznych. Od tamtej pory spółka sprzedała ponad 3000 tych urządzeń na rynek krajowy i zagraniczny.

"W ostatnich latach spółki dystrybucyjne przykładają coraz większą wagę do obniżenia strat energii występujących w trakcie jej przesyłu. Uruchomienie przez ABB w Łodzi produkcji transformatorów z rdzeniem amorficznym jest dowodem na umiejętne wsłuchiwanie się firmy w potrzeby klientów i zdolność szybkiego wdrażania do produkcji innowacyjnego produktu" - uważa Ryszard Migdalski, dyrektor Targów ENERGETAB. Jak podkreśla, prestiż przyznawanych nagród wynika nie tylko z prestiżu instytucji firmującej poszczególne wyróżnienia, ale i z trwającej prawie dwa tygodnie pracy 10 ekspertów, wszechstronnie analizujących dostarczone przez zgłaszającego opisy, dokumentacje, certyfikaty i inne tego typu dokumenty.

center

Podczas Targów ENERGETAB 2013 ABB zaprezentowała również wyłącznik Emax2 - pierwszy na świecie inteligentny wyłącznik oszczędzający energię, izolator przepustowy wykonany w technologii RIS, liczniki energii elektrycznej, czy też system KNX. Szczególne miejsce w ekspozycji zajął moduł rozdzielnicy typu GIS w technologii hybrydowej. Jest to rozszerzenie do rozwiązania napowietrznego popularnych modeli wnętrzowych rozdzielnic wysokiego napięcia GIS ELK-3, ELK-04 i ELK-14. Dzięki temu rozdzielnica może działać w sposób niezawodny nawet w skrajnych warunkach atmosferycznych.

"Jest to rozwiązanie jednofazowe, idealne do swobodnego zastępowania niektórych zastosowań aparatury tradycyjnej, napowietrznej. Możemy dzięki temu na przykład dowolnie przeprowadzać tory prądowe na stacji" - powiedział Paweł Fukiet, Dyrektor Sprzedaży Krajowej Lokalnej Jednostki Biznesu Produkty Energetyki Wysokich Napięć. "Podczas targów spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem takim rozwiązaniem ze strony firm wykonawczych, a także grup dystrybutorów energii. Ktoś może powiedzieć, że energetyka polska nie jest nowoczesna, ale ja się z tym nie zgodzę. Ludzie są za innowacją, dlatego też tego typu pomysły realizujemy i prezentujemy".

center

Tegoroczne Targi ENERGETAB były rekordowe pod względem liczby wystawców, których wzięło udział 740. Tylko w ciągu pierwszych dwóch dni Targi zwiedziło około 16 tysięcy osób.

"Udział w Targach ABB jako firmy globalnej o bardzo szerokim spektrum produkowanych urządzeń i aparatury, i o wysokim poziomie innowacyjności, jest dla organizatora Targów bardzo ważny. Szczycimy się, że w Targach ENERGETAB prezentuje swoje najnowsze produkty zdecydowana większość firm o międzynarodowej renomie, operujących na rynku polskim" - powiedział Ryszard Migdalski.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp