Rok szkolny 2012/2013 ogłoszono oficjalnie rokiem bezpiecznej szkoły, ale dla trzech szkół w Aleksandrowie Łódzkim był to również rok projektu społecznego. W sumie kilkaset młodych ludzi wzięło udział w warsztatach, szkoleniach, konkursach i wycieczkach organizowanych przez ABB.

Zaczęło się od mocnego akcentu. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II otrzymały łącznie od ABB 100 tys. złotych w formie darowizny oraz kilkanaście tysięcy złotych w postaci pomocy naukowych. Potem nie było miesiąca, w którym nic w ramach projektu społecznego ABB by się nie działo. Jeszcze we wrześniu ABB objęła patronatem nowoutworzoną klasę o profilu matematycznym w MZS. Czwórce uczniów, która osiągnęła najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu ufundowała stypendia, a kolejnej trójce, która dołożyła do tego świetne wyniki z języka angielskiego - obóz językowy w Empik School. Szczęśliwcy zostali wyróżnieni podczas oficjalnego zakończenia roku szkolnego.
"To była okazja do podsumowania w gronie uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców projektów zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy, a także wzajemnych podziękowań za otwartą komunikację i sprawne współdziałanie. Radość wyróżnionych stypendystów oraz łzy szczęścia dumnych rodziców to największa nagroda za wysiłek i zaangażowanie" - powiedziała Agnieszka Gabrysiak, kierownik zespołu komunikacji marketingowej w ABB.
Szanse na stypendium zwiększało uczestnictwo w Kole Młodego Wynalazcy, które ABB prowadziło weekendowo przez cały rok szkolny. Na zajęcia Koła zapisało się ponad 140 uczniów. Uczestnikom oraz uczniom klasy profilowanej ABB fundowała również wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przez cały ten czas na profilu abb4you na stronie facebook.com ABB organizowała konkursy. W największym szczycie posty docierały do około 330 osób (chętnych do obejrzenia relacji fotograficznych z warsztatów zapraszamy na wspomniany profil na FB).

Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych ABB zorganizowała warsztaty z doradztwa zawodowego, prowadzone przez specjalistów z naszego Departamentu Personalnego. Obie szkoły zaangażowały się również w Konkurs Kreatywni z ABB (zgłosiło się 95 uczniów liceum oraz aż 179 uczniów szkoły zawodowej), którego finał odbył się w marcu. "Nie sądziłem, że w naszych szkołach jest tak zdolna młodzież. Brak pracy, brak perspektyw wśród młodego pokolenia z pewnością nie będzie was dotyczył" - powiedział burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński w stronę uczestników ostatniego etapu.

Ponadto uczniowie ZSZ uczestniczyli w szkoleniu z obsługi wózków widłowych (ABB finansowała udział w kursie), które pod koniec roku szkolnego zakończyło się egzaminem państwowym. Zajęcia praktyczne oraz sam egzamin odbył się w zakładzie ABB w Aleksandrowie Łódzkim. W sumie szkolenie ukończyło 18 osób. "Egzamin szczęśliwie zdali wszyscy. Potrafimy operować nowoczesnymi wózkami, a takie umiejętności na pewno przydadzą się podczas szukania pracy" - powiedział Łukasz Bobrowski, jeden z uczniów.
Projekt Społeczny będzie kontynuowany również w najbliższym roku szkolnym. Szczegóły nowego programu będą znane na przełomie września i października. "Popularność inicjatyw stworzonych w ramach Projektu Społecznego pokazuje, że dobrze dobraliśmy ofertę dla uczniów. Projekt będzie kontynuowany, ale można już powiedzieć, że spełnił swoje cele: rozwinął w młodych ludziach zainteresowanie naukami ścisłymi, zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy w przyszłości, a przy okazji pokazał, że ABB jest firmą wspierającą społeczność, w której sama funkcjonuje" - podsumowała Beata Syczewska, Dyrektor ds. Informacji ABB.