Opracowany przez ABB elektryczny system napędowy Azipod stał się standardem w obszarze luksusowych statków wycieczkowych, które ze względu na coraz większe wymiary wymagają potężnych technologii zapewniających lepszą manewrowość i niezawodność. Obecnie ABB i jej roboty wpływają na nowy akwen: rozrywki na wycieczkowcach.
Chcąc olśnić pasażerów, Royal Caribbean International wyposaża swe nowe statki Quantum of the Seas i Anthem of the Seas w ekrany wideo zamontowane na wyrafinowanych robotach ABB.
Z hali produkcyjnej na otwarte morze
W tym miesiącu wydawca Design News pisał o projekcie polegającym na zamontowaniu 100-calowych ekranów wideo na sześciu robotach przemysłowych ABB, takich jakie zazwyczaj widuje się na linii montażu samochodów, a nie w luksusowych wnętrzach statku wycieczkowego. Aby zaoferować coś nowego i widowiskowego pasażerom podróżującym między portami całego globu, na pokładzie tych należących do największych na świecie jednostek, Royal Caribbean postawił na roboty ABB, które dotychczas były wykorzystywane do uatrakcyjnienia koncertów na żywo zespołów rockowych takich jak Bon Jovi.
Zdaniem Nicholasa J. Hunta, dyrektora działu technologii produktów w ABB Robotics w Stanach Zjednoczonych, realizacja tego przedsięwzięcia była wyjątkowym wyzwaniem.
RoboScreens instalowane na statkach klasy Quantum - wraz z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak symulator skoków spadochronowych oraz kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym znajduje się tor gokartowy i tor do jazdy na wrotkach - nigdy dotychczas nie były montowane na żadnej jednostce pływającej i muszą być wystarczająco wytrzymałe, by poradzić sobie ze wzburzonym morzem.
"Coś ekstra"
- W branży rozrywkowej najważniejsze jest pokazanie czegoś "ekstra", czegoś co zapiera dech w piersiach - powiedział Hunt. - Chodzi o to, by wszystko co robimy na poziomie prezentacji było nowe i niepowtarzalne.
Standardowym miejscem pracy 5-osiowego robota ABB IRB 6620 jest fabryka samochodów, gdzie robot wykonuje precyzyjne zadania, jak zgrzewanie punktowe nadwozi (na przykład u takich klientów jak Daimler).
Pierwotnie robot ABB IRB 6620 był przeznaczony dla producentów samochodów i służył do wykonywania zgrzein punktowych. ABB opracowała go we współpracy z największymi firmami motoryzacyjnymi w postaci zwinnej, małogabarytowej maszyny o niewielkich wymaganiach obsługowych. Atuty, dzięki którym znalazł uznanie u partnerów z przemysłu, to mała masa, udźwig użyteczny wynoszący 150 kg i mocna konstrukcja przegubu, umożliwiająca zręczne manipulowanie urządzeniami takimi jak zgrzewarka punktowa.
Te właśnie cechy, a zwłaszcza sprawność manewrowania, zostały wykorzystane przez konstruktorów w projekcie realizowanym dla Royal Caribbean: maszyny muszą przemieszczać ekrany wideo zgodnie z misternie opracowaną choreografią, wzbogacającą wyświetlane w tym samym czasie filmy.
Realizując zadanie dla Royal Caribbean, ABB nawiązała współpracę ze znanym projektantem robotów Andy Flessas, z firmy Robotic Arts z Las Vegas.
Bon Jovi, rozrywka w kasynach - a teraz wycieczkowce
Wcześniejsze projekty Flessasa były wykorzystane podczas trasy koncertowej Bon Jovi Live 2011 oraz przedstawień rozrywkowych w kasynach.
W projekt Royal Caribbean zaangażowanych zostało również wiele oddziałów ABB, jak ABB Marine Power Group w Helsinkach i zespół ABB Robotics North American z Auburn Hills w stanie Michigan. Oprócz tego programiści ABB ze szwedzkiego Geteborga otrzymali zadanie przygotowania oprogramowania umożliwiającego robotom funkcjonowanie na morzu.
Chociaż pierwotnym zadaniem robotów ABB było zwiększenie efektywności pracy w fabryce i zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa znajdującym się tam ludziom, ostatnio zwróciły one na siebie uwagę poza tradycyjnym środowiskiem przemysłowym, gdy jeden z nich został zainstalowany w modnym berlińskim sklepie obuwniczym i pomaga klientom w wyborze butów.
Robot ABB - pieszczotliwie zwany "Yobot" - został zainstalowany także w nowojorskim hotelu, aby urozmaicić nudne odnajdywanie bagażu.
Przypomnijmy, że Quantum of the Seas ma zostać zwodowany w listopadzie tego roku, a wodowanie Anthem of the Seas zaplanowano na kwiecień 2015. Armatorem obu jednostek jest Royal Caribbean.
Aby obejrzeć film wideo Royal Caribbean na temat projektu z wykorzystaniem robotów kliknij tutaj