Czy pioruny mogą być pożyteczne? Jak wygląda łazik marsjański i co mogą zrobić nowoczesne roboty? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczestnicy Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 9-11 grudnia na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Partnerem strategicznym została firma ABB.
Główną ideą festiwalu była promocja nauki, przede wszystkim nauk ścisłych, kierunków politechnicznych oraz pokazanie, że świat wiedzy może być doskonałą przygodą, zabawą i pasją. Wydarzenie zorganizowane zostało przy okazji jubileuszu 3 lat istnienia Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, która prowadzi szereg działań oświatowych na rzecz dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z Podkarpacia.
Organizujemy wiele projektów edukacyjnych w regionie. Do tej pory uczestniczyło w nich ponad 27 000 dzieci oraz młodzieży i, choć to ogromna liczba, chętnych wciąż jest więcej niż dostępnych miejsc. Dlatego, we współpracy z naszymi partnerami, realizujemy inne działania promujące naukę i edukację poprzez zabawę. Jednym z nich jest Festiwal Nauki w Rzeszowie - mówi Łukasz Szuba, Dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.
Główne atrakcje podczas Festiwalu Nauki zapewniły firmy Pratt & Whitney Rzeszów, PZL Mielec oraz UTAS Krosno, wspierające Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz ABB, partner strategiczny wydarzenia. Uczestnicy festiwalu mieli okazję przetestować m.in. nowoczesne symulatory lotów, na których odbyli szkolenia z podstaw pilotażu i sprawdzili swoje umiejętności w roli pilota szybowca. Duże wrażenie na uczestnikach wydarzenia zrobiły też spotkania z robotami. Dzieci mogły zobaczyć łazik marsjański, a dzięki firmie ABB obejrzeć i przetestować nowatorskie roboty: IRB 460, najszybszy na świecie robot do paletyzacji oraz IRB 2600, służący do przeładunku maszyn oraz spawania, jak i jeden z najnowszych robotów firmy ABB - IRB 1200, który rysował na oczach uczestników Myszkę Miki. Młodzi uczestnicy mogli również wykorzystać swoją energię grając w cymbergaja lub w kulki z inteligentnymi robotami firmy ABB. Dla orzeźwienia, robot ABB na stanowisku FlexBeer serwował gościom festiwalu oranżadę.
Jako doświadczona firma działająca w branży inżynierskiej wiemy jak ważna jest popularyzacja nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Dlatego chętnie i aktywnie bierzemy udział w wydarzeniach, których celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia najmłodszych. Prowadzenie tego typu działań edukacyjnych jest elementem strategii CSR firmy ABB - mówi Łukasz Drewnowski, Kierownik Sprzedaży Robotyki w ABB.
Każdy dzień festiwalu podzielony był na panele: wykładowy, naukowy i warsztatowy, które opracowane były dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykłady były prowadzone m.in. przez Radosława Brzózkę, znanego z popularnonaukowych programów TVP, pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej, przedstawicieli uczelnianego Koła Naukowego ROBO oraz specjalistów ABB. W trakcie festiwalu poruszane były zagadnienia z chemii, optyki, mechatroniki i robotyki. Na zakończenie wydarzenia przeprowadzono zawody robotów w kategorii minisumo zorganizowane przez pomysłodawców Międzynarodowych Zawodów Robotów ROBO~motion. Wzięło w nich udział 11 drużyn. Autonomiczne roboty, mające własną strategię ataków i uników, walczyły na ringu w postaci okręgu o średnicy 1 metra. Wygrywał ten, któremu udało się wypchnąć z ringu przeciwnika. Do finału weszły 4 drużyny: dwie z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, jedna z Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, jedna z Zespołu Szkół Technicznych im. E Kwiatkowskiego także z Rzeszowa. Po najwyższe trofeum sięgnęła jedna z mieleckich drużyn, która do zawodów wystawiła robota "Puchacz".
Festiwal bardzo mi się podoba i chętnie wzięłabym udział w takim wydarzeniu w przyszłym roku. Takie imprezy są bardzo potrzebne, ponieważ prezentują wiele interesujących rzecz i pozwalają nauczyć się więcej się niż z książek lub w szkole - podsumowała Agnieszka, jedna z 6500 uczestników Festiwalu Nauki.
Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza powstała w listopadzie 2012 roku. Jej celem jest popularyzacja nauki i edukacji, podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast oraz zwiększenie roli nauki i edukacji w świadomości ich mieszkańców. Do współzałożycieli i głównych mecenasów Fundacji należą polskie firmy wchodzące w skład United Technologies Corporation (UTC), takie jak Pratt & Whitney Rzeszów, PZL Mielec oraz UTAS Krosno.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększyć swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 140 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.