ABB dostarczyło szwedzkiej firmie IKEA 20 innowacyjnych falowników TRIO-50, które mają zasilać dachową instalację fotowoltaiczną sztandarowego sklepu marki na wschodnich przedmieściach Tampines w Singapurze. Instalacja ta ma wytwarzać 1,3 mln kilowatogodzin (kWh) energii rocznie - taka ilość energii wystarcza do zasilania ponad 280 gospodarstw domowych. Montaż modułów fotowoltaicznych słonecznych na sklepie IKEA rozpoczął się w marcu 2017 r., a realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2017 r.
ABB zdobyło ten kontrakt w pierwszym kwartale 2017 r. za sprawą swojego klienta, wiodącego integratora systemów fotowoltaicznych, Phoenix Solar. Dzięki tej instalacji IKEA spodziewa się w ciągu najbliższych dziesięciu lat zmniejszenia kosztów energii elektrycznej dostarczanej do sklepu o około 2,4 mln dolarów.
Jesteśmy dumni ze współpracy z ABB w zakresie dostarczenia firmie IKEA najwyższej klasy instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym wspieramy dążenia firmy do korzystania z czystej energii. Zależy nam na większym rozpowszechnieniu energii słonecznej w Azji, a to wymaga współpracy z pionierami technologicznymi, takimi jak ABB, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do stworzenia wysokiej jakości instalacji powiedział Mark Argar, wiceprezes Phoenix Solar na region Azji-Pacyfiku
- Dążymy do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię na całym świecie przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko i tworzeniu wartości dla naszych klientów - powiedział Tarak Mehta, prezydent Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB. - Jednym z takich przykładów jest właśnie ten projekt: elastyczne i innowacyjne technologie fotowoltaiczne ABB pozwolą firmie IKEA zaangażować się na rzecz realizacji celów w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Integracja odnawialnych źródeł energii jest coraz ważniejszym elementem światowej rewolucji energetycznej i strategii ABB Next Level.
TRIO-50 - zaprojektowany, by łączyć wydajność i konkurencyjność cenową falownika centralnego z elastycznością i łatwością montażu falownika szeregowego - trafi na kolejne dachy sklepów IKEA w Azji Południowo-Wschodniej. W Malezji 500 kW energii uzyskanej przez TRIO-50 zasili centrum handlowe IPC Shopping Center, pierwszą galerię handlową Azji Południowo-Wschodniej, do której zawitała IKEA. W Tajlandii na zadaszenie miejsc parkingowych należących do sklepu IKEA w Bang Yai niedaleko Bangkoku trafi instalacja z falownikami TRIO-50 o łącznej mocy 1,5 MW.
Podobnie jak IKEA, ze względu na szybko rosnącą opłacalność energii słonecznej, również inne przedsiębiorstwa są gotowe do montażu większej liczby dachowych instalacji fotowoltaicznych w ciągu najbliższych kilku lat. Według firmy badawczej GTM Research w ciągu ostatnich pięciu lat koszty komercyjnych instalacji dachowych spadły o prawie 30 procent, głównie w wyniku spadku kosztów modułów fotowoltaicznych. Energetyka słoneczna umożliwia klientom korporacyjnym, takim jak IKEA, nie tylko zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ale też wygenerowanie oszczędności finansowych i operacyjnych.
Poza przedsiębiorstwami, również administracje rządowe w regionie Azji Południowo-Wschodniej podejmują inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii. Wśród działań kładących podwaliny pod zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w regionie można wymienić projekty Solarnova singapurskiej rady Economic Development Board, tajlandzki plan rozwoju alternatywnych źródeł energii (AEDP) czy przepisy malezyjskiego organu Sustainable Energy Authority (SEDA).
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Jako sponsor tytularny i technologiczny partner Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, ABB przesuwa granice elektromobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.