Nowe podejście ABB Adaptive Execution™ pomoże w obniżeniu kosztów i zwiększy wartość projektów kapitałowych

ABB pomaga klientom z branży energetycznej dostosować się do trudnych warunków rynkowych dzięki nowej metodzie realizacji projektów wykorzystującej podejście typu agile. Nowe podejście może wygenerować do 40 proc. oszczędności w ramach nakładów kapitałowych oraz skrócić harmonogramy dostaw do 30 proc.

ABB Adaptive Execution™ to kompleksowe rozwiązanie, które łączy zespoły ekspertów, nowe technologie, procesy zwinne (agile), wiedzę ekspercką i sprawdzone metodologie w jedną, udoskonaloną formę realizacji projektów. Korzystają z niej wszyscy uczestnicy dużych projektów kapitałowych w branży energetycznej.

W przypadku dużych projektów kapitałowych w sektorze energetycznym, dość często dochodzi do opóźnień i przekraczania budżetu. ABB Adaptive Execution™ pozwala usprawnić nieskuteczne rozwiązania, które wpływają na nieplanowane koszty i przekroczenie harmonogramu. Nowe podejście zapewnia większą przejrzystość na każdym poziomie projektu realizowanego w sektorze ropy i gazu, przemyśle chemicznym, energetycznym czy wodnym. Przewiduje się, że dzięki skupieniu się na cyfryzacji i współpracy będzie można wygenerować do 40 proc. oszczędności w ramach nakładów kapitałowych (CAPEX), skrócić harmonogramy dostaw nawet o 30 proc., a czas rozruchu o 40 proc.

Wykorzystując technologię wirtualizacji, Adaptive Execution™ eliminuje potrzebę utrzymywania personelu inżynieryjnego na miejscu oraz pozwala zmniejszyć ilość sprzętu wymaganego do obsługi systemu sterowania i automatyzacji. Oddzielając sprzęt i oprogramowanie, można skrócić czas i zmniejszyć koszty konfiguracji – liczba godzin pracy inżynierów zaangażowanych w instalację, uruchomienie oraz testowanie może zostać zredukowana nawet do 85 procent.

– 2020 rok to czas globalnych turbulencji na rynku energetycznym. Przy spadku cen ropy naftowej, trudnościach z powodu zamknięcia gospodarek i zwiększonym zapotrzebowaniu na inwestycje w zrównoważoną energię, przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów, które pozwolą im zmniejszyć koszty i odpowiednio zarządzać ryzykiem w dużych projektach. ABB Adaptive Execution™ odpowiada na potrzebę rozwijania projektów kapitałowych w nowych warunkach – powiedział Peter Trewiesch, dyrektor biznesu Automatyki Przemysłowej ABB.

Dzięki wykorzystaniu wydajnej budowy modułowej w połączeniu ze standaryzacją, powtarzalnymi procesami oraz współużytkowaniem, a także przy sprawnym wdrożeniu infrastruktury, narzędzi i zasobów, ABB Adaptive staje się platformą współpracy skupiającą wszystkich interesariuszy projektu — od samego początku projektu po jego pomyślne zakończenie.

– Nowe podejście zmieni sposób interakcji klientów, wykonawców i dostawców. Tworzymy większą wartość biznesową dla naszych klientów, kreując środowisko, w którym każdy może bez obaw zrealizować swoją część. Uzbrajamy zespoły realizacyjne w narzędzie, które pozwoli osiągnąć więcej w krótszym czasie. To klucz do sukcesu projektu – dodał Brandon Spencer, dyrektor biznesu Przemysłu Energetycznego ABB.

Z okazji globalnej premiery ABB Adaptive Execution™ ABB organizuje wirtualne wydarzenie dla klientów oraz konferencję prasową w dniu 20 października, w godzinach od 15:00 do 16:30. Gościem wydarzenia będzie Josh Linkner, znany technologiczny przedsiębiorca, inwestor venture capital i autor bestsellerów New York Timesa.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu poprzez zarejestrowanie się TUTAJ. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma indywidualny dostęp do wirtualnego Laboratorium ABB Adaptive Execution™, gdzie będzie mógł dowiedzieć się czym jest adaptacyjna: Wizja; Skuteczność; Współpraca; Zwinność i Wydajność. Serdecznie zapraszamy.

Biznes Automatyki Przemysłowej oferuje szeroką gamę rozwiązań dla przemysłów procesowych oraz hybrydowych, w tym specjalizowane rozwiązania cyfrowe w zakresie zintegrowanej automatyki oraz elektryfikacji, systemy sterowania, oprogramowanie oraz zaawansowane usługi serwisowe, aparaturę kontrolno-pomiarową i analityczną oraz rozwiązania dla przemysłu morskiego i turbosprężarki. Biznes Automatyki Przemysłowej zajmuje drugą pozycję na świecie w swojej branży. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pomaga klientom zwiększyć ich konkurencyjność, poprawić zwrot z inwestycji oraz prowadzić bezpieczne, inteligentne i zrównoważone działania biznesowe.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Łącząc produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 110 tys. pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp