Opracowana przez ABB zrobotyzowana technologia PixelPaint non-overspray dla przemysłu motoryzacyjnego zdobyła tegoroczną nagrodę Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation (IERA) za wybitne osiągnięcia w komercjalizacji innowacyjnych technologii robotycznych i automatyki.
Wprowadzony na rynek w 2020 roku ABB PixelPaint wykorzystuje technologię głowic atramentowych do bezpośredniego nanoszenia wysokiej rozdzielczości dwutonowych lub zindywidualizowanych wzorów na karoserię samochodową w jednym przejściu, umożliwiając producentom łatwe zaspokojenie rosnącego popytu na zindywidualizowane prace lakiernicze przy jednoczesnym wyeliminowaniu nieekonomicznego nadmiernego natrysku.
- Cieszymy się, że nasze rozwiązanie PixelPaint zostało docenione za innowacyjną, zrównoważoną technologię, która pomaga naszym klientom odpowiadać na potrzeby konsumentów w zakresie bardziej spersonalizowanego projektowania. Dzięki PixelPaint, 100 procent farby może być teraz nałożone w czasie o połowę krótszym w porównaniu do poprzedniej metody stosowanej przy lakierowaniu na zamówienie, z dużo lepszą jakością wykończenia - powiedział Joerg Reger, dyrektor zarządzający Linią Biznesową Auto OEM, Biznesu Robotyki ABB. – Naszym klientom zapewnia to potrójną korzyść w postaci oszczędności milionów dolarów rocznie dzięki zmniejszonemu zużyciu farb, zwiększonej wydajności oraz lepszej ochronie środowiska poprzez zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych i CO2, przy jednoczesnym spełnieniu ich potrzeb.
Tradycyjnie, nanoszenie dwutonowego lub niestandardowego wzoru na karoserię wymagało dwukrotnego przejścia pojazdu przez linię lakierniczą, raz dla pierwszej warstwy, a następnie, po zamaskowaniu obszarów, ponownie dla drugiego koloru. Zazwyczaj do zamaskowania karoserii potrzebnych było około 10 do 20 operatorów na zmianę, przy czym dwóch operatorów potrzebnych było również do usunięcia maski po nałożeniu drugiego koloru.
Ponieważ tylko 70 do 80 procent farby jest nakładane na powierzchnię karoserii podczas natryskiwania, poziom strat był znaczny, co zwiększało koszty poprzez recykling i konieczność zakupu dodatkowej farby.
PixelPaint pokonuje te problemy, zapewniając szybsze, bardzo dokładne i bardziej zrównoważone rozwiązanie do malowania na zamówienie. Cela PixelPaint składa się z głowicy atramentowej o wysokim DPI, dwóch robotów malarskich IRB 5500, pakietu sterowania dozowaniem oraz oprogramowania do programowania RobotStudio® do aplikacji malowania dwutonowego i dekoracyjnego.
Możliwość połączenia zwiększonej wydajności, elastyczności i ekologiczności była kluczowym czynnikiem w decyzji jury o przyznaniu nagrody dla ABB PixelPaint.
- Jury ma przyjemność uhonorować technologię PixelPaint firmy ABB nagrodą IERA w 17 edycji konkursu - powiedział przewodniczący jury Rob Ambrose. - Innowacyjne rozwiązanie dla zautomatyzowanego lakierowania samochodów łączy w sobie większą elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta z ograniczeniem ilości zmarnowanego lakieru dla dobra środowiska.
Nagroda IERA podkreśla i honoruje osiągnięcia innowatorów z pomysłami tworzącymi wartość oraz przedsiębiorców, którzy przekształcają te pomysły w światowej klasy produkty. IEEE Robotics and Automation Society (IEEE/RAS) oraz IFR wspólnie sponsorują tę nagrodę, podkreślając swoją determinację w promowaniu silniejszej współpracy między nauką a przemysłem w dziedzinie robotyki.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o oprogramowanie, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 105 tys. utalentowanych pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com
Biznes Robotyki i Automatyki Dyskretnej w ABB jest pionierem w dziedzinie robotyki, automatyki maszynowej i usług cyfrowych, dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla wielu różnych branż, w tym motoryzacyjnej, elektronicznej i logistycznej. Jako jeden z największych na świecie producentów robotów i automatyki maszynowej dostarczyliśmy już ponad 500 000 rozwiązań z zakresu robotyki. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa różnej wielkości, którym pomagamy w zwiększaniu produktywności i elastyczności, upraszczaniu procesów oraz poprawie jakości produkcji. Wspieramy firmy w transformacji, której celem jest stworzenie fabryki przyszłości, złożonej z połączonych i współpracujących ze sobą elementów. Biznes Robotyki i Automatyki Dyskretnej ABB zatrudnia ponad 11 000 pracowników w ponad 100 zakładach w 53 krajach. www.abb.com/robotics