- Globalne badanie zlecone przez ABB podkreśla obecne i przyszłe plany firm dotyczące inwestowania w efektywność energetyczną w celu osiągnięcia Net Zero
- 90 procent zwiększy wydatki w ciągu najbliższych pięciu lat, podczas gdy 52 procent planuje osiągnąć Net Zero w tym samym okresie
- Rosnący wpływ kosztów energii na rentowność oznacza, że efektywność energetyczna zyskuje wyższy priorytet, ale koszty i przestoje stanowią główne bariery inwestycyjne
Światowy przemysł przyspieszy inwestycje w efektywność energetyczną w ciągu najbliższych pięciu lat, ponieważ kluczowy wyścig w kierunku osiągnięcia Zerowej Wartości Netto nabiera tempa, wynika z nowego badania. Badanie inwestycji w efektywność energetyczną 2022 jest wynikiem niedawnego raportu ONZ wzywającego do wspólnych działań krajów w celu szybszego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Globalne badanie przeprowadzone przez Sapio Research skierowane było do 2294 firm w 13 krajach, zatrudniających od 500 do 5000 lub więcej pracowników. Przedstawia najświeższy obraz tego, jak branże na całym świecie planują inwestować w środki efektywności energetycznej, aby osiągnąć zero netto. Kluczowym odkryciem jest to, że ponad połowa (54%) firm już inwestuje, podczas gdy 40% planuje w tym roku poprawić efektywność energetyczną.
„Znaczna populacja i wzrost gospodarczy przyspieszą zmiany klimatu do punktu krytycznego, jeśli rządy i przemysł nie zintensyfikują swoich wysiłków. Rosnąca urbanizacja i rosnące napięcie geopolityczne sprawią, że bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój będą jeszcze bardziej krytyczne” – powiedział Tarak Mehta, dyrektor biznesu systemów napędowych ABB. „Poprawa efektywności energetycznej jest podstawową strategią rozwiązywania tych potencjalnych kryzysów. Dlatego przyspieszenie inwestycji podkreślone w tym badaniu jest pozytywną wiadomością”

W szczególności przemysłowe systemy napędzane silnikiem mają ogromny potencjał w zakresie środków efektywności energetycznej. Prawie dwie trzecie respondentów ankiety modernizuje swój sprzęt do najlepszych w swojej klasie wskaźników wydajności, takich jak wysokowydajne silniki elektryczne sterowane przez napędy o zmiennej prędkości.
W raporcie podkreślono również obszary budzące niepokój. Połowa respondentów wymieniła koszty jako największą przeszkodę w poprawie efektywności energetycznej, a 37 procent uznało, że barierą są przestoje. Niepokojące jest również to, że tylko 41 procent respondentów uważało, że posiada wszystkie potrzebne informacje dotyczące środków efektywności energetycznej.
„Niezwykle ważne jest, aby pomóc interesariuszom z całej branży zrozumieć, że zerowa wartość netto nie musi oznaczać kosztu netto. Zarówno dostawcy, jak i rządy mają do odegrania rolę w promowaniu przesłania, że zastosowanie energooszczędnej technologii zapewnia szybki zwrot z inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2. Najważniejsze jest to, że efektywność energetyczna jest dobra dla biznesu i dobra dla środowiska” – powiedział Mehta.
Więcej kluczowych wniosków z ankiety:
- Respondenci poinformowali, że średnio 23% ich rocznych kosztów operacyjnych jest przypisywanych zużyciu energii
- Dziewięciu na dziesięciu respondentów wskazało, że rosnące koszty energii stanowią co najmniej niewielkie zagrożenie dla rentowności, podczas gdy ponad połowa (53 proc.) postrzega je jako umiarkowane lub poważne zagrożenie
- Pomimo tego, że koszty są istotną przeszkodą w inwestowaniu w poprawę efektywności energetycznej, najważniejszym powodem inwestycji były oszczędności (59%)
Ruch efektywności energetycznej
Badanie zostało przeprowadzone w ramach #energyefficiencymovement, wielostronnej inicjatywy zapoczątkowanej przez ABB w 2021 roku. Ruch ten jest zgodny ze strategią firmy Sustainability 2030, która zobowiązuje do wspierania klientów ABB w zmniejszaniu ich śladu węglowego w 2030 roku o zbiorowe 100 megaton rocznie, co odpowiada usunięciu z dróg 30 milionów samochodów spalinowych rocznie. Celem Ruchu na rzecz Efektywności Energetycznej jest zatem podnoszenie świadomości i inicjowanie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Firmy są zachęcane do przyłączenia się do ruchu i złożenia publicznego przyrzeczenia jako sposobu inspirowania innych do działania. Więcej informacji: https://www.energyefficiencymovement.com/en/
Badanie Inwestycji Efektywności Energetycznej 2022 jest dostępne tutaj.
tekst oryginalny: https://new.abb.com/news/detail/90692/new-survey-reveals-global-industry-is-accelerating-investment-in-energy-efficiency