Globalne badanie ABB: młode pokolenie napędza elektromobilną zmianę

  • Dzieci odgrywają ważną rolę w decyzjach dorosłych o zmianie samochodu na elektryczny
  • Prawie 60 proc. rodziców przyznaje, że dzieci edukują ich w kwestiach środowiskowych, a ponad dwie trzecie omawia ze swoimi pociechami możliwy zakup pojazdu elektrycznego
  • Jedna trzecia amerykańskich rodziców, którzy są posiadaczami pojazdu elektrycznego, jest zdania, że na decyzję zakupową miały wpływ ich dzieci

82 proc. dzieci (95 proc. w Chinach) zamierza usiąść za kierownicą pojazdu elektrycznego lub hybrydy, gdy tylko osiągnie odpowiedni wiek. Dzieci stoją więc za sterami elektromobilnej rewolucji, chociaż same nie mogą jeszcze prowadzić samochodu.

Jak wynika z globalnego badania, przeprowadzonego przez biznes ABB E-Mobility, dzieci nie tylko są źródłem wiedzy dla rodziców jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale również biorą udział w najważniejszych decyzjach zakupowych, jak np. kupno samochodu. Badanie przeprowadzono na grupie 2500 rodziców oraz 2500 dzieci (w wieku 8-16 lat) w krajach, które są największymi rynkami w branży elektromobilności: Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wnioski są optymistyczne i ukazują dużą świadomość oraz rolę jaką najmłodsze pokolenie ma – i będzie mieć – w zmniejszaniu negatywnego wpływu całych społeczności na środowisko.

W badaniu prawie 8 na 10 rodziców (79 proc.) oraz 3 na 4 dzieci (73 proc.) jest świadoma wyzwań związanych z ochroną środowiska na świecie. Rodzice i dzieci są też w większości przypadków zgodni co do przyczyn i skutków zmian klimatu. Jednocześnie dla obu grup ochrona środowiska jest ważnym czynnikiem integrującym pokolenia.

Prawie połowa dzieci uczulała swoich rodziców, aby ci w większym stopniu dbali o środowisko. Z drugiej strony 58 proc. rodziców przyznało, że dzieci edukują ich w obszarze ekologii. 80 proc. dzieci wierzy, że ma wpływ na najważniejsze decyzje zakupowe rodziców. Nie zaskakuje więc fakt, że prawie taki sam odsetek rodziców deklaruje, że gdyby mieli wymienić auto w ciągu najbliższych 3 lat, kupi samochód elektryczny (EV) lub hybrydowy (PHEV).

W Stanach Zjednoczonych wpływ dzieci na zachowania konsumenckie dorosłych jest jeszcze większy – jedna trzecia rodziców, którzy są już właścicielami pojazdu elektrycznego, przyznaje że przesiadło się z samochodu spalinowego w wyniku presji ze strony swoich pociech.

center

– Nasze badanie pokazuje, że najmłodsze pokolenie jest bardzo świadome kwestii środowiskowych jako takich oraz zalet elektromobilności w tym kontekście. Wydaje mi się, że pod tym względem Polacy nie odbiegają od nacji, które zostały objęte badaniem. To ważne, ponieważ osoby, które obecnie są nastolatkami, za kilka lat będą same podejmować decyzję jaki ma być ich pierwszy samochód – mówi Krzysztof Marat, dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności ABB w Polsce.

Czynnik ekonomiczny i ekologiczny są najważniejszymi argumentami dla posiadaczy EV w przypadku ponad 60 proc. wszystkich respondentów. W Chinach odsetek rodziców uważających, że posiadanie EV była dobrą decyzją ze względów finansowych i środowiskowych, jest zdecydowanie większy (aż 93 proc.). Warto zauważyć, że w badaniu Chińczycy – zarówno dorośli, jak i dzieci – wykazują się większą niż inne nacje świadomością w wielu kategoriach.

Z badania można również wyczytać jakie dodatkowe korzyści przynosi elektromobilność, ale i co wciąż stanowi wyzwanie. I tak, prawie 8 na 10 rodziców uważa, że dodatkowym argumentem za kupnem danej nieruchomości byłby fakt posiadania na miejscu stacji do ładowania samochodu. Jednocześnie prawie połowa rodziców przyznaje, że polityka ich pracodawcy nie przewiduje wsparcia dla chcących przesiąść się do pojazdu elektrycznego. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w 2030 roku e-auta będą stanowić 30 proc. wszystkich samochodów sprzedawanych na świecie, a rola łatwo dostępnej infrastruktury do ładowania w miejscach pracy i zamieszkania stanie się krytyczna.

– Młodzi ludzie skupiają się na zeroemisyjnej przyszłości. Analizowanie wyników badań, które w zasadzie to potwierdzają, jest bardzo budujące – szczególnie teraz, gdy wciąż wiele osób nie czuje wsparcia dla działań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko – dodał Frank Muehlon, prezes globalnego biznesu ABB E-Mobility.

ABB publikuje wyniki badań w Światowym Dniu Pojazdów Elektrycznych (World EV Day). W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju firma zadeklarowała, że do końca tej dekady będzie posiadać flotę 10 tys. samochodów elektrycznych. Tylko w zeszłym roku liczba ładowarek zainstalowanych w lokalizacjach ABB wzrosła o prawie 100 proc. – z 545 do 1082 sztuk (ABB działa w 146 lokalizacjach w 27 krajach). Dodatkowo, w 2021 roku pojazdy w pełni elektryczne lub hybrydowe (PHEV) stanowiły 44 proc. wszystkich zamówionych aut na potrzeby floty własnej ABB.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o technologie cyfrowe, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 105 tys. utalentowanych pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130‑letnią historię ABB. www.abb.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp