Robotic Item Picker da ABB habilitado para IA torna atendimento mais rápido e eficiente

  • Capaz de trabalhar com uma ampla gama de itens em ambientes dinâmicos e não-estruturados
  • Sistema de visão da ABB permite coleta de alta precisão com mais de 99,5% de eficiência
  • Fácil de integrar, o pacote pré-configurado pode coletar até 1.400 itens não classificados por hora

A ABB Robótica aprimorou seu portfólio de automação de logística líder do setor com o lançamento do Robotic Item Picker – uma nova solução de Inteligência Artificial e baseada em visão que pode detectar e separar itens com precisão em ambientes não-estruturados em armazéns, depósitos e centros de distribuição.

“A explosão do comércio eletrônico, que mudou as demandas do consumidor, e a escassez global de mão de obra estão impulsionando a necessidade de soluções automatizadas flexíveis que tornem o atendimento e a distribuição de pedidos mais rápidos e eficientes”, disse Daniel Navarro, diretor executivo para Bens de Consumo da ABB Robótica. “Com sua capacidade de aprender e se adaptar em ambientes de armazenagem em constante mudança, nosso Robotic Item Picker habilitado por IA enxerga os itens e decide como separá-los com velocidade, com mais de 99,5% de eficiência, ajudando as empresas a superar esses desafios e criar resiliência”.

Usando visão de máquina e inteligência artificial, o Item Picker determina os pontos de pega ideais para cada item antes que a garra de sucção pegue e coloque o item em caixas designadas. O sistema não requer nenhuma supervisão humana, ou informações sobre os atributos físicos dos itens que seleciona. Com uma taxa de picking (separação e preparação) de até 1.400 itens por hora, as empresas podem lidar com mais pedidos sem aumentar o número de funcionários ou o tempo de trabalho.

Apresentando um robô, garras de sucção e um software proprietário de visão de máquina, o Robotic Item Picker automatiza totalmente as tarefas complexas de coleta e colocação de uma variedade de itens, incluindo cubos, cilindros, bolsas, caixas, polybags e embalagens de blisters, que de outra maneira exigiriam a destreza e a flexibilidade de seres humanos.

Adequado para uma variedade de cargas e aplicações, o Robotic Item Picker pode ser instalado em um dos três robôs ABB – IRB 1200, IRB 1300 e IRB 2600. Com uma carga útil de até 3 kg e um alcance de até 1,65m, o Item Picker oferece a flexibilidade necessária para atender a muitas diferentes necessidades no preenchimento e classificação de pedidos.

Já pré-configurado e testado, o Item Picker reduz o esforço de engenharia e acelera o tempo de lançamento ao mercado, integrando-se facilmente às soluções de armazenamento e recuperação automatizadas existentes, como soluções de transporte, cúbicas e 3D.

O Item Picker é controlado por um software de aplicação fácil de usar que integra perfeitamente todas as partes do Sistema e interage com outros equipamentos periféricos, permitindo que clientes e parceiros adicionem facilmente componentes e outras funcionalidades. A ABB também oferece um conjunto de serviços para todo o pacote, incluindo Contratos de Serviço, treinamento online, manutenção preventiva e suporte técnico online.

O Robotic Item Picker será mostrado na Terceira edição da EXPOMAFE – Feira Internacional de Máquinas –Ferramenta e Automação Industrial, um dos maiores eventos da América Latina do setor, que será realizado de 9 a 13 de maio no São Paulo Expo, em São Paulo. Em seu estande, a ABB Robótica mostrará que a automação robótica já está ao alcance de empresas de pequeno, médio e grande porte, com a flexibilidade para inúmeras aplicações.

Além disso, o ABB Robotic Item Picker esteve em exibição na LogiMAT 2023, a maior feira de intralogística do mundo, de 25 a 27 de abril no Stuttgart Trade Fair Centre.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) A ABB é líder em tecnologia em eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. As soluções da empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar como as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 funcionários da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial.

A ABB Robotics & Discrete Automation, como um dos principais fornecedores mundiais de robótica e automação de máquinas, é a única empresa com um portfólio abrangente e integrado que inclui robôs, robôs móveis autônomos (AMR) e soluções de automação de máquinas, projetados e orquestrados pelo nosso software de criação de valor. Ajudamos companhias de todos os portes e setores – de automotivos a eletrônicos e logísticos – a se tornarem mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robotics & Discrete Automation apoio os clientes na transição para a fábrica conectada e colaborativa do future. A área de negócios emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em aproximadamente 53 países. go.abb/robotics

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp