ABB faz parceria com a First Mode para fornecer energia à frota de caminhões de transporte de mineração com emissão zero

ABB faz parceria com a First Mode para fornecer energia à frota de caminhões de transporte de mineração com emissão zero

  • A First Mode realizou pedido de ABB BORDLINE® - sistemas de armazenamento de energia de íons de lítio para uma frota de caminhões de transporte de emissão zero
  • Projeto para eletrificar o transporte e eliminar o uso de diesel coloca a tecnologia da ABB no centro da sustentabilidade no setor de mineração

No início deste ano, a ABB recebeu um pedido da empresa global de redução de carbono First Mode, para fornecer sistemas de armazenamento de energia (ESS) para uma frota de caminhões de transporte de mineração com emissão zero. O projeto irá demonstrar a capacidade da ABB de ajudar as empresas a eletrificar o transporte para eliminar o uso de combustível diesel, mesmo nas operações mais desafiadoras.

O pedido da First Mode para 80 unidades de ABB BORDLINE® ESS com base na tecnologia de bateria de íons de lítio amplia os esforços colaborativos das empresas na eletrificação do transporte pesado. Em 2022, o First Mode utilizou o conversor CC-para-CC em escala de megawatts da ABB e a experiência em engenharia no local para lançar o primeiro caminhão de transporte de classe ultra alimentado por uma célula de combustível de hidrogênio. De acordo com a First Mode, substituir apenas um caminhão a diesel por um modelo elétrico reduziria as emissões de dióxido de carbono em 2.700 toneladas métricas por ano – quase o mesmo que tirar 700 carros de passeio das ruas.

O protótipo do caminhão estreou em uma mina de platina na África do Sul. Testado em uma das operações mais exigentes, ele se destacou, provando que uma combinação de baterias e células de combustível para alimentar veículos pesados ​​é uma alternativa viável ao diesel.

“O ambiente de mineração apresenta uma combinação única de carga e descarga de alta potência, operação contínua e grandes desafios de gerenciamento térmico que não são encontrados em muitas outras aplicações”, disse Krunal Desai, diretor de engenharia elétrica na First Mode. “A tecnologia ESS da ABB é ideal para esta aplicação, com excelente desempenho de energia e segurança inata. O armazenamento de energia irá aumentar a potência de pico disponível para o caminhão ao subir um declive e irá recuperar a energia por meio da frenagem regenerativa ao descer”.

O pedido da First Mode permitirá que a produção passe de uma prova de conceito bem-sucedida para uma frota completa de caminhões de transporte de emissão zero, todos movidos pela tecnologia ABB. As 80 baterias BORDLINE® ESS, com um total de 2,6 megawatts-hora (MWh), serão montadas em baterias maiores e usadas na construção de usinas híbridas de hidrogênio e bateria para alimentar os novos caminhões de transporte ultra-classe.

“Nossas soluções – que incluem não apenas baterias, mas também inversores e motores para mobilidade na indústria pesada – trazem uma grande vantagem por serem altamente personalizáveis ​​e fáceis de integrar. Juntamente com a First Mode, podemos demonstrar a tecnologia na aplicação extremamente exigente de caminhões de transporte de mineração com emissão zero”, disse Edgar Keller, presidente da Divisão de Tração da ABB.

A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com

A First Mode é uma empresa global de redução de carbono que desenvolve soluções criativas e limpas para os problemas mais complexos das indústrias mais pesadas. Ela começou retirando o motor a diesel de caminhões de mineração colossais e substituindo-o por uma usina à bateria e hidrogênio híbrido; a maior e primeira de todo o mundo. Ela está trabalhando para fornecer infraestrutura crítica para o local da mina para produção de hidrogênio, recarga de bateria, e abastecimento de hidrogênio. Hoje, estamos iniciando na fonte, a indústria da mineração, e amanhã na maior cadeia de fornecimento, para eliminar completamente o uso do diesel e acelerar a transição da energia limpa. www.firstmode.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp