Com novo acordo, ABB amplia uso de cobre de baixo carbono em equipamentos da linha metalúrgica

Com novo acordo, ABB amplia uso de cobre de baixo carbono em equipamentos da linha metalúrgica

  • Fios de cobre da Dahrén vão ajudar a ABB reduzir pegada de carbono na fabricação de agitadores eletromagnéticos
  • Acordo de fornecimento representa avanço na adoção de cobre de baixo carbono para equipamentos industriais
  • O cobre bruto usado nos fios será fornecido pela mineradora e siderúrgica sueca Boliden, parceira de longa data da ABB

A ABB vai adquirir fios de cobre de baixo carbono da fabricante Dahrén para produzir agitadores eletromagnéticos. O acordo pavimenta futuros entendimentos do gênero com os fornecedores de componentes para o equipamento, usado na produção de metais.

Atuante na Suécia, Alemanha e Polônia, a Dahrén produz fios de cobre a partir de metais extraídos e produzidos em processos que não envolvem o uso de energia fóssil pela sueca Boliden. O cobre é essencial à fabricação de equipamentos industriais, e sua produção requer intensa utilização de energia. A pegada de carbono do cobre bruto obtido pela Boliden é 65% menor em relação à média das empresas do segmento.

“Este é um ano determinante para o cobre de baixo carbono”, diz Håkan Svensson, CEO da Dahrén. “A parceria de longa data que temos com nossa cadeia de fornecimento nos permite assegurar o suprimento de quantidades relevantes de fios de cobre aos nossos clientes, para que eles reduzam a pegada de carbono de suas operações, sem prejuízo da qualidade de seus produtos”.

  • Agitador eletromagnético AL-EMS da ABB instalado sob um forno de alumínio. Imagem ABB.
  • Agitação eletromagnética AL-EMS refrigerada a ar para otimização da operação do forno de alumínio. Imagem ABB.
  • Fio de cobre para bobina de baixo carbono em produção. Imagem Dahrén

A ABB vem ampliando o uso de cobre e baixo carbono, assim como aço elétrico (e-steel) e alumínio reciclados para reduzir as próprias emissões de gases de efeito estufa, além de contribuir para uma economia descarbonizada. A empresa vem redesenhando seus equipamentos para incluir cada vez mais materiais reutilizados, ciente de que cobre, alumínio e aço reciclados demandam entre 75% e 95% menos energia em relação a metais de primeira fabricação.

"Por meio das colaborações com a Dahrén e com a Boliden, a ABB está contribuindo com a estruturação de uma cadeia de suprimento de baixo carbono mirando a neutralização de emissões", disse Ola Norén, diretor de produtos para metalurgia da Divisão de Processos Industriais, da ABB. "A todo momento, o cobre reciclado ingressa na fabricação de agitadores".

A ABB firmou contrato com a Dahrén para o fornecimento de fios de cobre para a fabricação de agitadores eletromagnéticos refrigerados a ar utilizados na produção de alumínio, que demandam de 500 kg a 2200 kg de fios de cobre, dependendo do porte, havendo, ainda, a intenção de ampliar as aquisições do insumo no futuro.

De forma separada, a ABB tem entre seus fornecedores a fabricante finlandesa de metais Luvata, especializada em perfis ocos de cobre reciclado, com origem certificada pela Boliden. Os agitadores que demandam esse tipo de perfil contém aproximadamente 2700 kg de cobre de reúso, que evitam a emissão de 6700 kg de CO2 por equipamento.

Os agitadores eletromagnéticos são importantes para elevar a produtividade na produção de metais, melhorar a qualidade do produto final, reduzir custos com eletricidade na fundição de lingotes, tarugos e blocos de alumínio.

A ABB é líder em tecnologia em eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. As soluções da empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar como as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 funcionários da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com

ABB’s Process Automation é líder em automação, eletrificação e digitalização para processos e indústrias híbridas. Oferecemos um amplo portfólio de produtos, sistemas e soluções ponta a ponta, incluindo nosso sistema de controle distribuído (DCS) número 1 do mercado, softwares, produtos para nichos industriais específicos e sistemas de instrumentação e analítica. Como uma das principais empresas do mercado global, desenvolvemos com base em profundo conhecimento e expertise, time diversificado e presença global, e somos dedicados a ajudar nossos clientes a impulsionar sua competitividade, aumentando seu retorno e possibilitando uma operação segura, inteligente e sustentável.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp