Inovação do data center ajuda as redes de carregamento rápido a corrigir problemas de fornecimento de baixo sinal de rede

Inovação do data center ajuda as redes de carregamento rápido a corrigir problemas de fornecimento de baixo sinal de rede

  • ABB usa tecnologia de energia de data center para enfrentar os desafios de fornecimento de rede
  • Solução abrangente de fonte de alimentação combina as estações de carregamento rápido ABB Terra 360 com o sistema UPS Megaflex DPA
  • Solução inovadora foi desenvolvida em parceria com o cliente AMAG da Suíça

A ABB fez parceria com o grupo de concessionárias de automóveis AMAG da Suíça para desenvolver uma solução inovadora de carregamento de veículos elétricos que compensa as deficiências de fornecimento da rede. A AMAG está instalando estações de carregamento e sistema de gerenciamento de energia ABB Terra 360 em 13 locais na Suíça. Em alguns locais, as estações de carregamento serão alimentadas com energia por meio de um inovador sistema MegaFlex DPA UPS que nivela os picos de demanda de energia, garantindo que o carregamento rápido possa continuar mesmo quando o fornecimento da rede apresentar dificuldades.

Frank Böhmerle, diretor de tecnologia da AMAG Automobil & Motoren AG, disse:

"Embora a potência máxima usual de carregamento para veículos elétricos disponíveis atualmente seja de 150 a 270 kW, esperamos que o padrão para carros de passeio suba para 350 a 360 kW nos próximos anos, resultando em uma redução maciça no tempo de carregamento. Com nossa rede de locais próximos a rodovias, oferecemos uma adição atraente à rede de carregamento.”

O Terra 360 da ABB fornece uma potência máxima de saída de 360 ​​kW e pode carregar dois carros simultaneamente. O Terra 360 fornece a potência máxima otimizada para qualquer veículo a qualquer momento. Quando a bateria de um veículo elétrico se aproxima da carga total e o carregamento diminui, o Terra 360 detecta isso, reduz a potência de carregamento e fornece mais potência ao outro veículo.

Para compensar quaisquer desafios de fornecimento de rede local, em alguns locais, o Terra 360 se conecta à rede por meio de um sistema UPS ABB Megaflex DPA de 500kW. A solução “peak-shaving” (redução de picos) foi desenvolvida em parceria com o Centro de Excelência da ABB para sistemas de fornecimento de energia ininterrupta (UPS) em Quartino, na Suíça, usando tecnologia elaborada para garantir um fornecimento de energia estável para data centers. Durante o carregamento rápido, o sistema de armazenamento de energia de íons de lítio de 150 kWh do MegaFlex cobre picos que excedem a energia disponível da rede elétrica.

Adrian Wachholz, diretor administrativo da ABB E-mobility AG Suíça, disse: “O compromisso da AMAG com a descarbonização envolveu o uso de tecnologias inovadoras e agradecemos a estreita cooperação com elas. Nossa liderança tecnológica em E-Mobility vai além da infraestrutura da estação de recarga para enfrentar os desafios de abastecimento da rede. A solução abrangente desenvolvida para a AMAG inclui distribuição, sistema de redução de pico, bateria e sistema de gerenciamento de energia.”

  • Solução da ABB garante que os EVs possam ser carregados rapidamente, mesmo quando a rede está em dificuldades
  • Com o sistema UPS MegaFlex da ABB reduzindo os picos de demanda, o Terra 360 pode fornecer potência máxima otimizada para qualquer veículo a qualquer momento
  • A ABB está trabalhando com a AMAG em uma rede de recarga pública em suas localidades na Suíça

A ABB é líder em tecnologia em eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções da empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar como as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 funcionários da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com

Área de Negócios de Eletrificação da ABB: Eletrificando o mundo de maneira segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia em distribuição e gerenciamento elétrico da fonte ao soquete. À medida que a demanda mundial por eletricidade cresce, nossos mais de 50.000 funcionários em 100 países colaboram com clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos inovadores, soluções e tecnologias digitais que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar escala global com experiência local, moldamos e apoiamos tendências globais, entregamos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade. go.abb/eletrificação

A ABB E-mobility está permitindo um futuro de mobilidade mais sustentável e com uso eficiente de recursos como líder global em soluções de carregamento de veículos elétricos (VE). A ABB E-mobility é a parceira preferida dos maiores OEMs de veículos elétricos do mundo e operadoras de rede de carregamento de VEs em todo o país. Oferece o mais amplo portfólio de soluções de carregamento de VEs, desde carregadores inteligentes para residências até carregadores de alta potência para estações rodoviárias do futuro, soluções para eletrificação de frotas e carregamento para ônibus e caminhões elétricos. Com cerca de 1.500 funcionários em todo o mundo, a ABB E-mobility vendeu mais de um milhão de carregadores VE em mais de 85 mercados, incluindo mais de 50.000 carregadores rápidos DC https://emobility.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp