Qualidade de energia – melhoria da performance das instalações com banco de capacitores ABB em painéis TTA conforme a norma NR10

Qualidade de energia – melhoria da performance das instalações com banco de capacitores ABB em painéis TTA conforme a norma NR10

Com os sistemas elétricos brasileiros em processo de saturação devido às grandes demandas de consumo a qualidade da energia tornou-se fator prioritário. O tema qualidade de energia é um dos principais tópicos da área de energia. Com os sistemas elétricos brasileiros em processo de saturação devido às grandes demandas de consumo, o termo tornou-se fator primordial para o crescimento da economia brasileira.

Um dos tópicos observados na questão da qualidade de energia é o fator de potência das instalações elétricas. Esta unidade mais conhecida como FP tem seu valor mínimo estipulado pelos órgãos competentes em 0,92 indutivo até 0,92 capacitivo. Em síntese, o fator de potência é um número adimensional que reflete a relação entre as potências, ativa (W), reativa (VAr) e aparente (VA).

Estudos mostram que o FP médio das instalações elétricas, sem os devidos equipamentos para correções, possuem um FP médio de 0,7 a 0,8, ou seja, abaixo dos valores estipuladores pelos órgãos competentes. Este FP abaixo do estipulado reflete diretamente no custo da energia elétrica, pois FP abaixo do índice estabelecido de 0,92 é passível de multa pelas concessionárias de energia.

Para que o sistema elétrico atue dentro dos índices aceitáveis pelas concessionárias de energia e órgãos competentes, existem formas/procedimentos para a melhoria do Fator de Potência. A metodologia mais comum para a correção do fator de potência é a utilização de banco de capacitores que podem ser instalados em painéis elétricos gerais, nas cargas consumidoras, motores e/ou subestações.

Os painéis de capacitores ABB possuem tecnologia “plug and play” onde os módulos capacitivos são facilmente instalados e substituídos. Com este sistema é possível a inserção de novos módulos sem a necessidade da compra de novas colunas de painel. A possibilidade de expansão da potência do banco de capacitores é simples e sem a necessidade de passagem de cabos e/ou qualquer outra estrutura física, bastando colocar um novo módulo ao lado do painel geral e conectá-lo ao barramento principal. Além desta característica de facilidade de instalação, cada módulo possui sistema de proteção individual garantindo o uso do banco de capacitor, mesmo com a necessidade da desconexão de algum módulo sem o desligamento integral do sistema.

left

Os bancos de capacitores ABB são montados em painéis TTA e são aprovados nos mais rigorosos testes da norma NBR IEC 60439-1. Estes painéis foram submetidos a testes de elevação de temperatura, suportabilidade de curto circuito, distância de isolação e isolamento, funcionamento mecânico, além de possuírem segregação de módulos contra arco interno, barramento principal segregado, tensão de aplicação até 690Volts, módulos individualizados, sistema de controle microprocessado.

Os banco de capacitores ABB são controlados pelo módulo RVT ABB, onde é possível monitorar grandezas elétricas, quantidade de chaveamentos, comunicação com sistemas de automação, análise de harmônicos, etc.

Projeto, montagem, teste e comissionamento são todas as etapas executadas pela ABB.

left

Praticidade e confiabilidade em correção de fator de potência? Certamente

Marcel Serafim
Sou formado em engenharia elétrica e pós graduado em administração industrial. Após a minha primeira passagem na ABB, atuei em mercados diferentes como geração eólica e energia auxiliar (grupos geradores). Com as duas passagens que tive na ABB somam-se 14 anos na ABB. Atualmente sou o Gerente da área de Serviços de Baixa Tensão (serviços em paineis TTA, retrofit em disjuntores, softstarts, qualidade de energia, reforma de equipamentos, comisisonamento e treinamento). Gosto de estar frente a frente com os clientes ouvindo suas idéias, sugestões e reclamações; desta forma posso melhorar continuamente os serviços que a ABB oferece ao mercado e estar um passo a frente dos concorrentes.

Tecnologia e novas soluções são grandes inspirações para sempre melhorar e inovar nos serviços ABB.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp