Pesquisa feita pela ABB revela que o tempo da inatividade não planejada custa US$ 125.000 por hora

Pesquisa feita pela ABB revela que o tempo da inatividade não planejada custa US$ 125.000 por hora

  • Pesquisa global realizada pela ABB destaca a relação próxima entre tempo de operação e confiabilidade, enfatizando a importância de estratégias de manutenção eficazes e relacionamento com parceiros de serviço.
  • Uma interrupção que dure um turno de oito horas custaria um milhão de dólares.
  • 87% dos entrevistados têm interesse em como contratos de manutenção com base em resultados podem impulsionar o sucesso nos negócios.

De acordo com a nova pesquisa "Value of Reliability", ou Valor da Confiabilidade, da ABB, mais de dois terços das empresas do ramo industrial sofrem paradas não planejadas pelo menos uma vez por mês, custando às empresas mais comuns* cerca de US$125.000 por hora. Apesar disso, 21% das empresas pesquisadas ainda dependem da manutenção do tipo reativa.

A pesquisa, conduzida pela Sapio Research em julho de 2023, coletou globalmente respostas de 3.215 tomadores de decisão da área de manutenção de plantas nos setores de geração de energia, plásticos e borracha, petróleo e gás, energia eólica, produtos químicos, ferroviário, serviços públicos, marítimo, alimentos e bebidas, água e saneamento e metalurgia. Isso faz parte de um relatório que oferece insights sobre como as empresas gerenciam atualmente a manutenção e como podem reduzir o tempo de inatividade não planejada.

Os resultados demonstram a importância da confiabilidade e manutenção do equipamento. 92% relataram que a manutenção aumentou o tempo de operação no último ano, sendo que 38% indicaram uma melhoria de pelo menos um quarto. Além disso, três quartos dos entrevistados afirmaram que a confiabilidade impacta positivamente a reputação de seus negócios e desempenho financeiro, ajudando-os a cumprir obrigações contratuais, evitar desperdícios e garantir negócios recorrentes. A confiabilidade foi classificada pelos entrevistados como a principal prioridade na aquisição de novos equipamentos.

Olhando para o futuro, 60% planejam aumentar seus investimentos em confiabilidade e manutenção nos próximos três anos, sendo que um terço planeja aumentar os gastos em mais de 10%. Nove em cada dez entrevistados demonstraram interesse em acordos de manutenção com base em resultados. Como isso, os operadores pagam aos parceiros de serviço com base nos resultados alcançados, como aumento do tempo de operação ou eficiência energética. Isso resulta em uma entrega de serviço eficiente e eficaz, com fluxo de caixa previsível.

Ao falar sobre os resultados da pesquisa, Ricardo Nezi, gerente da área de Servicos da ABB Motion no Brasil, destaca: 'Não existe uma duração típica para uma parada de produção, mas temos que considerar uma com duração de um dia útil de oito horas - com base na taxa horária média, isso custaria um milhão de dólares para uma empresa. Com isso em mente, as indústrias devem buscar um avanço com uma abordagem de manutenção ‘reativa’ de alto risco para uma estratégia de longo prazo com base em resultados. Isso irá melhorar a confiabilidade, a reputação do negócio, a competitividade, irá reduzir os custos e proporcionar tranquilidade - capacitando as empresas a se concentrarem em sua principal competência.”

Esse novo modelo de manutenção com base em resultados irá ajudar as empresas industriais a atenderem às metas e regulamentações de emissões que estão por vir, enquanto o mundo luta contra as mudanças climáticas. Além disso, ajudará a reduzir a lacuna de habilidades na indústria à medida que técnicos experientes se aposentam.

Para mais informações, leia o relatório completo da pesquisa.

*Notas para os editores: foi utilizado o valor médio em vez da média. Devido à distribuição das respostas, a média é uma representação mais próxima da organização típica.

A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial.

ABB Motion mantém o mundo em movimento, enquanto economiza energia todos os dias. Inovamos e expandimos os limites da tecnologia para permitir um futuro de baixo carbono para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos drives, motores e serviços habilitados digitalmente, nossos clientes e parceiros alcançam melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Oferecemos uma combinação de experiência de domínio e tecnologia para oferecer a solução ideal de acionamento e motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Por meio de nossa presença global, estamos sempre próximos para atender nossos clientes. Com base em mais de 130 anos de experiência acumulada em Powertrain, aprendemos e melhoramos a cada dia.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp