- Novos equipamentos vão ampliar a movimentação de minério e a eficiência energética da planta
- Equipe da ABB vai trabalhar estações subterrâneas com pouco espaço e opções de transporte limitadas
- Tecnologia vai permitir ampliar produção das esteiras que movimentam 80% do minério de ferro produzido na extração Malmberget
A mineradora sueca LKAB contratou junto à ABB a instalação de novos drivers e motores sem engrenagens para mover as correias de transporte de minério de ferro da mina Malmberget, extremo norte da Suécia.
As correias hoje em uso na extração movimentam até 15 milhões de toneladas anuais de minério de ferro com motores de 2800 kW conectados a sistemas de transmissão. Esses motores serão trocados por modelos da ABB de 1600 kW de potência, sem engrenagens, capazes de ampliar a atual movimentação e de reduzir o consumo de energia.
Os engenheiros da ABB vão ainda encarar o desafio de trabalhar a 1250 metros abaixo do solo em espaços apertados para remover os equipamentos antigos e substituí-los pelos novos. Com a instalação concluída em 2025, a LKAB vai conseguir reduzir o consumo de energia entre 6% e 8%, o que vai se traduzir ao longo dos anos em uma economia expressiva nos custos operacionais.

A LKAB opera um sistema de transporte que carrega 15 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Imagem LKAB 
Para o pessoal da mina, a atualização significará redução de ruído e calor na área do acionamento do transportador. Imagem LKAB 
A LKAB poderá obter economias de eficiência energética entre 6% e 10% com os novos drives instalados. Imagem LKAB 
Uma visão geral da mina Malmberget da LKAB, uma das maiores operações desse tipo na Europa. Imagem LKAB
Os drivers e motores sem engrenagens da ABB têm potência entre 0,2MW e 8MW e não demandam caixas de transmissão. Apresentam menor custo de manutenção, são mais confiáveis e disponíveis em relação a modelos com transmissão, sendo os únicos de seu tipo no mercado.
“Operamos as maiores minas de ferro da Europa, e a produtividade precisa ser elevada, assim como a eficiência energética”, disse Pär Sundqvist, engenheiro da LKAB. “A atualização vai nos ajudar a ser mais produtivos e atingir as metas de consumo energético. A tecnologia da ABB também vai reduzir o custo operacional por tonelada e os custos de ciclo de vida da mina”.
“Os novos equipamentos da ABB vão contribuir com a melhora do ambiente operacional, tornando-o mais limpo e seguro”, disse Ulf Richter, gerente de soluções em esteiras da ABB. “Correias sem engrenagens são a mais eficiente e confiável solução de transporte de minério. A atualização vai reduzir a geração de ruído e calor pelo equipamento.”
Os equipamentos da ABB serão conectados diretamente aos mancais da correia de transporte, podendo ainda ser customizados para operar no subsolo.
As principais vantagens são a economia de energia, a maior segurança, menor demanda de manutenção e maior constância nos índices de produtividade.
A contratação junto à ABB foi efetivada em meados de 2023. A substituição será feita nas manutenções já programadas. Os testes operacionais de comissionamento devem ser finalizados até agosto de 2025.
ABB’s Process Automation é líder em automação, eletrificação e digitalização para processos e indústrias híbridas. Oferecemos um amplo portfólio de produtos, sistemas e soluções ponta a ponta, incluindo nosso sistema de controle distribuído (DCS) número 1 do mercado, softwares, produtos para nichos industriais específicos e sistemas de instrumentação e analítica. Como uma das principais empresas do mercado global, desenvolvemos com base em profundo conhecimento e expertise, time diversificado e presença global, e somos dedicados a ajudar nossos clientes a impulsionar sua competitividade, aumentando seu retorno e possibilitando uma operação segura, inteligente e sustentável. go.abb/processautomation
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.