ABB lança linha de interruptores e tomadas residenciais Origen no Brasil

ABB lança linha de interruptores e tomadas residenciais Origen no Brasil

  • Com marca líder na Europa, ABB Eletrificação passa a atender um público mais abrangente no mercado brasileiro
  • Linha Origen traz diferenciais de segurança, desempenho, durabilidade e design ao segmento de linhas tradicionais de tomadas e interruptores
  • Produtos chegam a distribuidoras de material de elétrico e construção e ao marketplace da ABB a partir de Dezembro

A ABB Eletrificação, divisão da multinacional suíça ABB, líder mundial em tecnologias de energia e automação, introduz no mercado brasileiro a linha de interruptores e tomadas Origen, uma geração de produtos que oferece design elegante e excelente eficiência a preços competitivos. A linha global é desenvolvida na Europa e será utilizada em mais de 30 países das Américas, Ásia e África, a marca reforça o portfólio da ABB – que já inclui soluções Zenit e Unno, voltadas ao segmento de médio e alto padrão –, atendendo a um público mais abrangente no Brasil. 

As tomadas e interruptores Origen estarão disponíveis em distribuidoras de material elétrico e construção de todo país a partir de Dezembro. Será possível ainda adquirir os produtos por meio do marketplace da ABB (https://loja.br.abb.com/).

“Existem por volta de 30 empresas de interruptores e tomadas no mercado brasileiro, que é marcado pela comercialização pulverizada e pela grande variedade de marcas, tipos e modelos. Com o lançamento, a ABB passa a atuar no segmento de linhas tradicionais, mas com atributos diferenciais de segurança, eficiência, durabilidade sustentabilidade e design”, afirma Gustavo Vazzoler, diretor de produtos e soluções da linha residencial da ABB.

A linha de produtos Origen da ABB é resultado de mais de 100 anos de experiência na inovação de materiais e no desenvolvimento estético para tomadas e interruptores de maior capacidade. Fabricados com materiais de alta qualidade que atendem aos padrões IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional), os produtos Origen são projetados para garantir a mais alta segurança, especialmente para crianças. Todas as tomadas da linha, por exemplo, possuem persianas para proteção infantil, em conformidade com a norma IEC 608844-1 para segurança contra choques elétricos.

Design atemporal

Além de atender aos requisitos de segurança, eficiência, durabilidade e facilidade de instalação, a linha Origen também está focada em atributos estéticos. As tomadas e interruptores de luz estão disponíveis numa variedade de acabamentos, superfícies e designs com um estilo moderno, adaptando-se às necessidades do usuário para cada espaço habitacional perfeito.

Outro destaque é o design moderno e atemporal da Origen, textura macia ao toque e paleta de cores modernas. Os interruptores estão disponíveis em duas cores - preto e branco, simples e elegantes, adequados para qualquer espaço. Os usuários também podem escolher as molduras com seis cores diferentes oferecidas pela ABB: branco, preto, prata, grafite, cava e dourado.

“Fundamentais em uma instalação elétrica, interruptores e tomadas estão se tornando elementos de decoração e automação. Com uma série de molduras e módulos, a linha Origen atende a uma variedade de necessidades dos usuários em todos os espaços residenciais, apartamentos e edifícios comerciais. São produtos com características excepcionais que trarão alto desempenho e segurança absoluta, contribuindo para um espaço confortável, elegante e seguro para as famílias brasileiras”, disse ele.

Mais de 70 módulos funcionais

Projetada pensando em cada pequeno detalhe, a linha é de fácil de instalação, possuindo acesso frontal e traseiro para a instalação ou retirada dos módulos, com terminais sem parafusos e tipo parafuso/porca, para uso em residências, apartamentos e edifícios comerciais. A série Origen possui opção de placas com proteção IP55 (à prova de poeira, à prova d'água) para garantir sua capacidade de funcionar bem em ambientes externos, ampliando a vida útil dos produtos, reduzindo ao mesmo tempo os custos de manutenção. Gabarito para corte de cabos facilitando a conexão. Placas e módulos totalmente livres de ABS, fabricados em policarbonato robusto e anti-chama para garantir uma excelente instalação e segurança na utilização. A linha também reúne mais de 70 módulos funcionais, entre os quais um dimmer -  dispositivo de controle de luminosidade, e porta de carregamento USB tipo A e USB tipo C super-rápida com 20W de potência.

A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial.

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia em distribuição e gerenciamento elétrico, da fonte à tomada. À medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 funcionários em 100 países colaboram com clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar a escala global com conhecimento local, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade. Para mais informações visite https://go.abb/electrification

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp