- Papeleira prioriza tecnologia da ABB para nova linha da fábrica de Lucca, a maior do tipo já instalada na Itália
- Nova linha vai praticamente dobrar capacidade produtiva da unidade, que passa a ser uma das maiores do país
- Motores de enrolamento customizado e acoplados a inversores de alto desempenho da ABB vão aprimorar indicadores de desempenho, eficiência, confiabilidade e sustentabilidade
A ABB recebeu pedido da DS Smith Italia S.r.l, subsidiária da fabricante de embalagens DS Smith, para fornecer um sistema de acionamento seccional para uma nova máquina de papel em implantação na unidade de Lucca , Itália, conhecida por fabricar produtos alvejados e delineados feitos com fibra recuperada. Quando operacional, a Máquina de Papel 3 (MP3) terá capacidade anual estimada em 450 mil toneladas.
A ABB foi escolhida para o projeto, que é um dos maiores do tipo na indústria de papel e celulose italiana, graças à sua experiência comprovada no segmento e à confiabilidade de seus produtos. Com a função de controlar máquinas de papel, os inversores e motores da ABB já integram mais de 3 mil unidades fabris pelo mundo.
A DS Smith escolheu o sistema de acionamento PMC800 ‘para a fábrica de Lucca mirando aprimorar o desempenho, a confiabilidade, a economia de energia, a qualidade dos produtos, ter partidas de máquina mais rápidas e facilitar a integração com outras automações. O sistema vai reduzir o custo de propriedade ao longo do ciclo de vida da automação, elevar a precisão do controle e padronizar a comunicação entre sistemas.

A ABB dará suporte às operações da DS Smith na usina com custo reduzido de propriedade, precisão de controle e comunicação padronizada. Imagem DS Smith 
A fábrica de papel Lucca da DS Smith na Toscana, iniciou seu projeto de três anos para construir a PM3 em 2022. Imagem DS Smith
O pedido prevê o fornecimento de motores de indução de gaiola de esquilo assíncronos M3MBP e AXR com enrolamento feito segundo aplicação específica, bem como de inversores ACS880, da ABB, de eficiência e desempenho comprovados. Com 8,6 metros de largura, a MP3 vai produzir diferentes papéis lineares reciclados, com gramatura entre 70 e 135 g/m2, a velocidades produtiva de 1.500 m/min e de design mecânico de 1.700 m/min.
“Este projeto vai ajudar a elevar de forma significativa a capacidade produtiva e a eficiência energética de nossa planta em Lucca, afirmou Massimo Basta, diretor-geral da planta da DS Smith. “A construção da MP3 está adiantada e estamos ansiosos para a integração bem-sucedida do equipamento, que terá um impacto significativo na produção papeleira italiana, oferecendo papel de alta qualidade necessário à crescente demanda global por embalagens sustentáveis.”
“É motivo de orgulho para a ABB cooperar com a DS Smith neste projeto, o maior já realizado em Lucca e uma referência para toda indústria italiana de papel”, afirmou Jan-Willem Bos, gerente de vendas da ABB para o segmento. “Clientes na Europa e no mundo continuam a reconhecer a ABB como líder no setor e o papel-chave da empresa na busca por produção e desempenho sustentáveis. Nossas equipes fazem a diferença para os clientes. Aqui parabenizamos a surpreendente cooperação entre pessoas atuantes em vários departamentos da ABB, mobilizadas para tirar do papel este projeto junto à DS Smith.”
A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 105.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB’s Process Automation é líder em automação, eletrificação e digitalização para processos e indústrias híbridas. Oferecemos um amplo portfólio de produtos, sistemas e soluções ponta a ponta, incluindo nosso sistema de controle distribuído (DCS) número 1 do mercado, softwares, produtos para nichos industriais específicos e sistemas de instrumentação e analítica. Como uma das principais empresas do mercado global, desenvolvemos com base em profundo conhecimento e expertise, time diversificado e presença global, e somos dedicados a ajudar nossos clientes a impulsionar sua competitividade, aumentando seu retorno e possibilitando uma operação segura, inteligente e sustentável. go.abb/processautomation