Circularidade de Inversores, Motores Elétricos e Geradores: Uma nova era de sustentabilidade e eficiência energética para o setor de papel e celulose

Circularidade de Inversores, Motores Elétricos e Geradores: Uma nova era de sustentabilidade e eficiência energética para o setor de papel e celulose

O Projeto Circularidade de Inversores, Motores Elétricos e Geradores da ABB ajuda empresas do setor de papel e celulose a aumentarem sua eficiência, reduzirem custos e avançarem em suas metas de descarbonização. Tudo isso com praticidade e retorno concreto.

Com o Projeto de Circularidade de Motores Elétricos, Geradores e Inversores de Frequência, a ABB está ajudando a transformar a indústria de papel e celulose ao viabilizar uma jornada prática, eficiente e sustentável.

A proposta é simples e poderosa: ao substituir equipamentos antigos por soluções mais modernas e eficientes, as empresas reduzem emissões, economizam energia e ainda contam com a destinação correta dos equipamentos antigos, tudo isso com apoio técnico especializado e certificado de sustentabilidade incluso.

Em um setor que tradicionalmente opera com grande volume de máquinas em ciclos longos de uso, essa é uma oportunidade real de modernização com baixo risco e alto impacto positivo.

Um dos projetos colocados em prática envolvendo a substituição de 74 motores mostrou a força dessa iniciativa: a ABB reciclou 5,45 toneladas de equipamentos, com 99% de reaproveitamento. Essa iniciativa de circularidade gerou uma economia de energia suficiente para abastecer 20 mil residências por um mês.

Além disso, a substituição por motores de alta eficiência e inversores de frequência (VSDs) pode reduzir o consumo global de eletricidade em até 10%, uma economia que faz diferença no bolso e na performance ambiental das operações.

Como funciona

Ao aderir ao projeto, a ABB entrega os novos equipamentos e recolhe os antigos para descarte responsável. A desmontagem é feita por parceiros homologados e todo o processo é documentado com um certificado de destinação final que pode ser utilizado em relatórios e metas ESG.

Essa substituição circular reduz o desperdício, estende a vida útil dos sistemas e otimiza o uso de energia, atendendo não apenas às exigências regulatórias, mas também às demandas crescentes do mercado por produtos com menor pegada de carbono.

Tecnologia a favor da performance e da sustentabilidade

Os inversores de frequência da ABB oferecem um controle preciso da velocidade do motor, otimizando o consumo de energia em aplicações como bombas, ventiladores, compressores e transportadores, todos comumente utilizados na produção de papel e celulose.

Ao modular a velocidade conforme a carga, esses sistemas garantem eficiência máxima, menor desgaste mecânico, redução de custos com manutenção e a possibilidade de monitoramento remoto, que antecipa falhas e evita paradas inesperadas.

Mais eficiência, menos impacto

Integrar princípios de circularidade à sua operação não é apenas uma prática responsável, é uma estratégia de negócios inteligente. Em um momento em que metas de descarbonização e critérios ESG ganham força, adotar soluções sustentáveis e comprovadas é essencial para se manter competitivo.

O Projeto Circularidade da ABB contribui diretamente para:

  • Redução de emissões de CO₂
  • Otimização de recursos naturais
  • Modernização com eficiência energética
  • Cumprimento das metas de sustentabilidade com documentação validada

Compromisso com o futuro do setor

A estratégia de sustentabilidade da ABB até 2030 prevê que 80% dos seus produtos estejam cobertos por uma abordagem circular e que nenhum resíduo das operações seja destinado a aterros. Com isso, a empresa oferece ao setor não apenas soluções eficientes, mas também suporte completo para uma transição segura e vantajosa rumo à economia circular.

Vamos juntos transformar o seu processo em um modelo de eficiência sustentável?

O futuro já começou. E ele pode ser mais leve, limpo e eficiente, com a parceria certa.

Descubra como o Projeto de Circularidade de Motores Elétricos, Geradores e Inversores de Frequência da ABB pode modernizar sua operação, reduzir custos e consolidar suas metas de descarbonização e eficiência energética. Fale com a nossa equipe e dê o próximo passo rumo a um ciclo industrial mais inteligente e sustentável.

Clique aqui para saber mais.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp