ABB aumenta o monitoramento de emissões com as menores faixas de medição certificadas até o momento

  • ABB lança o ACF5000 LCS para ajudar as indústrias a atender aos requisitos mais rigorosos da Diretiva de Emissões Industriais da UE (IED 2.0)
  • A nova solução permite o monitoramento preciso em níveis de emissão ultrabaixos em aplicações como incineração de resíduos e indústria pesada

A ABB lançou o ACF5000 LCS (Low CEMS Specialist), o único Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões (CEMS) de baixa faixa de medição certificado no mercado. Desenvolvido para atender aos requisitos mais rigorosos, conforme comparado pela Diretiva de Emissões Industriais da UE (IED 2.0), ele permite que os operadores cumpram limites de emissões mais rígidos, melhorando o desempenho ambiental e a eficiência operacional. Com capacidade de detecção na casa de partes por milhão (ppm) de um dígito, o ACF5000 LCS possui a certificação QAL1 emitida pela TÜV.

O lançamento vem em um momento crítico para a indústria europeia, já que o Plano de Ação de Poluição Zero da UE [1] acelera a necessidade de um controle mais rigoroso das emissões. O IED 2.0 introduz valores de limite de emissão significativamente menores, exigindo que o CEMS opere dentro de faixas de certificação mais restritas. Os sistemas que não atendem à esses requisitos não são mais adequados para novas instalações, aumentando a necessidade de soluções avançadas de monitoramento. Isso torna o ACF5000 LCS à prova de obsolescência e pronto para o futuro à medida que outros países e regiões avançam em direção a padrões igualmente rigorosos.

Projetado para aplicações como incineração de resíduos e outros setores que consomem muita energia, o ACF5000 LCS oferece monitoramento altamente preciso em níveis de emissão ultrabaixos.

“O IED 2.0 muda fundamentalmente a profundidade do controle de emissões, criando um desafio técnico significativo que a ABB tem sido capaz de enfrentar graças ao nosso compromisso inabalável com P&D ao longo dos anos”, disse Jean-Rene Roy, gerente global da linha de negócios da divisão de Instrumentação & Analítica da ABB. “Com base em mais de 30 anos de liderança em sistemas de monitoramento de emissões e milhares de sistemas instalados, a ABB agora está permitindo a medição de faixas de emissões até 10 vezes menores.” 

O ACF5000 LCS combina tecnologia comprovada com desempenho aprimorado. O sistema integra a Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) de alta resolução da ABB, que mede seletivamente moléculas de gás infravermelho-ativo com sensibilidade e estabilidade excepcionais. Ele é combinado com a Detecção de Ionização de Chamas (FID) integrada para detecção de oxigênio à base de compostos orgânicos voláteis (VOC) e zircônia em uma solução extrativa completa quente/úmida, capaz de monitorar mais de 15 componentes de gás simultaneamente. Graças à flexibilidade do FTIR, a seleção de componentes a serem medidos é feita via software.

O ACF5000 LCS usa tecnologia de validação automática que garante a integridade da medição, evitando desvios regulatórios e fornecendo operação confiável e eficiente a longo prazo. A redução da complexidade dos relatórios pode ser obtida consolidando todos os dados de emissões em uma fonte, usando o sistema de manipulação de aquisição de dados CEM-DAS da ABB.

O novo ACF5000 LCS
O novo ACF5000 LCS
center

O ACF5000 LCS é integrado às soluções avançadas de tecnologia digital da ABB, incluindo o Genix Datalyzer, permitindo o monitoramento da frota de sistemas CEMS entre dispositivos e fábricas e garantindo confiabilidade, conformidade e tempo em operação. Ao mesmo tempo, o time de serviços da ABB oferece cobertura incomparável para garantir que os clientes alcancem o tempo em atividade necessário para operações contínuas.

O ACF5000 LCS também está integrado ao My Measurement Assistant+ da ABB com a inteligência artificial Copilot, um aplicativo web que traz dados de integridade do dispositivo, histórico de serviços e diagnósticos em um único lugar, aprimorando as operações diárias e o suporte de manutenção.

Como uma solução integrada, o ACF5000 LCS suporta os principais padrões de garantia de qualidade e se alinha com os requisitos de certificação da EN 15267-3. Ele também foi projetado para cumprir as conclusões das Melhores Técnicas Disponíveis (BAT) de 2019.

[1] <a href="https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_en">Plano de ação de poluição zero - Meio ambiente - Comissão Europeia.

A ABB é líder global em tecnologia de eletrificação e automação, permitindo um futuro mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Ao conectar sua experiência em engenharia e digitalização, a ABB ajuda os setores a operar com alto desempenho, tornando-se mais eficientes, produtivos e sustentáveis para que tenham um desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de “Projetado para o Outrun”. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Os negócios de automação da ABB automatizam, eletrificam e digitalizam operações industriais que atendem a uma ampla gama de necessidades essenciais, desde o fornecimento de energia, água e materiais até a produção de mercadorias e o transporte para o mercado. Com seus cerca de 26.000 funcionários, tecnologia líder e experiência em serviços, a Automation ajuda as indústrias de processos, híbridas e marítimas a superarem – mais enxutas e mais limpas. ir.abb/automação

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp