ABB aumenta o portfólio robótica de picking e packing para transformar a preparação de pedidos multicanais e intralogística de distribuição e varejo

Um robô delta mais flexível, mais rápido e com mais carga, esse é o novo IRB 390 FlexPackerTM que dará suporte à customização de embalagens, empacotamento vertical e de alta velocidade, além de separação e organização com grande varie-dade de produtos e manipulação de pedidos sob demanda em centros de distri-buição de logística e e-commerce.

O crescimento do varejo multicanais significa que os centros de distribuição e estoques de logística precisam transformar seus sistemas para trabalhar com paletes e embalagens destinadas às prateleiras das lojas, ao mesmo tempo em que também faz o picking e packing de itens altamente variados para serem enviados diretamente para clientes finais.

Um impulsionador significante para a mudança tem sido o crescimento da distribuição direct-to-consumer (D2C – direto para o consumidor) e direct-to-store (D2S – direto para a loja), que está mudando drasticamente a forma com que os consumidores compram e retiram os produtos. Com esses novos modelos, os consumidores têm um leque maior de opções de métodos para receber pedidos, além da entrega em domicílio, que está se tornando cada vez mais insustentáveis, ecológica e economicamente, conforme mais pessoas compram online. Esses métodos incluem clicar e buscar, retirar na loja e, mais recentemente, quiosques robóticos de rua, dos quais os compradores pagam e recebem o produto de sua escolha.

Os operadores precisam da infraestrutura certa para uma máxima flexibilidade, podendo pegar e manusear uma grande variedade de mercadorias dentre combinações bem variadas e no menor tempo possível.

Durante um webinar que subsituiu a Interpack deste ano, maior feira de embalagens do mundo e que foi adiada para 2021, Marc Segura, Managing Director Consumer Segments & Service Robotics da ABB, disse: “Estamos ajudando os varejistas conforme eles aproveitam as estratégias de multicanal para responder à demanda do consumidor por escolhas maiores. O desenvolvimento contínuo dos canais direct-to-consumer e a fusão de lojistas online atuando como varejistas e vice versa está gerando uma pressão nos sistemas de entrega de pedidos tradicionais para manusear uma variedade maior de itens em velocidade altíssimas.”

Avanços na tecnologia, incluindo velocidade e carga do robô, assim como inteligência artificial baseada em sistemas de visão, dará aos clientes uma capacidade nunca antes vista para reconhecer e manusear uma variedade maior de produtos de forma mais ágil e mais flexível.

Com o seu robô FlexPicker® e software PickMaster®, incluindo o lançamento mais recente PickMaster® Twin, a ABB já está ajudando os operadores logísticos, e-commerce e varejo em todo o mundo para atender a revolução da demanda do consumidor.

Essa capacidade será ainda melhor com o lançamento do IRB 390 FlexPacker no final de 2020. O robô IRB 390 FlexPacker estará disponível em variantes com quatro ou cinco eixos. O IRB 390 é 35% mais rápido do que o FlexPicker IRB 360-8/1130, com 45% de aumento no volume de alcance e carga de até 15 kg.

Projetado para clientes das indústrias de Alimentos & Bebidas, logística, farmacêutica e bens empacotados para o consumidor, o IRB 390 será ideal para embalagem secundária e aplicações de cargas maiores, com a velocidade e flexibilidade para suportar a embalagem pronta para prateleira (SRP) e a embalagem pronta para o varejo (RRP). Outros possíveis usos incluem embalagem secundária nos segmentos de alimentos (secos e molhados), bebidas, farmacêutico, médico, cuidados pessoais, pet care (comida e outros), CPG (bens embalados para o consumidor) e logística. O IRB 390 terá os Lubrificantes nível NSF H1 para trabalhos com alimentos e será montado com material em conformidade com FDA, apropriado para uso em ambientes higiênicos. FGO e FGG (H1) são utilizados em todos os redutores e rolamentos expostos.

“Com o lançamento do novo IRB 390 FlexPacker, a ABB poderá oferecer um portfólio maior de produtos de automação para ajudar nossos clientes a atenderem aos desafios mais recentes de pick e place,” continuou Marc Segura. “Nós estamos combinando velocidade, carga e precisão do FlexPacker com a capacidade comprovada de alta velocidade de picking e packing do FlexPicker e as capacidades de visão avançada e digital twin do PickMaster Twin para ajudar nossos clientes a tornarem suas linhas mais flexíveis do que nunca, a se adaptarem ao crescimento do baixo volume, alto mix e produção com cargas maiores.”

Os fabricantes poderão montar uma solução completa para pré-organização e embalagem em grupo ao combinar o IRB 390 Flex Packer com o IRB 360 FlexPicker, que vem sendo líder em picking e packing de alta velocidade de última geração nos últimos 15 anos.

O FlexPacker também foi projetado para trabalhar com o PickMaster Twin, software de robótica da ABB líder de mercado para aplicações de picking e packing de fluxo aleatório através de sistema de visão guiada. Os recursos da tecnologia de digital twin PickMaster Twin, permitindo a construção de estações de empacotamento simuladas para otimizar o processo de picking. O software aumenta a produtividade ao encurtar drasticamente tempo de comissionamento de dias para horas e tempo para execução de modificações de horas para minutos, enquanto maximiza a eficiência geral da linha. O software também apresenta um sistema de visão colorida potente que pode suportar até 10 câmeras para guia de posição precisa e recurso de inspeção.

Confira mais detalhes do robô IRB390 FlexPacker neste vídeo.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder de tecnologia pioneira com uma oferta abrangente para indústrias digitais. Com um histórico de inovação de mais de 130 anos, a ABB é hoje líder em indústrias digitais com quatro negócios líderes globais focados no cliente: Eletrificação, Automação Industrial, Movimento e Robótica e Automação Discreta, suportados pela plataforma digital ABB Ability™. O negócio de Power Grids da ABB será desinvestido para a Hitachi em 2020. A ABB opera em mais de 100 países e conta com cerca de 147.000 funcionários. www.abb.com.br

Robótica & Automação Discreta ABB é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma grande variedade de indústrias, desde automotiva até eletrônica e logística. Como uma das fornecedoras líderes mundiais em robótica e automação de máquinas, nós já fornecemos mais de 400.000 soluções de robôs. Nós ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentarem a produtividade, flexibilidade e simplicidade e a melhorar a qualidade da produção. Nós damos apoio na transição para uma fábrica do futuro conectada e colaborativa. Robótica & Discrete Automation ABB emprega mais de 10.000 pessoas em mais de 100 localidades, em mais de 53 países. https://new.abb.com/products/robotics/pt/

Contato para mais informações: 

Ana Brioschi ana.brioschi@br.abb.com  

Ana Paula Silva silva.ana@br.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp