A nova função de ‘avaliação contínua’ permite que o software use os dados acumulados do motor pelos serviços de edge computing, incluindo uma nova dimensão à capacidade de monitoramento, reporte e consultoria do Tekomar XPERT.
“A avaliação contínua permite a transferência cloud-to-cloud dos dados do motor para o Tekomar XPERT”, disse Pascal Reolon, Product Manager, ABB Turbocharging. “O resultado será um acesso mais rápido a mais dados do motor cujos insights serão extraídos de forma mais rápida para otimizar o desempenho da máquina.”
Combinada com a ampla compatibilidade do Tekomar XPERT com outros sistemas de dados (como o software de desempenho de frotas), a função permite que a ABB forneça avaliação de desempenho contínuo remoto, fazendo comparação imediata com o desempenho de outra máquina também em funcionamento com seu digital twin, de onde o Tekomar XPERT extrai sugestões para otimizar o desempenho.
Automatizar o processo de junção de dados para avaliações de desempenho vai garantir maior precisão e relatórios mais frequentes, assim como uma redução da carga de trabalho da equipe.
O Edge computing permite que grandes volumes de dados sejam processados antes de serem transferidos para a nuvem para armazenamento. É ideal para ambientes nem sempre há uma conexão à internet garantida, como em navios. A avaliação contínua pode ser usada para coletar dados de qualquer plataforma que envie informações para a nuvem. Os navios precisarão instalar algum hardware de transmissão e coleta de dados necessário para uma plataforma provedora de edge computing, assim como se cadastrarem no Tekomar XPERT.
A função é outro passo no desenvolvimento da família de produtos Tekomar XPERT, com releases regulares a cada seis meses com conectividade adicional e recursos de diagnóstico. O Tekomar XPERT funciona em qualquer motor, independente do tipo ou idade. É construído na plataforma ABB Ability™ com os mais altos padrões de segurança cibernética.
ABB Turbocharging (www.abb.com/turbocharging) está no controle da indústria global na fabricação e manutenção de turbochargers para máquinas de 500 kW a 80+ MW a diesel e a gás. Nossa inovadora tecnologia de ponta permite que nossos clientes aumentem seu desempenho, melhorando o consumo de combustível, ainda que seja nos ambientes mais rigorosos. Aproximadamente 200.000 turbochargers estão em operação em todo o mundo em navios, estações de energia, gen-sets, locomotivas a diesel e veículos de grande porte que não utilizam rodovias e estradas. Temos mais de 100 estações de serviços em mais de 50 países em todo o mundo e um portfólio amplo de serviços que garantem peças e serviços originais a qualquer hora, em qualquer lugar.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder em tecnologia que está impulsionando a transformação digital das indústrias. Com um histórico de inovação que abrange mais de 130 anos, a ABB possui quatro empresas líderes globais focadas no cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics & Discrete Automation, suportadas pela plataforma digital ABB Ability™. O negócio de Power Grids da ABB será desinvestido para a Hitachi em 2020. A ABB opera em mais de 100 países, e conta com cerca de 144.000 funcionários. www.abb.com