A mais nova solução inovadora da ABB para fabricação automotiva - a estação Compacta de pintura de interiores - combina 12 robôs para ser uma alternativa compacta para soluções robóticas de pintura de interiores, ajudando OEMs do segmento automotivo a reduzirem o espaço ocupado de suas cabines de pintura em 33%, ao mesmo tempo em que são capazes de pintar diversos tipos de veículos, desde carros e SUVs até grandes utilitários.
Com quatro robôs IRB 5350 específicos para abertura de portas e dois robôs IRB 5500-22 para abrir capôs e porta-malas, a chave para a compacidade da solução é a habilidade dos seis novos robôs IRB 5500-27 de 7 eixos.
Com este Robô de alcance de trabalho de 3,8 metros de última geração e oferecendo opções para piso, parede ou montagem invertida, o alcance estendido oferecido pelo IRB 5500-27 permite que o robô alcance mais longe na carroceria do veículo do que outras soluções robóticas. O ângulo de trabalho aprimorado reduz a quantidade de robôs necessários para realizar uma tarefa específica e elimina a necessidade utilização de trilhos de deslocamento.
O maior alcance também permite que o robô otimize o ângulo do atomizador relativo para a superfície a ser pintada, o que ajuda a reduzir o desperdício de tinta ao minimizar o excesso de pulverização, enquanto as economias de espaço obtidas por esta nova solução da ABB reduzem a necessidade por ventilação e iluminação no chão de fábrica, ajudando a tornar as operações de pintura mais sustentáveis e econômicas.
Outro benefício é a capacidade do robô de contrabalançar o que está próximo a ele para manter a produtividade. No caso de falha, o robô em operação remanescente entrará em modo degradado, tanto para aumentar a velocidade para cobrir o trabalho de ambos robôs ou para aumentar o tempo de ciclo para operar pelo robô que falhou até que este possa ligar novamente.
O uso do software SafeMove da ABB garante que os robôs possam trabalhar em proximidade um do outro. Ao configurar cada envelope de trabalho do robô como uma zona de segurança e usá-lo para controlar sua velocidade e movimento, o risco de uma colisão ou de acionar uma parada de emergência é eliminada. O uso do SafeMove também ajuda a prevenir lesões aos operários que possam ter que entrar na cabine, com os robôs sendo parados automaticamente logo que uma pessoa seja detectada.
“Nossa Solução compacta para pintura de interiores é o mais recente desenvolvimento em nossa missão para ajudar empresas do segmento automotivo a encontrarem novos caminhos para melhorarem sua flexibilidade e reduzirem custos de produção e seu impacto ao meio ambiente sempre que possível” diz Jörg Reger, Managing Director Automotive OEM para ABB Robótica. “Ao eliminar a necessidade por um equipamento auxiliar, tais como trilhos lineares e ventiladores adicionais, esta solução pode ajudar a reduzir de forma significativa o tempo e custos de configuração de uma cabine de pintura. Com sua possibilidade de diferentes configurações e com menos itens instalados para funcionamento e manutenção, surge uma solução ideal para melhorias linhas de pinturas existentes .”
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.br
Robótica & Automação Discreta ABB é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma grande variedade de indústrias, desde automotiva até eletrônica e logística. Como uma das fornecedoras líderes mundiais em robótica e automação de máquinas, nós já fornecemos mais de 400.000 soluções de robôs. Nós ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentarem a produtividade, flexibilidade e simplicidade e a melhorar a qualidade da produção. Nós damos apoio na transição para uma fábrica do futuro conectada e colaborativa. Robótica & Automação Discreta ABB emprega mais de 10.000 pessoas em mais de 100 localidades, em mais de 53 países. www.abb.com/robotics