Os gasodutos, muitas vezes, passam por locais hostis para fornecer gás industrial e doméstico. As operadoras dessas redes devem garantir a segurança, a integridade e a confiabilidade de seus gasodutos, contudo a detecção precisa de vazamento de gases inodoros e invisíveis pode ser algo desafiador e caro. O mais novo lançamento no ABB Ability™ Sistema Móvel de Detecção de Vazamento de Gás, a HoverGuard™, fornece a solução ao encontrar vazamentos mais rápido e de forma mais confiável de forma nunca antes vista.
A HoverGuard detecta, quantifica e mapeia vazamentos até 100 metros dos gasodutos de transmissão e distribuição de gás natural, incluindo linhas, instalações de armazenamento, e outras fontes potenciais de forma rápida, segura e confiável. Ele gera automaticamente relatórios abrangentes que resumem os resultados e podem ser compartilhados minutos após a medição.
A solução cloud multi-gás é o primeiro sistema com base em um veículo aéreo não tripulado que irá quantificar os três gases mais importantes do efeito estufa (metano, dióxido de carbono e vapor de água) continuamente enquanto voa. Cada gás do efeito estufa afeta o ambiente de forma diferente e está presente no ar em diferentes quantidades. A resposta extremamente rápida e a alta precisão do analisador permite que os cientistas e pesquisadores quantifiquem de forma confiável os fluxos dos gases do efeito estufa que fornecem informações importantes ao estudar os processos ambientais complexos que afetam o clima e a poluição.
A espectroscopia de absorção a laser aprimorada de cavidade patenteada detecta metano com um sensibilidade 1000 vezes maior e 10 vezes mais rápido do que ferramentas convencionais de detecção de vazamento. Essa sensibilidade e velocidade permitem que a HoverGuard detecte vazamentos enquanto voa a altitudes de 40 metros, ou mais alto, e a velocidades maiores do que 88 km/h. Ela pode cobrir de 10 a 15 vezes mais área de terra por minuto operando um UAV comercial de baixo custo capaz de carregar uma carga útil de 3 kg.

Mapa de levantamento topográfico HoverGuard ™ gerado após investigação de campo 
ABB HoverGuard™ em ação 
A plataforma abrangente de detecção de vazamento de gás da ABB para detectar, mapear e quantificar vazamentos com velocidade, confiabilidade e precisão sem precedentes em toda a infraestrutura de gás natural, incluindo upstream, midstream, downstream e concessionárias de gás.
“A HoverGuard representa uma grande mudança na detecção de vazamento de gás e para o meio ambiente.” disse Doug Baer, Ph.D, ABB Global Product Line Manager para Analisadores a Laser. “Antes, os inspetores dependiam de sensores analógicos, qualitativos, demorados ou câmeras frágeis caras para encontrar vazamentos. Nossa solução inovadora explora de forma eficaz as localizações que de outra forma eram inacessíveis até mesmo a pé ou com veículo. Isso irá aumentar a segurança na rede de gasodutos em ambientes urbanos ou remotos ao detectar e mapear vazamentos de gás natural ao redor de locais de difícil acesso tais como pontes, áreas com restrições de passagem ou coberta por vegetação, ativos de armazenamento de gás e gasodutos.”
A HoverGuard complementa o portfólio existente de detecção de vazamento de gás da ABB com o MobileGuard™ por veículo, MicroGuard™ portátil e o estacionário (a ser lançado em 2021). Todas as soluções foram projetadas para operar de forma independente. Ao combiná-las entrega-se a plataforma mais abrangente para detectar, mapear e quantificar vazamentos com velocidade, confiabilidade e precisão nunca antes vistas, por toda a infraestrutura de gás natural, incluindo upstream, midstream, downstream e concessionárias de gás.